Sperrflächen einfügen
Eine Sperrfläche ist ein Bereich auf einer Tragschiene, in dem keine Produkte platziert werden können. Sie können die Breite der Sperrfläche nach Ihren Bedürfnissen festlegen.
Eine Sperrfläche fügen Sie über das Menüband START > EINFÜGEN | Sperrfläche ein.
Sperrflächen können an folgenden Stellen eingefügt werden:- Zwischen vorhandenen Produkten auf der Tragschiene.
- Automatisch neben dem am weitesten rechts liegenden Produkt auf der Tragschiene, wenn kein Produkt ausgewählt ist.
Sperrfläche einfügen
Um eine Sperrfläche einzufügen, wählen Sie das Produkt aus, hinter dem Sie die Fläche einfügen möchten, oder wählen Sie die Tragschiene aus und aktivieren Sie die Schaltfläche START > EINFÜGEN | Sperrfläche.
Geben Sie auf der rechten Seite unterhalb des Einfügezentrums die gewünschten Breite ein und klicken Sie auf die Schaltfläche EINFÜGEN. Die eingefügte Sperrfläche wird als gelbes Rechteck dargestellt.