Dear users, due to planned maintenance work you might not be able to see product search results, beginning from today (24/09/2024) 10:00 PM CET. We aim to have the full functionality restored by 2:00 AM CET.
Armoire électrique du système Pump Monitor prête à être installée
Surveillance efficace des pompes à la station d'épuration de Constance
Pour assurer un fonctionnement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, quatre pompes au total sont installées dans la station de pompage d'admission de la station d'épuration de Constance. Afin d'économiser des coûts et de protéger l'environnement, la station de pompage doit non seulement être disponible en permanence, mais aussi être exploitée de manière économe en énergie. Avec la solution d'armoire électrique Pump Monitor prête à installer de Phoenix Contact, les responsables de la société de gestion des déchets Entsorgungsbetriebe Stadt Konstanz ont trouvé un système qui répond facilement à ces deux exigences.
Optimisation de la disponibilité et de l'efficacité des pompes
Maintenance prédictive
Réduire la consommation d'énergie et l'usure
Les pompes sont considérées comme le cœur d'une installation, mais elles sont aussi les plus grandes consommatrices d'énergie et entraînent des coûts d'entretien élevés. La raison en est souvent une mauvaise sélection des tailles de sortie dès la planification ou des modes de fonctionnement incorrects pendant l'exploitation. Les chiffres de maintenance des pompes lus sporadiquement donnent une image inadéquate de l'état actuel du système, car ils ne sont que des instantanés d'un processus d'usure à long terme menant à la défaillance. La maintenance prédictive représente la surveillance permanente des installations et des groupes par des systèmes de capteurs modernes. Les signes d'usure sont détectés à temps, ce qui évite d'autres endommagements et défaillances.
La numérisation offre de nouvelles possibilités d'optimiser la maintenance et la gestion de l'énergie, tant dans l'industrie que dans la gestion municipale des eaux. La maintenance prédictive s'est imposée comme un concept d'entretien préventif.
Pump Monitor
Plus d'efficacité et plus de contrôle lors de la maintenance des pompes et des moteurs
En utilisant Pump Monitor, les exploitants bénéficient d'une disponibilité accrue et économisent les coûts d'entretien. La solution d'armoire électrique prête à installer pour la surveillance des pompes permet de réduire à la fois les coûts énergétiques et l'usure du système. Les oscillations des paliers et des machines sont détectées par le module de capteurs intégré. Le raccordement à un système de régulation et de commande supérieur s'effectue de manière standardisée via PROFINET ou une communication OPC. L'intégration avec le portail web Resylive ou la plateforme IoT Proficloud.io est tout simplement possible.
Mise en œuvre simple de la maintenance prédictive avec la solution d'armoire électrique prête à l'emploi Pump Monitor
Détecter les perturbations avant qu'elles ne se produisent
Disponibilité optimisée des installations
Observation des vibrations et du comportement des roulements
La surveillance de toutes les valeurs mesurées pertinentes, qu'il s'agisse de paramètres mécaniques, électriques ou hydrauliques, est essentielle pour l'évaluation de l'état. Un paramètre important est le roulement et les vibrations de la machine. Ceux-ci sont enregistrés par des capteurs à haute résolution sur la machine et surveillés et préévalués par un module de capteurs intégré. En surveillant les valeurs pertinentes, il est possible de détecter rapidement l'imminence d'un dommage, qu'il s'agisse de la cavitation ou du début de l'usure du roulement.
Évaluation globale de l'état de l'installation, y compris les grandeurs de mesure mécaniques, électriques et hydrodynamiques
Prise en compte de l'exploitation efficace de l'installation sur le plan énergétique
Réduction de la consommation d'énergie
Visualisation du rendement de l'installation de la pompe et du moteur d'entraînement
Connaître le point d'ajustement (Best-Fit), le point de fonctionnement optimal d'une pompe dans le système global de la station de pompage et surveiller en permanence les changements dus à l'usure p. ex. vous aide à obtenir un fonctionnement économe en énergie.
Pump Monitor vous montre le véritable potentiel d'économie d'énergie de votre installation. Notre solution détermine le rendement optimal de l'installation et propose une prise en compte du point d'ajustement. Toutes les valeurs pertinentes sont affichées à l'utilisateur sous forme de feux de signalisation clairs et de chiffres absolus. Dès qu'un changement se produit, la vue élargie indique la raison de ce changement.
Potentiel d'économie d'énergie des pompes
Accès indépendant de l'emplacement à toutes les données importantes
Gestion du cycle de vie
Intégration de la solution dans le nuage
Par le raccordement de Pump Monitor à la plateforme Proficloud.io de Phoenix Contact, vous pouvez accéder à vos données à tout moment et quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. La mise en réseau intelligente vous ouvre des possibilités supplémentaires pour analyser vos mesures. Avec Pump Monitor, vous réalisez une gestion complète du cycle de vie de votre installation.
Visualisation web de l'état actuel de l'installation
Maintenance prédictive des pompes
Surveillance en ligne de l'état et de l'efficacité
Surveillez l'état de vos pompes et moteurs à tout moment et depuis n'importe quel endroit avec Pump Monitor. La solution de surveillance des pompes permet de gagner du temps et de réduire les coûts de personnel en éliminant les inspections de l'installation. Grâce au raccordement en ligne à votre système de régulation et de commande de niveau supérieur et à une visualisation web intégrée, vous pouvez voir l'état de votre système d'un seul coup d'œil.
Une fonction intelligente de feux de circulation permet une détection visuelle rapide et pratique. En cas de dysfonctionnement, vous réagissez immédiatement à distance et évitez immédiatement l'usure ou la défaillance éventuelle.