Projet de durabilité

La France crée des solutions de mobilité à faibles émissions pour l'avenir

Les collaborateurs utilisent des vélos et un véhicule électrique, réduisant ainsi l'empreinte CO₂.
Tesla sur une aire de repos

Objectif du projet

La filiale française a décidé de promouvoir des solutions de mobilité à faibles émissions. C'est pourquoi l'entreprise a fait l'acquisition de vélos et d'un véhicule électrique. Les collaborateurs sont ainsi activement encouragés à repenser leurs déplacements et à recourir à des alternatives.

Jalons

  • Utiliser des vélos plutôt que des voitures pour les trajets courts.
  • Encourager un changement de mentalité et promouvoir des modes de déplacement respectueux de l'environnement.

2

Vélos à l'usage des collaborateurs

1

Véhicule électrique

Deux idées au service de la neutralité climatique

Afin de réduire les émissions de CO₂, la filiale française a mis en place deux dispositifs distincts : ses collaborateurs peuvent utiliser des vélos pour certaines activités et une voiture électrique fait désormais partie du parc de véhicules.

Collaborateurs avec des vélos devant le bâtiment de la filiale française

Des vélos pour la pause

Comme option plus écologique pour se déplacer pendant leur pause, les employés disposent de deux vélos qu'il leur suffit de réserver. Que ce soit pour une pause déjeuner en plein air ou pour faire quelques courses, les vélos peuvent être utilisés à tout moment, dans la mesure où ils sont disponibles.

Une Tesla de la filiale française de Phoenix Contact

Véhicule électrique pour le parc de véhicules

La filiale française se sépare progressivement de ses véhicules diesel et essence au profit de véhicules hybrides et électriques. 50 % d'émissions en moins, 50 % de dépenses énergétiques en moins – les faits sont là. Afin de prouver l'efficacité, le caractère professionnel et la compatibilité avec la vie quotidienne du véhicule, la filiale a également participé à un rallye avec une Tesla. Afin de sensibiliser les gens et de promouvoir la conduite à faibles émissions, ce véhicule sera notamment utilisé lors des visites aux clients.

Image for sustainability development goal number 13
Mesures pour la protection du climat

Coup double pour la neutralité climatique

La réduction de nos émissions de CO₂ est au cœur de nos efforts. Et il est de notre devoir d'accompagner nos collaborateurs dans ce processus.

Rémi Roux, Communication Manager

Votre contact pour ce projet

Rémi Roux
Rémi Roux
Communication Manager

Ceci pourrait également vous intéresser