Ce qu’il faut savoir
21.08.2025

Qu'est-ce que la récupération d'énergie ? Dans un monde où l'utilisation efficace des ressources devient de plus en plus importante, la récupération d'énergie joue un rôle central. Il s'agit essentiellement de réutiliser l'énergie qui serait normalement perdue sous forme de chaleur perdue, de frottement ou d'énergie cinétique.

Vue intérieure d'une production d'acier

Résumé

La récupération d'énergie (récupération) est le processus par lequel l'énergie produite dans un système et qui resterait inutilisée est convertie en une forme utilisable et réintroduite dans le cycle. Qu'il s'agisse de la chaleur provenant d'installations industrielles, de l'énergie cinétique d'un véhicule qui freine ou des différences de pression dans les conduites de gaz, l'objectif est d'utiliser cette énergie à d'autres fins.

Principes et techniques de base

Le principe de fonctionnement de la récupération d'énergie repose sur le fait physique que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite, mais seulement transformée d'une forme à une autre. La récupération consiste à transférer l'énergie qui se présente sous une forme inefficace ou non directement utilisable (par exemple, l'énergie cinétique d'un objet en mouvement ou l'énergie thermique sous forme de chaleur perdue) vers une forme d'énergie utilisable. Elle est souvent convertie en énergie électrique, qui peut ensuite être stockée dans une batterie ou un système de stockage sur batterie, ou directement injectée dans un réseau électrique.

Représentation schématique d'une pompe à chaleur

Pour la rendre utilisable, les pompes à chaleur utilisées pour la récupération de chaleur élèvent la température à un niveau plus élevé

La conversion d'énergie expliquée simplement

Dans de nombreux processus, l'énergie est produite sous des formes qui ne sont plus nécessaires à l'usage initial ou qui sont générées comme sous-produits. Par exemple, un véhicule perd de l'énergie cinétique lors du freinage, qui est transférée sous forme de chaleur aux freins et à l'environnement. Une usine génère des quantités considérables de chaleur perdue lors de ses processus de production. C'est précisément là qu'intervient la récupération d'énergie : elle transforme cette énergie « perdue ».

Un appareil fréquemment utilisé pour cette conversion est le générateur. Alors qu'un moteur transforme l'énergie électrique en mouvement, un générateur fait l'inverse : il transforme l'énergie cinétique en énergie électrique. Ce principe est essentiel pour la récupération dans les véhicules. Dans le cas de la récupération de chaleur, ce sont souvent des échangeurs de chaleur qui transfèrent l'énergie thermique d'un milieu à un autre, ou des pompes à chaleur qui élèvent la chaleur à un niveau de température plus élevé afin de la rendre utilisable. L'utilisation de réseaux électriques à courant continu dans l'industrie permet également de récupérer, par exemple, l'énergie générée lors du freinage ou de l'abaissement de charges. Un robot en est un exemple typique. Lorsque le robot abaisse une caisse lourde, le moteur transforme l'énergie cinétique en énergie électrique.

Technologies clés de la récupération d'énergie


Afin de récupérer l'énergie provenant de différentes sources, la récupération d'énergie utilise différentes technologies. Les principales approches sont les suivantes :

Bras robotisé dans un environnement industriel

Récupération : récupération de l'énergie cinétique

La récupération est une forme courante de récupération d'énergie, par exemple dans les voitures électriques, les vélos électriques ou les installations industrielles. Lors du freinage, le moteur électrique agit comme un générateur et convertit l'énergie cinétique en électricité, qui est réinjectée dans la batterie. Cela augmente l'autonomie et réduit l'usure des freins. Dans les micro-réseaux DC également, l'énergie est récupérée lors de l'abaissement des charges, par exemple dans les robots ou les transstockeurs. Cette énergie peut être directement mise à la disposition d'autres récepteurs, ce qui augmente l'efficacité et la durée de vie et réduit la charge thermique.

Récupération de chaleur : utilisation de la chaleur perdue

La récupération de chaleur utilise la chaleur perdue issue de processus qui serait autrement perdue sans être exploitée, par exemple dans les installations industrielles, les centrales électriques ou les bâtiments. Elle est particulièrement efficace dans les installations de ventilation ou les processus de production. Des échangeurs de chaleur transfèrent la chaleur des fluides chauds (p. ex. sortie d'air, fumées) vers des fluides plus froids (p. ex. air frais, eau). L'énergie récupérée peut être utilisée pour le chauffage, la production d'eau chaude ou le préchauffage des processus. Cela permet d'économiser de l'énergie, de réduire les coûts et de diminuer la consommation de combustibles fossiles.

Récupération de la pression

Dans les systèmes où les fluides sont transportés sous haute pression et où cette pression doit être réduite à la fin du processus, l'énergie libérée peut également être récupérée. La détente du gaz naturel dans les réseaux de distribution de gaz en est un exemple. Au lieu de simplement réduire la pression par étranglement et de perdre l'énergie ainsi produite sous forme de chaleur, un détendeur ou une turbine peuvent être utilisés pour convertir l'énergie de pression en énergie électrique. Cette technique est particulièrement efficace lorsque de grandes différences de pression doivent être surmontées.

Autres formes et applications

Outre les principales techniques mentionnées ci-dessus, il existe d'autres méthodes spécialisées de récupération d'énergie. Par exemple :

  • Récupération d'énergie chimique : dans certains processus industriels, les substances chimiques produites comme déchets peuvent être recyclées et leur énergie chimique réutilisée.
  • Centrales électriques osmotiques : une technologie encore en cours de développement qui tire son énergie de la différence de concentration entre l'eau douce et l'eau salée.
  • Générateurs thermoélectriques : appareils capables de convertir directement les différences de température en énergie électrique, souvent utilisés dans des applications de niche pour exploiter la faible chaleur perdue.

Avantages de la récupération d'énergie


Les avantages de la récupération d'énergie sont multiples et vont des aspects écologiques aux aspects opérationnels, en passant par les aspects économiques. Elle constitue un moyen très efficace pour influencer positivement le bilan énergétique global et réduire la dépendance aux sources d'énergie primaires.

Connecteur de charge dans la prise d'une voiture électrique

Pour parcourir une certaine distance, une voiture électrique équipée d'un système de récupération nécessite moins de courant de charge

Efficacité énergétique accrue

L'avantage particulièrement évident de la récupération d'énergie est l'augmentation considérable de l'efficacité énergétique. En récupérant et en réutilisant l'énergie jusqu'alors perdue, la consommation totale d'énergie pour une puissance ou un processus donné diminue. Cela signifie, par exemple, qu'une voiture électrique équipée d'un système de récupération nécessite moins de courant de charge pour parcourir une certaine distance, ou qu'une installation industrielle équipée d'un système de récupération de chaleur nécessite moins de combustible pour ses processus de chauffage. Cette utilisation efficace de l'énergie disponible permet d'optimiser l'ensemble de la chaîne de valeur et de réduire considérablement la quantité d'énergie nécessaire. Les systèmes deviennent plus performants et plus économiques à l'usage.

Contribution à la protection du climat et à la transition énergétique

La récupération d'énergie est un levier puissant dans la lutte contre le changement climatique. Chaque kilowattheure d'énergie économisé grâce à la récupération n'a pas besoin d'être produit à nouveau. Cela réduit directement la consommation de combustibles fossiles, ce qui diminue à son tour les émissions de gaz à effet de serre tels que le CO₂. À une époque où la transition énergétique – le passage des sources d'énergie fossiles aux sources d'énergie renouvelables – est au centre de l'attention, la récupération d'énergie est un complément idéal. Elle minimise la consommation totale d'énergie et contribue à réduire la charge sur le réseau électrique, ce qui favorise également le développement des énergies renouvelables. Elle rend l'ensemble de l'approvisionnement énergétique plus durable et plus robuste.

Domaines d'application de la récupération d'énergie


La récupération d'énergie n'est pas une technologie de niche, elle est utilisée dans de nombreux domaines de notre vie et de notre économie. Sa large mise en œuvre témoigne de son utilité considérable.

Électromobilité

La récupération est un élément clé de l'électromobilité. Afin de convertir l'énergie cinétique en énergie électrique lors du freinage ou de la descente et de la réinjecter dans la batterie, les voitures, vélos et scooters électriques utilisent des systèmes de freinage régénératifs. Cela augmente non seulement l'autonomie des véhicules, mais rend également la conduite plus efficace. C'est un facteur essentiel qui renforce l'attractivité et la durabilité des véhicules électriques par rapport aux véhicules à combustion conventionnels. Sans cette capacité de récupération d'énergie, l'efficacité des véhicules électriques serait nettement moindre.

Salle de serveurs

Industrie et production

Les processus industriels génèrent beaucoup de chaleur perdue qui reste souvent inutilisée. La récupération de chaleur offre ici un grand potentiel d'économies : la chaleur perdue des fours, des processus de refroidissement ou des serveurs peut être utilisée pour le préchauffage de l'air et l'eau, pour le chauffage ou pour produire de l'électricité, par exemple dans les aciéries, les centres de données ou les usines chimiques. La récupération de pression est également utilisée dans l'industrie gazière et pétrolière. De plus, l'énergie de freinage peut être récupérée dans les micro-réseaux DC et directement acheminée vers d'autres récepteurs. Cela améliore le bilan énergétique et augmente l'efficacité.

Gestion technique centralisée

Afin de minimiser leur consommation d'énergie, les bâtiments modernes misent de plus en plus sur la récupération d'énergie. La récupération de chaleur est notamment courante dans les installations de ventilation. Elle veille à ce que la chaleur de l'air évacué ne soit pas simplement soufflée vers l'extérieur, mais soit utilisée pour préchauffer ou prérefroidir l'air frais entrant. Cela réduit considérablement les besoins énergétiques pour le chauffage en hiver et la climatisation en été. Elle constitue un élément décisif pour atteindre les normes d'efficacité élevées dans les maisons passives et les bâtiments à faible consommation d'énergie.

Vue latérale d'un train qui passe

Transports publics

La récupération d'énergie joue également un rôle important dans les transports publics, en particulier dans les trains, les métros et les tramways. Lorsque ces véhicules freinent, leurs moteurs électriques, qui font alors office de générateurs, réinjectent l'énergie électrique dans le réseau de caténaires ou dans des systèmes de stockage stationnaires. Cette énergie récupérée peut ensuite être utilisée par d'autres trains du même réseau pour accélérer, ce qui réduit considérablement la consommation énergétique globale du système. Cela contribue à la durabilité des transports publics et aide à réduire les coûts d'exploitation.

Défis et perspectives d'avenir

Malgré ses avantages évidents, la récupération d'énergie pose également des défis : investissements initiaux élevés, adaptation technique aux processus et possibilités de stockage limitées, en particulier lorsque la production d'énergie est fluctuante. Néanmoins, les perspectives sont prometteuses : les progrès de la recherche et du développement, ainsi que les systèmes de commande intelligents et les réseaux intelligents, augmentent l'efficacité et réduisent les coûts. Avec la prise de conscience croissante des enjeux climatiques, la récupération d'énergie devient un élément central de la transition énergétique et de notre infrastructure énergétique.

Conclusion

La récupération d'énergie est bien plus qu'un simple détail technique ; c'est un principe fondamental pour une utilisation durable et efficace de l'énergie. En récupérant et en réutilisant consciemment l'énergie qui serait autrement perdue, nous pouvons non seulement augmenter considérablement notre efficacité énergétique et réduire nos coûts, mais aussi contribuer de manière décisive à la protection du climat et à la réussite de la transition énergétique. Afin de relever les défis de l'approvisionnement énergétique moderne et d'ouvrir la voie à un avenir durable, le développement continu et la large utilisation de ces technologies sont indispensables.

Auteur: Phoenix Contact

E-mail:

Entrez en contact avec nos expertes et nos experts

Équipe d'experts All Electric Society
All Electric Society-Expertenteam
« Nous vous conseillerons volontiers sur la All Electric Society et l'intégration sectorielle. »

Autres contributions