El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Medidores de energía en el IN-Campus Unos datos de buena calidad son el primer paso hacia una alta eficiencia energética. Por este motivo, Audi decidió utilizar los medidores de energía EEM-EM377. Más información sobre los retos de la planificación y las soluciones aplicadas.

Sala de servidores
Centro de datos de AUDI AG desde arriba

El centro de datos apoya los futuros proyectos de AUDI AG con hardware y software modernos (Fuente de la imagen: Audi Mediacenter)

Base de datos para una alta eficiencia energética Medidores de energía en el centro de datos de Audi en el IN-Campus

El IN-Campus, un proyecto de Audi AG y la ciudad de Ingolstadt, se está construyendo en una antigua refinería de Ingolstadt. La primera fase de construcción comprende el centro de seguridad de vehículos de Audi, que se completó en 2023. También se planificó un nuevo centro de datos con modernos componentes IT en otros 2000 m² de superficie. Los centros de datos son infraestructuras ávidas de energía cuyo consumo energético debe optimizarse para un futuro sostenible. Audi decidió utilizar contadores de energía de Phoenix Contact. Esto garantiza una buena base de datos y, en consecuencia, una gestión de la energía eficaz. Sobre esta base, se reconocen los potenciales y se aplican medidas para aumentar la eficiencia energética.

Válvulas de un sistema de refrigeración para el centro de datos

Sistema de refrigeración propio: generación en el centro de refrigeración y distribución orientada a la demanda en las salas de servidores para una temperatura constante en función de la estación del año y el rendimiento (Fuente de la imagen: Audi Mediacenter)

Reto Sistema de gestión de la energía para optimizar el consumo energético

El entorno del centro de datos debe estar siempre a la misma temperatura. Como la electrónica de potencia integrada genera mucho calor, la refrigeración es un gran consumidor de energía. Audi se enfrentaba al reto de reducir los elevados requisitos energéticos de su centro de datos, especialmente en tiempos de aumento de los costes de la energía y necesidad de reducir las emisiones de CO2. La planificación, construcción y explotación se llevaron a cabo sobre la base de la norma DIN EN 50600, que prevé la implantación de un sistema de gestión de la energía. Junto con Congiv GmbH, Audi ha desarrollado un sistema de gestión de la energía (EMS) a medida para reducir los elevados requisitos y costes energéticos de los centros de datos y proteger el medio ambiente. El EMS registra, consolida, visualiza y analiza todos los valores relacionados con la energía.

Se registran unos 60 valores eléctricos por contador, por ejemplo, la corriente, la tensión, la potencia activa, reactiva y aparente, la energía (kWh) y el factor de potencia (cosPhi). Los cuatro contadores trifásicos instalados en una caja de alimentación recogen [...] hasta 240 valores de medición.

Christian Kraus
Retrato de Christian Kraus

Fuente de la imagen: Audi Mediacenter

Cuatro contadores de energía en la caja de alimentación sobre los racks de servidores

Los contadores de energía con certificación MID de la serie EEM-EM377 se utilizan para medir la potencia activa en redes de hasta 500 V/80 A (Fuente de la imagen: Audi Mediacenter)

Solución Contadores de energía comunicativos para una gestión de la energía eficaz

Phoenix Contact suministra 1200 contadores de energía trifásicos (EEM-EM377) para el centro de datos, que monitorizan y controlan la eficiencia energética. Estos contadores son compactos, fáciles de configurar y miden diversos valores eléctricos. Un sistema de barras colectoras conecta los servidores, los acumuladores y los componentes de red, y el EEM-EM377 envía los datos al EMS a través de Ethernet. Las modernas pasarelas de enlace IoT basadas en Raspberry Pi industrial permiten conectar y gestionar los datos de los contadores, que se procesan y monitorizan en tiempo real. Estos datos ayudan a Audi a optimizar el consumo de energía y mejorar la eficiencia energética, lo que supone un paso hacia la All Electric Society, un futuro con electrificación integral y suministro de energía sostenible.

Descarga
Informe de referencia completo

¿Quiere saber más sobre la implantación de un centro de datos energéticamente eficiente? Más información sobre las medidas y soluciones utilizadas por Audi. Inspírese viendo cómo puede beneficiarse usted también de estas tecnologías.

Descargar ahora
Informe de referencia: medidores de energía en el IN-Campus

Resultado

Los equipos EMpro de Phoenix Contact ofrecen una integración sencilla en los sistemas existentes y permiten una utilización eficaz de los datos registrados. Los medidores de energía EEM-EM377 proporcionan a AUDI AG los datos necesarios. Su análisis muestra en qué aspectos pueden utilizarse para mejorar aún más la eficiencia energética. Reducir el consumo de energía en los centros de datos es un paso más hacia la All Electric Society. Describe un mundo en el que la energía generada de forma sostenible está disponible en cantidades suficientes y de forma económica. Phoenix Contact permite a las industrias alcanzar esta dirección estratégica con sus productos, soluciones y servicios.