El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Diseño óptimo de la electrónica mediante simulación térmica para desarrolladores de equipos

25.08.2023
Representación térmica de un equipo eléctrico

La simulación térmica online de Phoenix Contact ofrece nuevas posibilidades para el diseño adecuado de la electrónica industrial, incluso desde la fase de desarrollo.

El procedimiento para iniciar la simulación térmica es intuitivo. En el primer paso, el cliente configura su caja, incluida la tecnología de conexión necesaria, en el configurador de cajas online. A continuación, se le facilita una lista de piezas, datos en 3D y el esquema de la placa de circuito impreso de la configuración. A continuación, se transfiere a la interfaz de simulación online. Aquí se definen las condiciones marco térmicas del equipo, lo que incluye la situación de montaje (posición de montaje, posibles equipos adyacentes) y la temperatura ambiente.

En el siguiente paso, el cliente puede utilizar la función de arrastrar y soltar para colocar hasta tres hot spots diferentes en la placa de circuito impreso, asignarles una geometría e introducir la potencia disipada prevista. Después, se envía la simulación con la introducción de los datos del cliente. Transcurridos tres días laborables como máximo, se facilitará en formato PDF 3D el resultado de la simulación de cada caso de carga. Además, se puede solicitar el asesoramiento complementario del equipo de Phoenix Contact.

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas