Información interesante ·
21.11.2024

¿Qué es Power-to-Gas? La tecnología Power-to-Gas (PtG/P2G) favorece la transición energética, con lo cual contribuye a la estabilidad de la red y hace más eficiente el uso de las energías renovables.

Planta de hidrógeno Power-to-Gas frente a aerogeneradores y paneles solares

Resumen

Power-to-Gas convierte la energía renovable mediante electrólisis en hidrógeno, que se utiliza directamente o se convierte en metano con CO₂. Esta tecnología permite almacenar energía renovable, alimentar la red de gas natural, estabilizar las redes eléctricas y fomentar el acoplamiento de sectores mediante el uso versátil del gas en diversas industrias.

Representación esquemática de la electrólisis

¿Cómo funciona Power-to-Gas?

El proceso se basa en la electrólisis, un proceso electrotécnico en el que se utiliza una corriente eléctrica para dividir el agua en sus moléculas. Se libera hidrógeno limpio, que es una fuente de energía versátil. Con PtG, se convierte en metano en un paso posterior, por ejemplo, con CO₂ capturado mediante Carbon Capture.

Este proceso se denomina metanización. El gas sintético resultante puede alimentar la red de gas natural existente o utilizarse en diversas aplicaciones industriales.

Posibles aplicaciones de Power-to-Gas

Una de las principales aplicaciones es el almacenamiento de energía. En lugar de almacenar la energía en baterías, Power-to-Gas permite almacenar la energía eléctrica en forma de hidrógeno o metano. El metano sintético puede utilizarse para calefacción y generación de electricidad. Al mismo tiempo, el gas es una alternativa a los combustibles fósiles en la industria, ya que puede utilizarse en las mismas infraestructuras.

El hidrógeno generado también puede utilizarse en diversas industrias, desde la producción de acero hasta procesos químicos. También se utiliza en la movilidad, por ejemplo, para repostar vehículos de celdas de combustible que pueden funcionar sin emisiones.

Personal de mantenimiento en un aerogenerador

Power-to-Gas influye en la transición energética

Power-to-Gas facilita la integración de las energías renovables en el sistema energético existente y garantiza su disponibilidad durante todo el año. Al mismo tiempo, es posible una conexión sin fisuras entre las formas de energía eléctrica, gaseosa y móvil. Esto contribuye a la estabilidad de las redes eléctricas y reduce, por ejemplo, la regulación de parques eólicos y solares.

Además, esta tecnología favorece la transición hacia una economía sin emisiones, ya que los gases generados pueden sustituir a los combustibles fósiles. PtG crea conexiones entre los diversos sectores del suministro de energía e impulsa innovaciones tecnológicas que aumentan la eficiencia de la generación y utilización de energía.

Las ventajas de Power-to-Gas

En lugar de desperdiciar la energía no utilizada, PtG la convierte en combustibles gaseosos útiles a los que se puede recurrir cuando se necesita. La metanización liga el CO₂ y lo convierte en metano, lo que contribuye a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El hidrógeno y el metano generados pueden utilizarse de diversas formas, por ejemplo, en la industria, el transporte y el suministro de calor. De este modo, la tecnología contribuye al acoplamiento de sectores. Además, la red de gas natural existente puede utilizarse para el almacenamiento y el transporte. Se evitan costosas inversiones en nuevas infraestructuras.

Conclusión

PtG/P2G favorece un suministro de energía sostenible y preparado para el futuro. Esta tecnología promueve la transición a una economía de emisiones cero, ya que sustituye los combustibles fósiles por alternativas neutras para el clima y reduce así considerablemente las emisiones de gases de efecto invernadero. A la luz de los esfuerzos mundiales por combatir el cambio climático y promover las energías renovables, Power-to-Gas es un componente clave de la All Electric Society, ya que esta tecnología permite un suministro de energía sostenible y apoya la transición hacia una economía de emisiones cero.

Autor: Phoenix Contact

email:

Póngase en contacto con nuestro expertos

"Estaremos encantados de asesorarle sobre la All Electric Society y el acoplamiento de sectores".

Otras contribuciones