Efectos de las sobretensiones

Las sobretensiones que se acoplan a un circuito eléctrico dañan considerablemente las instalaciones y los equipos en la mayoría de los casos. En el caso de los equipos que se encuentran en uso permanentemente el riesgo es especialmente alto. Aquí estos daños pueden provocar costes muy elevados.

Y es que no solo la nueva adquisición o la reparación de los equipos dañados cuestan dinero. Todavía cuesta más dinero una interrupción prolongada de la instalación o incluso la pérdida de software o datos.

Frecuencia de los daños

Frecuencia de los daños debidos a sobretensiones (fuente: GDV/2013)  

Frecuencia de los daños debidos a sobretensiones (fuente: GDV/2013)

Las estadísticas de las aseguradoras muestran cada año cifras considerables de frecuencia de los daños debidos a sobretensiones. En la mayoría de los casos, las compañías aseguradoras restituyen al usuario de instalaciones electrónicas los daños ocasionados en el hardware. En cambio, los daños en el software y los ocasionados por las paradas de la instalación, con su elevado perjuicio económico, no suelen estar asegurados.

Las estadísticas de las aseguradoras alemanas en 2013 muestran que el porcentaje de los daños ocasionados por sobretensiones en los seguros de incendio de los edificios es de un 57,9 %. A ello se suman los daños ocasionados por rayos con un 10,5 %. El porcentaje correspondiente a otros daños es de un 31,6 % (fuente: GDV).

Potencial de peligro

Daños por sobretensiones en un componente electrónico  

Daños por sobretensiones en un componente electrónico

Cada circuito eléctrico funciona con una tensión especificada para dicho circuito. Por eso, cualquier aumento de la tensión que provoque que los límites de tolerancia superiores se sobrepasen es una sobretensión.

El alcance de los daños depende en gran medida de la rigidez dieléctrica de los componentes empleados y de la energía que pueda convertirse en el circuito eléctrico afectado.

Protección efectiva según el principio de circuito de protección

Representación del principio del circuito de protección  

Representación del principio del circuito de protección

El principio de circuito de protección describe una medida completa para la protección contra sobretensiones. Se debe trazar un círculo imaginario alrededor del objeto a proteger. Deben instalarse equipos de protección contra sobretensiones en todos los puntos donde los cables cortan el círculo. Deben tenerse en cuenta los datos nominales del circuito eléctrico al seleccionar el módulo de protección. De este manera, el área dentro del círculo de protección está asegurada de modo que se eviten consecuentemente los acoplamientos de sobretensiones que se propagan en las líneas.

El concepto del circuito de protección se puede subdividir oportunamente en las siguientes áreas:

  • Fuente de alimentación
  • Técnica de medición, control y regulación
  • Técnica de la información
  • Instalaciones emisoras y receptoras

PHOENIX CONTACT S.A.

Calle Nueva 1661-G
Huechuraba, Santiago

Teléfono: (+56 2) 2652-2000
Fax: (+56 2) 2652-2050
Fax: (+56 2) 2652-2020