Ce qu’il faut savoir
01.07.2024

Qu'est-ce qu'une sécheresse énergétique ? Et comment pouvons-nous l'affronter ?

Des éoliennes au coucher du soleil

Sécheresse énergétique : pas de soleil, ni de vent

Il n'existe pas de définition vraiment complète et uniforme de la sécheresse énergétique. Cette expression décrit cependant normalement une longue période pendant laquelle le soleil ne brille pas et le vent ne souffle pas. L'obscurité y est donc combinée à un calme plat.

Concernant l'alimentation en électricité assurée par des installations d'énergie renouvelable, cela signifie que ni les panneaux solaires ni les installations d'énergie éolienne n'atteignent leur pleine puissance. Par voie de conséquence, une sécheresse énergétique entraînerait donc une chute sensible de l'injection d'électricité dans le réseau. Cela pose certains défis à une société qui a pour objectif de couvrir durablement ses besoins énergétiques à partir de sources renouvelables.

Sécheresse énergétique en hiver

Quelle est la fréquence des sécheresses énergétiques et combien de temps durent-elles en réalité ?

Notamment en hiver, il peut vite arriver que l'offre d'électricité soit loin de pouvoir répondre à la demande. Les besoins en énergie pendant ces mois froids et sombres sont élevés, ne serait-ce qu'en raison de l'augmentation du chauffage et de l'éclairage. De plus, les jours raccourcissent. La disponibilité temporelle de la lumière solaire s'en trouve donc réduite. Si l'on ajoute à cela des phases de vent faible, l'Agence fédérale allemande pour l'environnement parle alors littéralement d'une « phase d'obscurité froide », aussi appelée sécheresse énergétique.

Il est intéressant de noter que, selon les informations de cette autorité environnementale, ces « phases d'obscurité froide » apparaissent dans une fenêtre temporelle clairement définie. Celle-ci couvre le plus souvent une période d'à peine deux semaines, du 23 janvier au 6 février. C'est ce qu'ont révélé des mesures effectuées entre 2006 et 2016. Ces résultats sont confirmés par l'utilisation de centrales électriques conventionnelles couvrant la demande accrue en énergie. Selon la station de radio allemande Deutschlandfunk, le Science Media Center de Cologne fait concrètement état de trois périodes prolongées de sécheresse énergétique pendant les mois d'hiver durant les années 2015 à 2020.

Systèmes de stockage d’énergie pour les sécheresses énergétiques

Pourquoi les systèmes de stockage sont-ils si importants pour lutter efficacement contre les sécheresses énergétiques ?

Les piles et les batteries comptent parmi les formes les plus connues de stockage d'énergie. Il existe toutefois d'autres possibilités de conserver l'énergie électrique. Le principe de base de toutes les formes de stockage est de transformer une forme d'énergie de manière à ce qu'elle devienne « stockable », afin de pouvoir l'utiliser à un moment ultérieur. Pour cela, l'électricité volatile est p. ex. transformée en énergie chimique.

Des exemples connus en sont les différentes formes de batteries ainsi que le vaste domaine du Power-to-X avec l'électrolyse électrochimique de l'eau en hydrogène ainsi qu'en oxygène. Le fonctionnement des systèmes de stockage d’énergie peut également reposer sur l'énergie potentielle et cinétique – c'est p. ex. le cas des centrales de pompage-turbinage, du stockage d'énergie par air comprimé ou par volant d'inertie avec masse en rotation. Les unités thermiques, comme les accumulateurs de glace, prennent également de plus en plus d'importance dans le cadre d'une transition thermique basée sur l'électricité.

Éoliennes, systèmes de stockage d'énergie et réservoir de gaz au coucher du soleil

Quelle est l'utilité des batteries en cas de sécheresse énergétique ?

Si les parcs éoliens sont combinés à un système de stockage industriel sur batterie, alors les installations bénéficient d'un booster fonctionnel leur permettant de faire face à une sécheresse énergétique. Dans ce cas, le système de stockage absorbe l'énergie produite pour ainsi dire en superflu, lorsque le vent souffle et que la production d'électricité est supérieure aux besoins.

En cas de calme plat, l'électricité peut à nouveau être injectée à partir du système de stockage. Les batteries font donc office de tampon et sont précieuses pour la stabilité du réseau, même en dehors d'une sécheresse énergétique. Cette configuration est particulièrement intéressante pour les parcs éoliens plus anciens, qui ne bénéficient plus de subventions publiques. Le même principe s'applique également en combinaison avec des installations photovoltaïques. Si le rendement de la lumière solaire est supérieur aux besoins, l'énergie est stockée. Si d'épaisses couches de nuages traversent ensuite le ciel, le système de stockage alimente le réseau de manière ciblée.

Quel est le rapport entre la sécheresse énergétique et la gestion des charges ?

Les possibilités techniques permettant de limiter les effets d'une sécheresse énergétique sur la sécurité d'alimentation sont similaires à celles qui intéressent actuellement la gestion des bâtiments et l'automatisation des usines sous l'appellation générale de la gestion des charges, ou désignées plus précisément par la gestion des pics de charge ou l'écrêtage des pics de charge.

Les pointes de charge sont coûteuses et mettent à mal le réseau d'alimentation. Les systèmes de stockage d’énergie permettent de lisser les pics de consommation et donc de niveler les pics de puissance requise. C'est de là que vient l'expression « écrêtage des pics de charge ». Les systèmes de stockage sont donc un bon moyen d'harmoniser le réseau. L'ensemble est encore plus efficace lorsque la production et la consommation d'électricité s'équilibrent grâce à une intégration sectorielle.

Schéma d'intégration sectorielle

Quel est le rôle de l'intégration sectorielle dans une All Electric Society durant une période de sécheresse énergétique ?

L'intégration sectorielle – p. ex. par une connexion énergétique et de données entre les bâtiments, les installations de production, les systèmes de stockage et les installations photovoltaïques – permet de créer un réseau énergétique efficace. Il est ainsi possible de déplacer les flux d'énergie au sein d'un micro-réseau intelligent.

Le lien étroit entre les consommateurs et les producteurs d'énergie permet d'assurer un équilibre. L'ensemble peut être comparé à un système auto-nivelant. De plus, l'intégration sectorielle ouvre la voie à la gestion de systèmes complets avec leurs multiples connexions transversales et interdépendances. L'intégration sectorielle est essentielle pour évoluer vers une All Electric Society et représente également un moyen efficace de lutter contre la sécheresse énergétique.

Conclusion

Ces sécheresses énergétiques sont d'origine naturelle et ne peuvent donc pas être évitées. Des études montrent que, sur une année complète, les longues périodes sans soleil ni vent restent rares. Une intégration sectorielle intelligente, des moyens numériques de collecte d'informations et surtout l'utilisation de dispositifs de stockage d'énergie permettent toutefois de maîtriser efficacement les effets des périodes de sécheresse énergétique, et ce, en recourant à des techniques standard déjà disponibles aujourd'hui.

Auteur: Thorsten Sienk

E-mail:

Entrez en contact avec nos expertes et nos experts

Équipe d'experts All Electric Society
Équipe d'experts All Electric Society
« Nous vous conseillerons volontiers sur la All Electric Society et l'intégration sectorielle. »

Autres contributions