Ce qu’il faut savoir
27.03.2025

Qu'est-ce qu'un jumeau numérique ? Les jumeaux numériques sont des modèles virtuels qui permettent de mieux comprendre, tester et optimiser les processus.

Vue d'un jumeau numérique

Résumé

Un jumeau numérique (digital twin) est un modèle virtuel d'un objet ou d'un système physique qui représente son équivalent réel dans le monde numérique. Les ingénieurs et les professionnels de l'informatique peuvent s'en servir pour mieux comprendre, tester et optimiser les processus. Les décisions sont prises sur la base de l'analyse des données, ce qui permet d'améliorer l'efficacité et la qualité des produits.

Raffinerie éclairée de nuit avec données numériques

Dans l'industrie, les jumeaux numériques aident à éviter les temps d'arrêt

Jumeaux numériques dans l'industrie

Dans l'industrie manufacturière, les jumeaux numériques sont utilisés pour surveiller et optimiser les processus de production. Ils contribuent à éviter les temps d'arrêt. Grâce à l'intégration de données en temps réel, les jumeaux numériques peuvent détecter les anomalies à un stade précoce et offrir des possibilités de maintenance proactive. La simulation de scénarios complexes est particulièrement importante dans des domaines tels que la construction ou la production automobile, où la sécurité et la précision sont essentielles. Dans le secteur de l'énergie, les jumeaux numériques aident à surveiller les réseaux et les installations, ce qui contribue également à réduire les émissions. Dans le domaine de la logistique, ils contribuent à rendre les chaînes d'approvisionnement plus efficaces.

Un jumeau numérique dans l'industrie des process est une image numérique de tous les capteurs et actionneurs présents sur le terrain, y compris les cycles de maintenance enregistrés, leur paramétrage et les états d'erreur des appareils en cas de défaillance.

Avantages des jumeaux numériques

  • Capacité à optimiser les processus
  • Efficacité accrue, risques potentiels et temps d'arrêt réduits
  • Réduction des coûts grâce à la suppression de la consommation inutile de ressources
  • Grande capacité d'innovation grâce au test virtuel de scénarios et de variables
  • Accélération de la mise sur le marché grâce à des avantages concurrentiels
  • Amélioration de l'assurance qualité
  • Promotion de la durabilité

Les défis des jumeaux numériques

  • L'intégration de données en temps réel provenant de différentes sources est une tâche complexe
  • La mise en œuvre nécessite des connaissances spécialisées
  • Violations de la protection des données et cybermenaces
  • La maintenance et la mise à jour doivent être effectuées en continu
Une personne compare l'image à l'écran avec le produit réel

L'avenir du jumeau numérique

Grâce aux progrès de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets (IoT), les jumeaux numériques deviennent plus intelligents et mieux intégrés. Ils permettent de prendre des décisions automatisées et d'effectuer des analyses en temps réel, ce qui augmente l'efficacité et crée de nouveaux modèles commerciaux. Afin de tirer parti des changements du marché et des innovations technologiques, les entreprises doivent continuellement développer leurs jumeaux numériques. La technologie blockchain pourrait renforcer la sécurité des jumeaux numériques en garantissant l'intégrité des données. De plus, les jumeaux numériques encouragent les pratiques durables et aident les entreprises à réduire leur empreinte écologique.

Conclusion

Compte tenu des multiples applications et avantages des jumeaux numériques, il apparaît clairement qu'il ne s'agit pas seulement d'une tendance technologique temporaire, mais d'un facteur décisif pour le succès futur de nombreuses industries. Ils offrent une plateforme qui permet aux entreprises d'optimiser leurs processus, ce qui se traduit par des gains d'efficacité et des économies considérables. Dans les industries où les processus de production sont complexes et comportent plusieurs étapes, les jumeaux numériques sont des outils qui permettent de réduire les temps d'arrêt et d'améliorer la qualité des produits.

Auteur: Phoenix Contact

E-mail:

Entrez en contact avec nos expertes et nos experts

Équipe d'experts All Electric Society
Équipe d'experts All Electric Society
« Nous vous conseillerons volontiers sur la All Electric Society et l'intégration sectorielle. »

Autres contributions