El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Tecnología ACB Para que el fallo de una fuente de alimentación no provoque la parada de la instalación, en aplicaciones con requisitos elevados en cuanto a seguridad de servicio, se necesitan soluciones de fuentes de alimentación redundantes. Los módulos de redundancia activos QUINT ORING cuentan con la tecnología ACB. La tecnología ACB proporciona una carga simétrica de las fuentes de alimentación y, de este modo, se puede duplicar la vida útil del sistema redundante.

Módulo de redundancia en el armario de control

Maximiza la vida útil y ahorra energía

En instalaciones con requisitos de seguridad elevados, las fuentes de alimentación redundantes hacen que el fallo de una fuente de alimentación no conlleve una parada. La ACB Technology (Auto Current Balancing) alarga la vida útil de las fuentes de alimentación de funcionamiento redundante utilizando ambas fuentes de alimentación por igual.

Fuente de alimentación con distribución simétrica de la corriente de carga

Distribución simétrica de la corriente de carga

Carga simétrica de las fuentes de alimentación

La ACB Technology alarga la vida útil de las fuentes de alimentación de funcionamiento redundante
mediante un aprovechamiento uniforme de las fuentes de alimentación. A causa de las asimetrías, a menudo solo una fuente de alimentación alimenta la carga, mientras que la otra funciona en marcha en vacío. Esto provoca una carga térmica de la fuente de alimentación que realiza la alimentación y con ello un rápido envejecimiento. Mediante el uso de la moderna tecnología MOSFET (transistor de efecto campo semiconductor de óxido metálico), la carga térmica que se genera se reduce hasta un 70 %. La baja potencia disipada se encarga de que todos los componentes del armario de control se mantengan refrigerados y dobla la vida útil total del sistema redundante.

  • Aprovechamiento uniforme de las fuentes de alimentación redundantes
  • Carga térmica reducida de ambas fuentes de alimentación
  • Vida útil dos veces más larga de la solución redundante
Visualización del aprovechamiento simétrico en una fuente de alimentación

Visualización del aprovechamiento simétrico en un equipo

Señalización del aprovechamiento simétrico

Un gráfico de barras señaliza el aprovechamiento simétrico de las fuentes de alimentación. El usuario detecta de un vistazo cuál es la tensión de entrada más elevada, es decir, qué fuente de alimentación está más cargada.

Pueden leerse fácilmente distintos estados. Los problemas se detectan rápidamente y pueden solucionarse a corto plazo. La visualización y la representación corresponden a la recomendación NAMUR.

Detectar y evitar estados críticos

Los módulos QUINT ORING supervisan la corriente de carga y emiten una advertencia en cuanto se excede un valor ajustado. Si el usuario acopla cargas adicionales a una fuente de alimentación redundante en una ampliación de la instalación puede provocar la pérdida de redundancia.

Por ejemplo, dos fuentes de alimentación redundantes cada una con 5 A de corriente nominal alimentan un sistema de control que precisa 5 A y se conecta una carga adicional de 3 A, de este modo esta puede ser suministrada por la reserva de potencia de la fuente de alimentación. La corriente necesaria de 8 A se pone a disposición sin caída de tensión.

De todos modos, en este caso ya no hay ninguna redundancia: si falla una de las dos fuentes de alimentación, el segundo equipo no podrá disponer de 8 A. El LED indica inmediatamente al propietario de la instalación que ya no hay ninguna redundancia.

Los módulos QUINT ORING supervisan la corriente de carga

Ejemplo 1: redundancia ok, ejemplo 2: sin redundancia