El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Sostenibilidad y eficiencia – Instalaciones de producción tipo Brownfield Totalmente digitalizadas y seguras, con un ahorro de tiempo del 60 % en ingeniería e implementación.

Tres hombres ante el armario de control abierto del Serum Institute of India

Perfil del cliente


Dos empleados del Serum Institute of India

Serum Institute of India

El Serum Institute of India de Pune es uno de los mayores fabricantes de vacunas del mundo. Cada año se producen allí unos 1500 millones de dosis de vacunas, que se venden en todo el mundo.

Fue fundado en 1966 por el Dr. Cyrus Poonawalla con el objetivo de producir preparados inmunobiológicos para salvar vidas, ya que hasta entonces escaseaban en la India y se importaban a precios elevados.

Reto


Armario de control abierto con componentes de Phoenix Contact en el Serum Institute of India

Digitalización y mejora de la sostenibilidad

No hay que descuidar la sostenibilidad y la digitalización en instalaciones de producción tipo Brownfield. Se debe optimizar el consumo en las fábricas y reducir la huella de CO2, tanto en las instalaciones existentes como en las de nueva construcción. Además de los retos, la digitalización también ofrece oportunidades para aumentar la eficiencia y mantener la competitividad. La digitalización es la clave de la producción sostenible basada en datos. Estos datos deben recopilarse y analizarse para lograr la máxima transparencia posible en relación con el consumo y los procesos. Porque solo quien sabe dónde se utilizan sus recursos puede desarrollar instrumentos para minimizar este consumo y optimizar los procesos.

Para obtener estos datos, el primer paso consistió en registrar, almacenar y visualizar más de 300 máquinas y procesos para conectarlos al sistema SCADA. Los retos del proyecto eran la variedad de protocolos de comunicación y la conexión de OT con IT. La Data Collection Box se utilizó para recopilar los datos necesarios de las instalaciones existentes sin arriesgar las certificaciones ni las operaciones en curso.

Hechos, cifras y datos: caso de referencia del Serum Institute of India

Solución


Digital Factory - Gráfico Convergencia entre OT e IT
Digital Factory - Gráfico de sostenibilidad
Digital Factory - Industrial Cyber Security Logo
Digital Factory - Gráfico Convergencia entre OT e IT

Para poder cumplir los suministros de vacunas prometidos y evitar tiempos de parada costosos y que consumen muchos recursos, es importante evitar a toda costa fallos de la instalación. La transparencia del proceso y la detección de anomalías ayudan a reconocer y eliminar defectos incipientes, por ejemplo, por la fatiga del material, antes incluso de que se produzcan.

Digital Factory - Gráfico de sostenibilidad

La total transparencia de los procesos y el consumo también es clave para lograr una mayor sostenibilidad, ya que ahora la empresa tiene una mejor visión general de la eficiencia de los recursos gracias a la transparencia de los datos y, por lo tanto, puede hacer optimizaciones en términos de balance de sostenibilidad.

Esto garantiza una calidad constante, una alta eficacia de los procesos y la conservación de valiosos recursos.

Digital Factory - Industrial Cyber Security Logo

Además de la captación de datos y el procesamiento, logramos impresionar con nuestros amplios conocimientos especializados en ciberseguridad y la certificación conforme a la norma IEC 62443, alcanzando un nivel de seguridad 2 en el Serum Institute of India, lo que resulta de vital importancia para la empresa farmacéutica, por ejemplo, a la hora de evitar el acceso no autorizado a las fórmulas y los procesos de fabricación de las vacunas.

El carácter abierto de la PLCnext Technology facilita la conexión segura entre OT e IT y el funcionamiento de diversas interfaces. Ahora no solo podemos producir de forma más eficiente y, por tanto, más sostenible, sino que también podemos proteger nuestra IP.

Sr. Vishal Patil, General Manager IT & Automation
Vishal Patil, General Manager IT & Automation del Serum Institute of India

Ventajas

  • Aumento de la productividad: recopilación, almacenamiento y visualización de datos de proceso
  • Optimización mediante el uso de inteligencia artificial y Machine Learning
  • Mejora de la sostenibilidad con la ayuda de la transparencia de datos
  • Ciberseguridad de 360° según IEC 62443
  • Reducción del tiempo de ingeniería en un 60 % gracias a la solución preconfigurada Data Collection Box
Conexión entre el mundo OT y el mundo IT

Conclusión

El carácter abierto de nuestra PLCnext Technology supuso una gran ventaja en este proyecto, ya que permitía utilizar numerosas interfaces. Esto no habría sido posible con un sistema propio. Como interfaz abierta y escalable, la plataforma IIoT unifica datos muy diferentes. Permite una conversión para su uso en el sistema SCADA ya existente del cliente y conecta así el ámbito de OT con el de IT. Además de la captación de datos y el procesamiento, logramos impresionar con nuestros amplios conocimientos especializados en ciberseguridad y la certificación conforme a la norma IEC 62443, alcanzando un nivel de seguridad 2 en el Serum Institute of India.