Los módulos de redundancia activos con tecnología ACB permiten un suministro eléctrico redundante y duradero de su carga.
En instalaciones con requisitos de seguridad máximos, las fuentes de alimentación redundantes hacen que el fallo de una fuente de alimentación no conlleve una parada. En este caso, los posibles orígenes del fallo se incluyen en el control desde la línea de suministro pasando por la fuente de alimentación hasta la carga.
La tecnología ACB de los módulos QUINT ORING proporciona una carga simétrica de las fuentes de alimentación.
En este caso, la diferencia de la tensión de entrada entre las fuentes de alimentación se determina continuamente y se regula automáticamente hasta una divergencia de 300 mV. De este modo, la corriente de carga se reparte de manera completamente simétrica.
Mediante el uso de la moderna tecnología MOSFET, la carga térmica que se genera, al contrario que el diodo clásico, se reduce hasta un 70 %. La baja potencia de pérdida se encarga de que todos los componentes del armario de conexiones se mantengan refrigerados y aumenta la duración del dispositivo.
Un gráfico de barras señaliza la carga simétrica de las fuentes de alimentación. El usuario detecta de un vistazo cuál es la tensión de entrada más elevada, es decir, qué fuente de alimentación está más cargada.
Pueden leerse fácilmente distintos estados, detectarse problemas rápidamente y solucionarse a corto plazo. La visualización y la representación corresponden a la recomendación NAMUR.
Los módulos QUINT ORING controlan la corriente de carga y emiten una advertencia en cuanto se excede un valor ajustado.
Si el usuario acopla cargas adicionales a una fuente de alimentación redundante en una ampliación de la instalación puede provocar la pérdida de redundancia.
El escenario de ejemplo descrito en el siguiente apartado lo aclara.
Dos fuentes de alimentación redundantes cada una con 5 A de corriente nominal alimentan un sistema de control que precisa 5 A.
Si se conecta una carga adicional de 3 A, esta puede ser suministrada por la reserva de potencia de la fuente de alimentación. La corriente necesaria de 8 A se pone a disposición sin interrupción de la tensión.
De todos modos, en este caso ya no hay ninguna redundancia: si falla una de las dos fuentes de alimentación, el segundo dispositivo no podrá disponer de 8 A. El LED indica inmediatamente al propietario de la instalación que ya no hay ninguna redundancia.
Para la aplicación de este concepto de fuentes de alimentación resultan apropiadas todas las fuentes de alimentación de las series QUINT POWER de Phoenix Contact. Hay redundancia porque la segunda fuente de alimentación sigue suministrando toda la carga en caso de que el primer dispositivo no ponga a disposición ninguna tensión de salida.
Los fallos y las averías descritos a continuación son detectados y notificados por la fuente de alimentación QUINT POWER y el módulo QUINT ORING.
Las fuentes de alimentación conectadas en paralelo se accionan en fases distintas. Por este motivo, el fallo o la avería de una fase no influyen en la alimentación de la carga. El LED verde de la fuente de alimentación (DC OK) está apagado. No hay ninguna redundancia en la carga. El Auto Current Balancing ya no se ejecuta. El LED (Redundancy OK) y un segmento de la visualización del gráfico de barras (ACB OK) parpadean en verde.
Este caso de error no influye en la alimentación de la carga. La segunda fuente de alimentación sigue alimentando de forma segura los consumidores acoplados. El LED verde de la fuente de alimentación (DC OK) está apagado. No hay ninguna redundancia en la carga. El Auto Current Balancing ya no se ejecuta. El LED verde (Redundancy OK) y un segmento rojo de la visualización del gráfico de barras (ACB OK) parpadean.
El fallo de una fuente de alimentación no perjudica la alimentación de la carga, puesto que la segunda fuente de alimentación sigue alimentando de forma segura los consumidores acoplados. El LED verde de la fuente de alimentación (DC OK) está apagado. No hay ninguna redundancia en la carga. El Auto Current Balancing ya no se ejecuta. El LED verde (Redundancy OK) y un segmento rojo de la visualización del gráfico de barras (ACB OK) parpadean.
Este caso de fallo no perjudica la alimentación de la carga, puesto que la segunda fuente de alimentación sigue alimentando de forma segura los consumidores acoplados. El LED verde de la fuente de alimentación (DC OK) parpadea. No hay ninguna redundancia en la carga. El Auto Current Balancing ya no se ejecuta. El LED verde (Redundancy OK) y un segmento rojo de la visualización del gráfico de barras (ACB OK) parpadean.
Este caso de fallo no perjudica la alimentación de la carga, puesto que la segunda fuente de alimentación sigue alimentando de forma segura los consumidores acoplados. El LED verde de la fuente de alimentación (DC OK) se ilumina de forma continua. No hay ninguna redundancia en la carga. El Auto Current Balancing ya no se ejecuta. El LED verde (Redundancy OK) y un segmento rojo de la visualización del gráfico de barras (ACB OK) parpadean.
La autovigilancia detecta y comunica el módulo de redundancia defectuoso. Se permite una actuación de servicio rápida para restablecer la redundancia. El LED verde de la fuente de alimentación (DC OK) se ilumina de forma continua. No hay ninguna redundancia en la carga. El Auto Current Balancing ya no se ejecuta. El LED verde (Redundancy OK) parpadea y el segmento central de la visualización del gráfico de barras (ACB OK) se muestra en rojo de forma continua.
Dos bornes de salida positivos permiten una redundancia continua. Se garantiza la alimentación segura de la carga.
Una carga incorrecta o la instalación posterior de otros consumidores pueden provocar el aumento de la corriente de carga. Si esto conlleva un exceso del valor, que puede suministrar una sola fuente de alimentación, ya no habrá redundancia. El LED verde de la fuente de alimentación (DC OK) se ilumina de forma continua. No hay ninguna redundancia en la carga. El Auto Current Balancing ya no se ejecuta. El LED verde (Redundancy OK) y un segmento rojo de la visualización del gráfico de barras (ACB OK) parpadean.
"$pageName" en