⚠️ Accessibilité téléphonique limitée le 11 juin 2025 Le mercredi 11 juin 2025, un prestataire de services externe effectuera des travaux de maintenance sur notre réseau téléphonique entre 08h00 et 17h00. Durant cette période, nous ne serons malheureusement pas joignables par téléphone. 📧 Vous pouvez toujours nous joindre par :
Depuis près de 100 ans, nous sommes aux côtés de nos clients en tant que partenaire fiable pour l'industrie ferroviaire. Un raccord de caténaire était déjà le premier produit commercial en 1923. À l'avenir aussi, nous serons à vos côtés : avec des solutions intelligentes pour la technologie ferroviaire qui permettent une exploitation sûre et la numérisation de l'infrastructure ferroviaire.
Notre centre de compétence ferroviaire
Découvrir les produits Phoenix Contact sur une application ferroviaire réelle
Le Railway Competence Center a été construit sur le site de Phoenix Contact. Il présente nos produits spécifiques au secteur ferroviaire dans le cadre d'une application réelle. Il s'agit notamment d'éléments de terrain de l'infrastructure ferroviaire tels que le signal, le mécanisme d'aiguillage et le capteur de roue. Des tâches de commande sont reconstituées dans le poste de commande afin de vivre les fonctions de près. Vous pourrez y découvrir vous-même l'utilisation des produits Phoenix Contact et échanger sur les défis de l'industrie ferroviaire avec nos spécialistes. Si vous êtes intéressé(e), n'hésitez pas à nous contacter.
Guide EN 45545 – Protection incendie dans les véhicules ferroviaires
La mise en application correcte des normes et des standards constitue la base d'une exploitation ferroviaire sans faille. Une norme importante est la norme EN 45545, qui régit la protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires. Afin de rendre cette norme, pertinente dans le domaine ferroviaire, la mieux compréhensible possible, nous avons rédigé ce guide en mettant l'accent sur les « équipements électrotechniques ». Vous découvrirez ici l'arrière-plan des normes EN 45545 et EN 45545-2 et leurs exigences en matière de composants électriques. Obtenez des informations importantes pour la vérification et l'évaluation en matière de protection incendie.
Scheidt & Bachmann utilise CLIXTRAB comme parafoudre basse tension dans les systèmes de contrôle et de sécurité
La directive DB 819.0808 révisée impose des exigences élevées aux concepts de protection contre les surtensions au sein des postes d'aiguillage électroniques et numériques. Le fabricant de systèmes de signalisation Scheidt & Bachmann emploie à cet effet le parafoudre basse tension CLIXTRAB de Phoenix Contact.
Pour ne pas perdre de temps lors des nombreuses procédures de câblage et de déconnexion électrique qui sont effectuées lors des tests et des simulations, nous avons opté pour la technique d'insertion directe Push-in de Phoenix Contact.
Voestalpine mise sur les blocs de jonction Push-in
Le temps et la manipulation ont joué un rôle important dans le choix des produits. Découvrez les défis que Voestalpine Signaling a dû relever et les raisons de sa collaboration avec Phoenix Contact.
Tension d'influence
Connaissances de base de la technologie ferroviaire
Avec cette vidéo, nous souhaitons vous transmettre les bases de la technologie ferroviaire. En savoir plus sur le calcul de la tension d'influence induite dans les câbles posés à côté de la voie. Vous pourrez ainsi évaluer les conséquences pour votre application et en déduire les mesures à prendre pour une exploitation ferroviaire sûre et fiable.