Controlli speciali e per l'omologazione per connettori e custodie per l'elettronica Elevata qualità grazie a norme e certificazioni locali o settoriali nel lotto di prova E: qualità testata per Phoenix Contact significa che i nostri morsetti per circuiti stampati, i connettori e le custodie devono anche essere conformi a norme e omologazioni speciali di settori e paesi specifici.

Circuito stampato con morsetti per circuiti stampati installati

La gamma del lotto di ispezione E, pietra miliare delle prove di laboratorio, comprende anche:

  • Prova di saldabilità
  • Valore di flessione
  • Tensocorrosione
  • Metodi di prova dei whisker
  • Classificazione dell'infiammabilità UV ad ampio spettro
  • Prova di filo incandescente
  • Conformità RoHS
  • Omologazioni specifiche in base al settore e al paese
  • Cuscinetti a corrosione: prova di nebbia salina, prova Kesternich (SO2),
  • Temperatura dell'acqua di condensa, flusso di miscela di gas
  • Cuscinetti climatici: caldo, freddo, umidità, shock termico
Curve di risultato di un Heat Cycling Test

Curve di risultato di un Heat Cycling Test

Heat Cycling Test secondo UL 1059

Una prova di sovraccarico ciclico conferma la durata di una connessione elettrica anche sotto carichi elettrici estremi. Il requisito qui è 1,5 volte la corrente nominale in un intervallo di tempo di 210 minuti di alimentazione di corrente e 30 minuti di raffreddamento su 14 giorni di carico intermittente.

Morsetti per circuiti stampati per l'impiego in zone a potenziale rischio di esplosione

Morsetti per circuiti stampati per l'impiego in zone a potenziale rischio di esplosione

Protezione contro le esplosioni a norma IEC 60079

Per la tecnica di processo Phoenix Contact offre anche morsetti per circuiti stampati per l'impiego in zone a potenziale rischio di esplosione. Il principio di protezione della sicurezza aumentata "e" (IEC/EN 60079-7) si basa sostanzialmente su misure costruttive intensificate. Le misure importanti per i punti di connessione sono le seguenti:

  • Distanze di isolamento in aria e superficiale
  • Protezione contro l'autoallentamento e danni inammissibili al conduttore
  • La pressione di contatto non deve essere trasmessa mediante parti isolate.
  • I punti di collegamento pensati per la connessione di conduttori a più trefoli devono essere dotati di un elemento intermedio elastico.
Prova dei whisker in laboratorio

Prova dei whisker in laboratorio

Prova dei whisker a norma DIN IEC 60068‑2‑82 o JEDEC JESD201

I whisker sono singoli cristalli aghiformi che possono crescere in condizioni sfavorevoli da una superficie rivestita in stagno e possono portare a malfunzionamenti nei circuiti elettronici. Già da alcuni decenni, Phoenix Contact applica elevati standard interni per quanto riguarda l'applicazione di strati intermedi, parametri elettrolitici, ecc. a tutte le superfici stagnate, in modo tale che non si verifichi la formazione di whisker, come previsto dalle norme. Questo fatto è continuamente confermato da ricerche dettagliate.

Prova di saldabilità di morsetti per circuiti stampati e connettori

Il test di bagnatura rende la tecnologia di connessione di dispositivi facile da saldare

Prova di saldabilità a norma IEC 68‑2‑54

Il test di bagnatura serve per valutare e qualificare le proprietà di saldatura dei sistemi di superficie. Garantisce una qualità costantemente alta dei metalli di saldatura. In genere, i connettori e morsetti per circuiti stampati di Phoenix Contact hanno una buona saldabilità anche in condizioni di stoccaggio normali di tre anni e sono naturalmente qualificati per processi di saldatura senza piombo.