Testes de certificação e especiais para conectores e caixas de montagem para eletrônica Alta qualidade graças a normas e certificações locais ou específicas da indústria no lote de controle E: na Phoenix Contact, qualidade testada também significa que nossos bornes de placa de circuito impresso, conectores e caixas, se necessário, também têm de satisfazer normas e certificações especiais de determinadas indústrias e países.

Placa de circuito impresso com bornes de placa de circuito impresso bornes

Do âmbito do lote de controle E, sendo o último marco dos testes laboratoriais, fazem parte, entre outros:

  • Teste de soldabilidade
  • Valor de flexão
  • Fissuras de corrosão de tensão
  • Isenção de filamento
  • Classificação de inflamabilidade
  • Teste de fio incandescente
  • Conformidade RoHS
  • Certificações específicas da indústria e de país
  • Teste de corrosão: teste de névoa de pulverização salina, teste Kesternich (SO2),
  • Ambientes com água condensada, fluxo de gás misto
  • Testes climáticos: calor, frio, umidade, choque térmico
Curvas de resultado de um teste Heat Cycling

Curvas de resultado de um teste Heat Cycling

Teste Heat Cycling conforme UL 1059

Através de um teste de sobrecarga é confirmada a vida útil operacional de uma conexão elétrica mesmo com cargas elétricas extremas. O requisito utilizado é a submissão intermitente a 1,5 vezes a corrente de dimensionamento em um intervalo de tempo de 210 minutos de aplicação de corrente e 30 minutos de arrefecimento durante 14 dias.

Bornes de placa de circuito impresso para a utilização em atmosferas potencialmente explosivas

Bornes de placa de circuito impresso para a utilização em atmosferas potencialmente explosivas

Proteção contra explosão conforme IEC 60079

Para a engenharia de processos, a Phoenix Contact também oferece bornes de placa de circuito impresso para a utilização em atmosferas potencialmente explosivas. O princípio de proteção da segurança aumentada "e" (IEC/EN 60079-7) se baseia principalmente em medidas de construção reforçadas. Os pontos de conexão importantes são:

  • Distâncias de isolamento e fuga
  • Proteção contra autoafrouxamento e danos não permitidos do condutor
  • A pressão de contato não pode ser transmitida através das peças isoladas.
  • Os pontos de conexão que são destinados a condutores de vários fios têm de estar equipados com uma peça intermediária elástica.
Teste de filamento no laboratório

Teste de filamento no laboratório

Teste de filamento conforme DIN IEC 60068‑2‑82 ou JEDEC JESD201

Whisker (filamento) é a designação dada a monocristais em forma de agulha que se podem formar sob condições desfavoráveis desde uma superfície de estanho e, assim, em determinadas circunstâncias resultar em anomalias em comutações elétricas. A Phoenix Contact aplica há já muitas décadas padrões internos relativos à utilização de camadas intermédias, parâmetros de eletrolíticos, etc. em todas as superfícies estanhadas, de modo a ser possível comprovar que não ocorre a formação de filamento conforme descrito nas normas. Este fato é continuamente confirmado através de análises detalhadas.

Teste de soldabilidade de bornes e conectores de placa de circuito impresso

Graças ao teste de umedecimento a tecnologia de conexão de dispositivos tem boas propriedades de solda

Teste de soldabilidade conforme IEC 68‑2‑54

Através de um teste de umedecimento são avaliadas e qualificadas as propriedades de solda de sistemas de superfície. Assim é garantida uma qualidade permanentemente elevada dos metais de solda. Normalmente, os bornes e conectores de placa de circuito impresso da Phoenix Contact também têm boas propriedades de solda em caso de armazenamento normal durante três anos e claro que se qualificam para processos de solda sem chumbo.