Prove preliminari per connettori e custodie per l'elettronica Qualità già nel processo di sviluppo: nei laboratori di Phoenix Contact vengono utilizzati moderni utensili di simulazione per ottimizzare il processo di sviluppo e la qualità fin da subito. Le prove preliminari offrono le condizioni migliori per verificare la stabilità a lungo termine dei prodotti già nella fase di sviluppo.

 Simulazione assistita dal computer
I collaboratori di Phoenix Contact si trovano di fronde a un flipboard

Discussione di un concetto di prova

Pianificazione anticipata della qualità

La pianificazione anticipata della qualità è una procedura stabilita per la prevenzione degli errori potenziali e il miglioramento continuo. In conformità con ISO 9001, TS 16949 e VDA, vengono armonizzate le caratteristiche del prodotto e del processo da sviluppare, elaborati i concetti di prova, presi in considerazione i metodi di prova e la classificazione delle prove e definite le specifiche del prodotto sotto forma della necessaria documentazione di produzione. Le conoscenze acquisite sono continuamente utilizzate nello sviluppo di nuovi prodotti.

Collaboratori di Phoenix Contact in una riunione durante l'analisi dei modi di guasto

Analisi dei modi di guasto

Analisi dei modi di guasto

Le analisi dei modi e degli effetti dei guasti relativi al prodotto e al processo vengono eseguite in team di progetto interdisciplinari. L'obiettivo è quello di identificare, tracciare, limitare ed eliminare potenziali vulnerabilità e rischi. Le misure definite nel processo sono documentate e monitorate e servono come base per ulteriori attività di pianificazione anticipata della qualità, per ottimizzare il design e gli impianti di produzione esistenti o pianificati.

Simulazione termica di una custodia elettronica della serie ICS

Simulazione termica di una custodia elettronica della serie ICS

Simulazione assistita dal computer

I cosiddetti calcoli FEM (Finite Element Method) vengono utilizzati nella fase di sviluppo per valutare se i materiali e le geometrie selezionate per un prodotto soddisfano i requisiti per l'uso industriale. Questo significa che le ottimizzazioni possono essere eseguite sui prodotti già nelle prime fasi di sviluppo. L'analisi FEM consente sia la simulazione del comando da parte degli utenti sia la verifica del comportamento desiderato a lungo termine.

Il team di sviluppo discute i risultati dei test

Il team di sviluppo discute i risultati dei test

Rilascio del prodotto e del processo

La procedura strutturata di rilascio del prodotto e del processo dimostra l'adempimento ai requisiti concordati con il cliente, così come alle leggi e alle norme corrispondenti per la produzione in serie. Il rilascio effettuato nell'ambito della procedura include la valutazione dei processi e dei prodotti sulla base di documenti, registrazioni e campioni pertinenti. Questo assicura che siano soddisfatti i prerequisiti per la consegna in serie ai clienti.