Moins de temps d'arrêt, plus d'efficacité : Coca-Cola mise sur MLnext pour une disponibilité maximale Réduction des arrêts imprévus et des coûts de maintenance des installations de production chez Coca-Cola grâce à la maintenance préventive basée sur l'IA.

Ligne d'embouteillage équipée de technologies d'apprentissage automatique et d'intelligence artificielle

Profil du client


Équipe Swire Coca-Cola

Swire Coca-Cola figure parmi les cinq plus grands embouteilleurs de The Coca-Cola Company à l'échelle mondiale et est l'un des principaux fabricants de produits alimentaires et de boissons, dont l'origine remonte à Hong Kong (1965). L'entreprise est présente en Chine, ainsi que dans d'autres régions. Swire Coca-Cola commercialise près de 60 catégories de produits. En collaboration avec l'équipe, nous avons optimisé certains aspects clés de ses processus de production.

Défi


Maintenance préventive basée sur l'IA pour les moteurs, les machines et les lignes de remplissage

Les coûts d'entretien élevés des monoblocs de soufflage-remplissage rotatifs constituent un défi de taille car leurs composants de haute précision nécessitent, en cas de pannes imprévues, des pièces de rechange coûteuses ainsi que des réparations longues et exigeantes en main-d'œuvre. De plus, les pannes de ces systèmes essentiels entraînent des interruptions de production, des retards de livraison et augmentent le risque de perte de parts de marché, en particulier pendant les périodes de pointe, où les partenariats et la réputation de la marque sont particulièrement vulnérables. Parallèlement, il existe un besoin évident d'évolutivité : le client souhaite pouvoir déployer efficacement chaque solution sur plusieurs lignes de production et sites, notamment à Hangzhou, Nanning et Hefei, sans avoir à dépendre fortement d'une aide externe.

Solution


Des bouteilles dans un environnement de production, sur une chaîne de production

Surveillance de l'état des moteurs critiques à l'aide de l'IA

Pour l'optimisation du noyau, nous nous sommes d'abord concentrés sur 14 moteurs répartis sur deux lignes de production du site de Hangzhou, en particulier au niveau du processus sensible de transition entre le soufflage et le remplissage. En combinant les données d'exploitation historiques issues de différentes phases de production et de scénarios impliquant des grandes et petites bouteilles, un modèle d'intelligence artificielle a été développé. Celui-ci détecte de manière précoce et précise les premiers signes de défaillance et permet d'éviter les pannes imprévues avant leur apparition.

Tableau de bord d'une solution basée sur l'IA (MLnext) pour la surveillance de l'état : visualisation des données des capteurs et des anomalies sur les installations de production afin de réduire les défaillances

Outil de modélisation visuelle pour une mise en œuvre évolutive

En mettant à disposition un outil de modélisation visuelle convivial, nous permettons au client de créer de manière autonome des modèles pour d'autres lignes (Nanning, Hefei) en s'appuyant sur sa propre expérience de production. Il s'agit d'une solution pratique et autonome permettant de mettre en œuvre la maintenance préventive sur plusieurs sites et installations.

Tableau de bord pour un outil de modélisation visuelle

Intégration et transparence des données en temps réel

Les modèles Grafana permettent de visualiser les données d'installations provenant de plusieurs sources, offrent une visibilité globale sur l'état de fonctionnement et constituent la base de décisions de production intelligentes et fondées sur les données.

Avantages

  • Réduire les coûts de maintenance : les alertes précoces en cas de panne devraient permettre de réduire les coûts liés aux pièces de rechange d'urgence et de limiter l'effort nécessaire aux réparations fastidieuses.
  • Améliorer la stabilité de la production : réduire au minimum les arrêts imprévus et les retards dans l'exécution des commandes et protéger ainsi efficacement les parts de marché, en particulier pendant les périodes de pointe.
  • Gain d'efficacité évolutif : l'outil de modélisation visuelle réduit de 50 % le temps nécessaire à la modélisation et à la mise en œuvre de nouvelles lignes de production. Cela permet de réduire la dépendance vis-à-vis d'une assistance technique externe.
  • Réduire au minimum les interruptions d'activité : la solution s'intègre aux systèmes existants sans entraîner d'arrêt de production. Cela garantit un fonctionnement ininterrompu pendant la mise en œuvre des extensions.

Contact


Conclusion


Bouteille de Coca-Cola ouverte

La mise en œuvre de la solution MLnext, basée sur l'IA, chez Swire Coca-Cola a apporté une valeur ajoutée évidente et mesurable aux processus de production. Grâce à la détection précoce des défaillances des installations, l'entreprise peut réduire considérablement ses coûts de maintenance, éviter les pannes imprévues et garantir la continuité de la production pendant les périodes critiques de haute saison. La mise en place d'un outil de modélisation visuelle permet en outre aux équipes internes d'étendre elles-mêmes la solution à plusieurs sites, ce qui réduit de moitié le temps de mise en œuvre et diminue la dépendance vis-à-vis d'une aide externe. En combinaison avec la visibilité des données en temps réel offerte par Grafana, cette solution favorise des processus décisionnels plus éclairés et jette des bases solides pour les futures initiatives de transformation numérique.

Produits


Homme avec une tablette devant une armoire électrique

Vous n'avez pas encore trouvé le produit qui vous convient ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous vous conseillerons et trouverons ensemble la solution optimale.