La Single Pair Ethernet System Alliance de nouveau avec son propre stand au salon Hannover Messe

21.03.2024
La Single Pair Ethernet System Alliance au salon Hannover Messe et logo

Avec le salon Hannover Messe, c'est de nouveau l'événement international le plus important pour toutes les technologies liées à la transformation industrielle qui se tiendra en avril.

Sous le slogan « Energizing a Sustainable Industry » (Dynamiser une industrie durable), des entreprises de la construction des machines, de l'industrie électrique et numérique ainsi que du secteur de l'énergie présenteront ensemble des solutions pour une industrie à la fois performante et durable. Plus de 4 000 entreprises agissent en tant qu'écosystème industriel en réseau et montrent comment la neutralité climatique peut être atteinte grâce à l'électrification, la numérisation et l'automatisation – et la Single Pair Ethernet System Alliance est de nouveau présente.

Le Single Pair Ethernet est d'ores et déjà considéré comme l'un des thèmes phares du salon.
Les start-ups comme les grands acteurs présenteront à Hanovre des solutions innovantes basées sur le nouveau standard Ethernet. La communauté s'intéressant à cette technologie ne cesse donc de grandir : de nombreuses entreprises font déjà partie de l'association enregistrée Single Pair Ethernet System Alliance.

Son propre stand (hall 9, stand D28) est conçu comme un hub ouvert, interentreprises et intersectoriel. Il s'agit ici avant tout d'aborder le thème central commun : l'établissement du Single Pair Ethernet en tant que standard international pour tous les domaines dans lesquels les connexions Ethernet sont remplacées ou établies. Le code permettant d'obtenir des billets gratuits pour le salon Hannover Messe peut être obtenu directement sur le site web de la Single Pair Ethernet System Alliance à l'adresse URL https://singlepairethernet.com/ticketshannovermesse/.
Avec aujourd'hui plus de 70 entreprises membres, la Single Pair Ethernet System Alliance est une association forte et en pleine croissance dont les adhérents s'inspirent et se soutiennent mutuellement. Le stand sera donc composé d'expertes et d'experts de haut niveau issus de différentes industries.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications