Exemple d'utilisation
07.08.2024

Des solutions d'éclairage interconnectées dans le parc de la All Electric Society Parfait pour plus d'efficacité, de qualité et de durabilité.

Des solutions d'éclairage interconnectées dans le parc de la All Electric Society

Résumé

La mise en œuvre de systèmes d'éclairage intelligents dans le parc de la All Electric Society illustre parfaitement la manière dont la technologie moderne peut contribuer à relever les défis auxquels sont confrontées les entreprises industrielles. Ils offrent une infrastructure de communication numérique qui aide les entreprises à progresser vers une durabilité et une rentabilité accrues grâce à la numérisation, et à promouvoir efficacement l'intégration sectorielle.

Un mât d'éclairage dans le parc de la All Electric Society

Les mâts d'éclairage spéciaux garantissent un éclairage fonctionnel adapté aux besoins sur l'ensemble du parc. Le capteur est discrètement intégré dans l'élément inférieur du projecteur

Parfait pour des solutions d'éclairage intelligentes

Les entreprises industrielles, tout comme les villes et les municipalités, sont soumises à une pression constante pour réduire les coûts d'exploitation et augmenter l'efficacité tout en respectant des normes élevées en matière de sécurité et d'environnement.

L'éclairage des immeubles constitue également une pièce de ce puzzle. Le parc de la All Electric Society de Phoenix Contact à Blomberg montre comment ce puzzle peut être résolu de manière tout à fait individuelle et évolutive.

Prise de vue nocturne du pavillon du parc de la All Electric Society

L'ensemble de l'éclairage du pavillon dépend également de la commande d'éclairage centrale. Ainsi, la bonne lumière est toujours disponible au bon endroit et au bon moment, où que vous soyez dans le parc de la All Electric Society

Éclairage intelligent : efficace et durable

Comment mettre cela en œuvre de manière efficace et durable ? La réponse réside dans la mise en œuvre de systèmes d'éclairage intelligents qui offrent bien plus que de la simple lumière.

Dans le parc de la All Electric Society de Phoenix Contact à Blomberg, l'installation d'éclairage fait partie intégrante de la gestion de l'énergie globale du parc. Elle fournit en même temps l'infrastructure de communication nécessaire aux différents participants, actionneurs, capteurs, consommateurs et producteurs d'énergie de ce réseau.

Un mât d'éclairage moderne dans le parc de la All Electric Society

Chaque pylône est relié sans fil à l'ensemble du système par LoRaWAN et intégré dans le réseau de données

Plus de lumière, plus de sécurité

Le parc est libre d'accès et ouvert 24 heures sur 24. Il est donc nécessaire de le rendre sûr, attractif et visitable même au crépuscule et dans l'obscurité. L'ensemble du concept d'éclairage est accueillant, atmosphérique et cohérent. Ainsi, le parc, déjà attrayant de par sa conception, devient également une vitrine pour l'entreprise la nuit.

Les mâts d'éclairage du parc de la All Electric Society sont de véritables multitalents. Dans la partie supérieure se trouvent l'éclairage à LED ainsi que des capteurs de mouvement et de niveau d'éclairage. En dessous se trouvent des haut-parleurs et des systèmes LED spéciaux pour une lumière colorée afin de créer un éclairage d'ambiance.

Stations de recharge couvertes dans le parc de la All Electric Society

Dans le parc de charge, les carports sont également éclairés. Cela aussi constitue des éléments importants pour la sécurité générale et le confort des usagers du parc

La puissance totale de l'éclairage du parc de la All Electric Society est d'environ 7,8 kW. Les lampadaires à LED utilisés à cet effet ont une puissance absorbée maximale de 36 watts et une efficacité lumineuse d'environ 91 lumens/watt. Leur intensité peut être modulée en continu et sans temporisation.

Ainsi, le niveau d'éclairage du parc de la All Electric Society peut être adapté en fonction des besoins et de la fréquentation. En effet, le parc est équipé de nombreux capteurs et actionneurs, dont des capteurs de mouvement, qui sont reliés à l'installation d'éclairage. Si aucun visiteur ne se trouve dans le parc, le niveau d'éclairage est réduit à environ 40 % des prescriptions normatives. Dès qu'un mouvement est détecté, l'installation fonctionne à plein régime. Ainsi, les directives sont respectées et la plus grande sécurité possible est garantie sur les chemins.

Les exigences normatives peuvent ainsi être satisfaites, tout en réalisant des économies supplémentaires. Par rapport à l'éclairage conventionnel, cette variante de technologie LED efficace associée à une gestion de commande intelligente et adaptée aux besoins est environ 80 % plus efficace et donc plus durable.

Une solution de communication intelligente comme base

La condition préalable est une solution de communication intelligente qui relie le système d'éclairage à l'ensemble du parc. Cette solution propose un matériel adapté, un service personnalisé, une plateforme IoT performante et ouverte ainsi qu'un logiciel intuitif.

Ensemble, ces pièces du puzzle forment un système flexible et efficace qui améliore la qualité de l'éclairage, réduit les coûts d'exploitation et optimise la consommation d'énergie. Pour ce faire, le système de régulation et de commande du parc est couplé à la plateforme IoT grovez.io, sur laquelle fonctionne la commande de l'éclairage des rues.

Accès par escalier au parc de la All Electric Society de nuit

Les mains courantes le long des escaliers du parc sont également éclairées. Cela aussi constitue des éléments importants pour la sécurité générale et le confort des usagers du parc

Voici comment fonctionne le système

Le matériel se compose de Luminaire Controller Units (LCU) ou de Segment Controller Units (SCU) compatibles LoRaWAN. LoRaWAN permet une grande portée avec une faible consommation d'énergie associée à une sécurité de transmission élevée basée sur un cryptage de bout en bout, ce qui le rend bien adapté à une utilisation dans des zones extérieures étendues. Les contrôleurs garantissent la liaison entre les différents luminaires ou groupes de luminaires et une passerelle. Ces passerelles servent d'interface pour la communication et le transfert de données entre les unités de commande et les autres systèmes de gestion des biens immobiliers.

La plateforme IoT est le cœur du système. Toutes les informations provenant des capteurs environnementaux, des détecteurs météorologiques et des états de fonctionnement des corps de métier participants convergent ici. Les données du parc sont centralisées et reliées entre elles.

Le logiciel avec son tableau de bord clair permet d'avoir un contrôle total sur le système à tout moment et indépendamment du lieu. Les fonctions comprennent le monitoring en temps réel, l'analyse énergétique, la planification et l'automatisation de scénarios d'éclairage ainsi qu'un système d'alerte en cas d'irrégularités ou de pannes du système.

La mise en œuvre de systèmes d'éclairage intelligents dans le parc de la All Electric Society illustre parfaitement la manière dont la technologie moderne peut contribuer à relever les défis auxquels sont confrontées les entreprises industrielles. L'utilisation de luminaires à LED et haute efficacité énergétique et d'un système de commande intelligent et adapté aux besoins ne permet pas seulement de réduire considérablement la consommation d'énergie. Les coûts d'exploitation sont également réduits et la sécurité améliorée.

Dans l'ensemble, l'exemple montre que l'éclairage intelligent offre bien plus que de la lumière : il peut fournir une infrastructure de communication numérique dont les entreprises peuvent également profiter sur leur voie vers plus de durabilité et de rentabilité grâce à la numérisation.

Conclusion

La mise en œuvre de systèmes d'éclairage intelligents dans le parc de la All Electric Society illustre parfaitement la manière dont la technologie moderne peut contribuer à relever les défis auxquels sont confrontées les entreprises industrielles. Ils offrent une infrastructure de communication numérique qui aide les entreprises à progresser vers une durabilité et une rentabilité accrues grâce à la numérisation, et à promouvoir efficacement l'intégration sectorielle.

Auteur: Phoenix Contact

E-mail:

Entrez en contact avec nos expertes et nos experts

« Nous vous conseillerons volontiers sur la All Electric Society et l'intégration sectorielle. »

Autres contributions