El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de España. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Nuevo modo MESH para redes de automatización inalámbricas

14.02.2023
WLAN Mesh

Con WLAN Mesh se pueden crear redes ad hoc autónomas y autoorganizadas que no precisan una infraestructura central como los puntos de acceso WLAN.

La planificación sencilla, el escaso esfuerzo de instalación y ampliación, y la flexibilidad frente a cambios son algunas de las propiedades que destacan en una red WLAN Mesh. Son transparentes en capa 2, de manera que los protocolos de automatización industriales, como Profinet o Profisafe, también pueden usarse en la comunicación a través de la red Mesh.

El protocolo Mesh Routing no depende del medio de transmisión físico. Por tanto, además de conexiones inalámbricas, pueden emplearse conexiones por cable en la red Mesh.

Al igual que en WLAN, la comunicación se protege frente a manipulaciones y escuchas mediante encriptación WPA2 Security y AES.

La función WLAN Mesh está disponible en los equipos FL WLAN 2010 y FL WLAN 2100 con antenas internas.

Contacto de prensa
Oficina en España
PHOENIX CONTACT, S.A.U.