Elemente auswählen, kopieren, verschieben und löschen
In den folgenden Abschnitten werden die verschiedenen Operationen beschrieben, die für alle im Arbeitsbereich sichtbaren Elemente gelten. Sie können diese Funktionen als Referenz für Operationen mit den Elementen verwenden.
| Weitere Infos
Details zu Vorgehensweisen, die spezifisch für ein Element sind, finden Sie im Thema "Elemente/Produkte einfügen und bearbeiten". |
Dieses Thema enthält die folgenden Abschnitte:
Elemente auswählen/abwählen
| Um... | Machen Sie folgendes... |
|---|---|
| Ein einzelnes Element auswählen | Klicken Sie auf das Element im Arbeitsbereich. |
| Alle sichtbaren Elemente auswählen | Drücken Sie <Strg> + <A> (Tragschienen werden nicht ausgewählt.) |
| Mehrere Elemente durch Ziehen auswählen | Positionieren Sie den Cursor außerhalb der Elemente und ziehen Sie ein Rechteck um alle Elemente auf, die Sie auswählen möchten.Mit den Schaltflächen für den Elementauswahlmodus oben rechts im Arbeitsbereich können Sie festlegen, wie die Elemente bei der Auswahl mit der Maus eingerahmt werden. |
| Mehrere Elemente durch Klicken auswählen | Halten Sie die <Strg>- oder <Umschalt>-Taste gedrückt, während Sie auf die Elemente klicken, die Sie auswählen möchten. |
| Ein Element abwählen | Halten Sie die <Strg>-Taste gedrückt, während Sie auf die Elemente klicken, deren Auswahl Sie aufheben möchten, oder drücken Sie <Esc>. |
Aktuell ausgewählte Elemente werden gelb hervorgehoben. Ausnahme: Wenn Sie eine Tragschiene auswählen, werden die aufgesteckten Elemente nicht hervorgehoben, sondern immer zusammen mit der Schiene verschoben.
Elemente kopieren und einfügen
| Um... | Machen Sie folgendes... |
|---|---|
| Kopieren und Einfügen per Tastenkombination | Drücken Sie <Strg+C>, um die Auswahl in die Zwischenablage zu kopieren, und drücken Sie dann <Strg+V>, um die Auswahl in den Arbeitsbereich einzufügen.Im Arbeitsbereich wird das kopierte Objekt direkt neben dem ausgewählten Objekt platziert (siehe Hinweis unten). |
| Kopieren und Einfügen durch Ziehen | Halten Sie die <Strg>-Taste gedrückt, während Sie den Mauszeiger ziehen. |
| Kopieren und Einfügen über das Radialmenü | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Auswahl und wählen Sie im Radialmenü den Kopieren-Befehl. Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf ein anderes Objekt und wählen Sie dann im Radialmenü den Einfügen-Befehl. |
| Hinweis
Sie können vor dem Einfügen die Position auf der Tragschiene auswählen, um an dieser Stelle die Auswahl einzufügen. Die Kopie wird rechts neben dem ausgewählten Objekt platziert. Wenn Sie die das kopierte Objekt nach dem Kopieren abwählen, wird das Objekt an den Mauszeiger angehängt. Sie können das Objekt dann an einer beliebigen Position platzieren, indem Sie mit der linken Maustaste klicken. |
- An eine andere Position auf der Tragschiene.
- Zwischen Tragschienen und Montageplatten.
- Zwischen Projekten.
Elemente verschieben
| Um... | Machen Sie folgendes... |
|---|---|
| Element(e) verschieben | Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, während Sie die Auswahl an die neue Position ziehen. |
| Elemente entlang des Tragschienenlineals verschieben | Halten Sie die <Umschalt>-Taste gedrückt, während Sie die Auswahl auf der Tragschiene ziehen. Das Element rastet mit den sichtbaren Markierungen auf dem Schienenlineal ein. Je weiter Sie heranzoomen, desto kleiner werden die Schritte, in denen das Element bewegt wird (max. 1/10 mm). |
- An eine andere Position auf der Tragschiene.
- Zwischen Tragschienen (oder komplette Tragschienen zwischen Montageplatten).
- Aus dem Einfügezentrum in den Arbeitsbereich oder in das Fenster Unplatzierte Elemente.
Elemente löschen
| Um... | Machen Sie folgendes... |
|---|---|
| Löschen per Tastenkombination | Drücken Sie <Entf>, um die Auswahl zu löschen. |
| Löschen über das Radialmenü | Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Auswahl und anschließend im Radialmenü auf die Schaltfläche Löschen. |
| Löschen über den Projektbaum | Aktivieren Sie das/die Kontrollkästchen für die zu löschenden Objekte und drücken Sie <Entf>. |