Radialmenü
Das Radialmenü ist eine Art von Kontextmenü, in dem die Hauptfunktionen in zwei Kreisen (innerer und äußerer Kreis) angeordnet sind. Jede Funktion wird durch ein Symbol dargestellt. Der innere Kreis zeigt die Symbole für die Hauptfunktionen und der äußere Kreis die Symbole, die zu einer Hauptfunktion gehören, falls vorhanden (wie im Beispiel unten gezeigt). Der äußere Kreis wird angezeigt, wenn Sie auf das Symbol im inneren Kreis klicken oder wenn Sie den Mauszeiger über ein Symbol im inneren Kreis bewegen.
Ein Tooltip erscheint, wenn Sie den Mauszeiger auf ein Symbol setzen.