Beispiel-Workflow (Import aus EPLAN Pro Panel)
Der folgende Workflow beschreibt den unidirektionalen Datenaustausch zwischen cxE und EPLAN Pro Panel. cxE bietet einen Importassistenten, der Sie Schritt für Schritt durch den gesamten Datenimportprozess führt.
| Hinweis
Der ECAD-Importassistent wird für alle Importvorgänge von ECAD-Daten verwendet. Mit dem Assistenten ermöglicht den Import von ECAD-Daten aus ECAD-Systemen (z. B. EPLAN Pro Panel oder EPLAN Electric P8) oder aus ECAD-Dateien (XML-Dateien). Je nach ausgewählter Datenquelle sind einige Optionen möglicherweise nicht verfügbar oder deaktiviert. |
Voraussetzungen für den Datenaustausch:
- Sie haben das EPLAN Add-on installiert (Einzelheiten finden Sie im Abschnitt Technische Voraussetzungen).
- Ihr EPLAN-Projekt enthält mindestens eine Klemme.
Workflow - ECAD-Importassistent
So starten Sie den ECAD-Importassistenten in EPLAN Pro Panel:
- Öffnen Sie den Assistenten über das Register Werkzeuge im EPLAN-Menüband.
- Konfigurieren Sie die Einstellungen für den Datenaustausch und starten Sie den Exportvorgang.Die ausgewählte Zielanwendung (cxE-Web-Applikation oder cxE-Desktopanwendung) wird mit dem ECAD-Import-Assistenten gestartet.
Führen Sie die Schritte des Assistenten wie unten beschrieben durch. Wenn Sie einen Schritt abgeschlossen haben, klicken Sie auf Weiter, um fortzufahren. Um zum vorherigen Schritt zurückzukehren, klicken Sie auf Zurück. Um die restlichen Schritte zu überspringen und den Import direkt mit den Standardeinstellungen zu starten, klicken Sie auf Überspringen und importieren. Um den Assistenten zu beenden, ohne Daten zu importieren, klicken Sie auf Abbrechen.
Schritt 1: Importeinstellungen
Legen Sie im ersten Schritt die grundlegenden Importeinstellungen fest. Unter Quelle wird die ausgewählte Datenquelle angezeigt. In unserem Beispiel ist dies Pro Panel (unidirektional). Wählen Sie die folgenden Optionen aus:
- Zu importierende Geräte:
- Klemmen & Klemmenleisten: Umfasst alle als Klemmen klassifizierten Artikel, unabhängig vom Hersteller. Zu dieser Kategorie gehören sowohl Klemmen von Phoenix Contact (PxC) als auch Klemmen von Drittanbietern.
- PxC-Geräte: Umfasst alle Artikel mit Ausnahme der Klemmen, die als Phoenix Contact-Artikel gekennzeichnet sind. Ein Artikel wird als PxC-Gerät klassifiziert, wenn seine Artikelnummer in der cxE-Artikeldatenbank vorhanden ist und der Artikel nicht als Klemme kategorisiert ist.
- Fremdartikel: Umfasst alle Artikel mit Ausnahme von Klemmen und PxC-Geräten. Es handelt sich hierbei um Artikel, die in der cxE-Artikeldatenbank nicht als PxC-Artikel vorhanden sind und daher als Geräte von Drittanbietern behandelt werden.
- Zusätzliche Importfunktionen:
- Autokorrektur in cxE starten: Startet die Autokorrektur automatisch nach dem Import. Das importierte Projekt wird geprüft und die Klemmenleisten werden mit dem erforderlichen Zubehör versehen.
- Drahtbrücken durch Steckbrücken ersetzen: Es werden automatisch alle im Schaltkreis-Diagramm definierten Drahtverbindungen durch passende Steckbrücken, basierend auf den Zuordnungen und dem mechanischen Aufbau der Klemmen und Brücken ersetzt.
- Projektvorlage: Wählen Sie die Projektvorlage aus, die für den Import verwendet werden soll. Die ausgewählte Vorlage legt die voreingestellten Projektstandardwerte fest, die auf die importierten Daten angewendet werden. Die Auswahlliste enthält alle verfügbaren benutzerdefinierten Projektvorlagen, die auf der Seite Optionen | Projekteinstellungen im Backstage-Bereich erstellt wurden.
Schritt 2: Gerätename
Legen Sie im zweiten Schritt die Bezeichnungsstruktur für die importierten Klemmenleisten fest.
Wählen Sie die Kennungen aus, die in den generierten Gerätenamen erscheinen sollen. Der generierte Gerätename wird im Feld Vorschau des Gerätenamens angezeigt und bei Änderungen an den Einstellungen automatisch aktualisiert.
Schritt 3: Marking-Einstellungen
Legen Sie im dritten Schritt des ECAD-Importassistenten fest, wie die Markierungen der importierten Klemmen dargestellt werden sollen.
- Legen Sie die Drehung der Klemmenbeschriftungen fest – entweder individuell pro Schiene oder einheitlich für alle. Mithilfe der Optionen können Sie die Drehung für jede einzelne Schiene oder für alle Schienen festlegen.
- Wählen Sie aus, welche Markierungspositionen Sie importieren möchten. Die Vorschau rechts zeigt dabei jederzeit, wie die Markierungspositionen im finalen Projekt aussehen werden.
Schritt 4: Klemmenzuordnung
Legen Sie im vierten Schritt die Regeln für die Artikelersetzung fest, indem Sie die im Import enthaltenen Artikel den entsprechenden Phoenix Contact-Artikeln oder optionalen Ersatzartikeln zuordnen.
Der Artikelzuordnungs-Manager zeigt alle im ECAD-Export enthaltenen Artikeln mit ihren Artikelnummern und Bezeichnungen an. Für jeden Eintrag zeigt das System an, ob es sich um einen identifizierten Phoenix Contact-Artikel oder um einen Fremdartikel handelt. Bei Artikeln von Drittanbietern klicken Sie auf das externe Link-Symbol, um in der Phoenix Contact-Datenbank nach geeigneten Ersatzartikeln zu suchen.
Sie können für einzelne Positionen bestimmte Ersatzartikel auswählen, eine Standard-Zuordnungsliste verwenden oder eine vordefinierte Austauschdatei laden, die projekt- oder kundenspezifische Regeln enthält. Die konfigurierten Zuordnungen lassen sich als neue Austauschliste speichern oder zur Weiterverwendung herunterladen.
| Weitere Infos
Einzelheiten zur Erstellung vordefinierter Artikelzuordnungslisten in cxE und zum Format der Austauschdatei (Excel-Datei) finden Sie im Thema "Zuordnung von Ersatzartikelnummern". |
- Austauschdatei: Wählen Sie die zu verwendende vordefinierte Zuordnungsliste aus der Auswahlliste aus oder klicken Sie auf die Öffnen-Schaltfläche, um eine vordefinierte Austauschdatei (Excel-Datei) zu laden. Die Auswahlliste enthält alle verfügbaren Zuordnungslisten, die auf der Seite Optionen | Schnittstellen im Backstage-Bereich erstellt wurden.
- Ersatzartikel: Wählen Sie den Ersatzartikel aus, der verwendet werden soll. Die Auswahlliste enthält Klemmen aus der cxE-Elementdatenbank.
- Mit folgenden Befehlen können Sie die Zuordnungen verwalten:
- Liste aktualisieren: Wenn Sie eine Zuordnung manuell oder über eine vordefinierte Austauschdatei geändert haben, klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die im Listenfeld Austauschdatei ausgewählte Zuordnungsliste zu aktualisieren. Die Schaltfläche ist nur aktiviert, wenn Änderungen vorgenommen wurden.
- Als Neue speichern: Speichert die aktuelle Zuordnung als neue Zuordnungsliste unter einem Standardnamen und fügt sie der Liste der Austauschdateien hinzu.
- Download: Exportiert und lädt die aktuelle Zuordnung als Excel-Datei herunter.
Schritt 5: Importstatus
Im fünften Schritt wird der aktuelle Fortschritt des Importvorgangs angezeigt. Während die Daten verarbeitet werden, informiert eine Statusmeldung darüber, welche Teilaufgaben bereits abgeschlossen sind und welche noch folgen. Dies umfasst typischerweise das Vorbereiten des Projekts, das Übernehmen der strukturierten ECAD-Daten in die cxE-Umgebung sowie das Anwenden der zuvor definierten Einstellungen.
Schritt 6: Hochgeladene Daten
Im sechsten Schritt wird die Importzusammenfassung angezeigt. In der Zusammenfassung werden für jedes übernommene Bauteil sowohl die ursprüngliche als auch die eingefügte Artikelnummer angezeigt. Zusätzlich zeigt der Assistent den jeweiligen Importstatus sowie ergänzende Informationen, etwa ob ein Artikel erfolgreich importiert oder durch einen Ersatzartikel ersetzt wurde.
Sie können die Liste zur Dokumentationszwecken oder zur weiteren Bearbeitung in die Zwischenablage kopieren, indem Sie auf die Schaltfläche Kopieren klicken.
Um den Importvorgang abzuschließen und die Importdaten im cxE anzuzeigen, klicken Sie auf Schließen.