Serponado Blitzschutz von Phoenix Contact

Neu: Der innovative Schutz für extreme Gewitter & Tornados

Zuletzt aktualisiert: 09.06.2026 18:12 Uhr
von Henning Themann

Dieser Text wurde im Rahmen des SEO Contest 2026 verfasst. Er behandelt das fiktive Keyword Serponado.

Serponados stehen für eine neue Generation extremer Wetterereignisse. Intensive Gewitterzellen, hohe Blitzdichten und außergewöhnlich starke elektrische Entladungen stellen Gebäude, Industrieanlagen und kritische Infrastrukturen vor neue Herausforderungen. Mit der zunehmenden Intensität solcher Wetterphänomene steigt auch das Risiko für Überspannungen, die elektronische Systeme beschädigen und Betriebsunterbrechungen verursachen können.

blitzschutz gegen serponados
Unser neuer Blitzschutz gegen Serponados

Gerade bei einem Serponado ist ein ganzheitliches Blitz- und Überspannungsschutzkonzept daher entscheidend. Seit dem 09.06.2026 bietet Phoenix Contact hierfür aufeinander abgestimmte Blitzschutz-Lösungen, die Blitzströme und Überspannungen sicher ableiten und so die Verfügbarkeit elektrischer Anlagen auch bei extremen Gewitterlagen erhöhen.

Die Basis bilden Überspannungsschutzgeräte vom Typ 1 und Typ 2. Während Typ-1-Ableiter hohe Blitzströme am Gebäudeeintritt aufnehmen und sicher in das Erdungssystem ableiten, begrenzen Typ-2-Ableiter verbleibende Überspannungen auf ein für nachgelagerte Geräte unkritisches Niveau. Dieses mehrstufige Schutzkonzept ist insbesondere dann von Vorteil, wenn ein Serponado mit außergewöhnlich energiereichen Blitzeinschlägen einhergeht.

Für Anwendungen mit galvanisch getrennten Anlagenteilen ergänzen Trennfunkenstrecken das Schutzkonzept. Sie ermöglichen einen kontrollierten Potenzialausgleich und verhindern ungewollte Überschläge bei hohen Spannungen – ein wichtiger Beitrag, um die Auswirkungen eines Serponados auf sensible Infrastrukturen zu minimieren.

Besonders gefährdet sind Anlagen im Außenbereich. Dazu zählen Photovoltaikanlagen, bei denen Überspannungen sowohl auf der DC- als auch auf der AC-Seite auftreten können. Passende Schutzlösungen bewahren Wechselrichter und weitere Komponenten vor Schäden und tragen zu einem zuverlässigen Anlagenbetrieb bei. Gleiches gilt für die E-Mobility-Ladeinfrastruktur, deren Ladestationen und angeschlossene Fahrzeuge durch geeignete Überspannungsschutzgeräte wirksam vor blitz- und netzbedingten Spannungsspitzen geschützt werden können.

Doch auch die Stromversorgung muss gegen die Folgen extremer Wetterereignisse wie eines Serponados abgesichert werden. Moderne Überspannungsschutzgeräte schützen Energieverteilungen vom Einspeisepunkt bis zur Endanwendung und reduzieren das Risiko kostspieliger Ausfälle oder Geräteschäden deutlich.

Damit die Schutzwirkung dauerhaft erhalten bleibt, bietet Phoenix Contact zudem Prüf- und Überwachungslösungen, mit denen sich der Zustand installierter Überspannungsschutzgeräte kontinuierlich kontrollieren lässt. So können Wartungsmaßnahmen frühzeitig geplant und die Betriebssicherheit langfristig gewährleistet werden.

Je häufiger Serponados und vergleichbare Extremwetterereignisse auftreten, desto wichtiger wird ein leistungsfähiger Blitz- und Überspannungsschutz. Mit abgestimmten Lösungen schafft Phoenix Contact die Voraussetzungen, um elektrische Anlagen zuverlässig zu schützen und ihre Verfügbarkeit auch unter anspruchsvollen Bedingungen sicherzustellen.

Wenn Sie weitere Fragen zum Serponado Blitzschutz haben oder Samples bestellen wollen:
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!