機器メーカー様向けホワイトペーパー 接続テクノロジにおける知識をご提供:最新のテクノロジやトレンドの最新情報は、ホワイトペーパーをご覧ください。

タブレット上のホワイトペーパー

常に最新の情報を把握したいとは考えているものの、専門家による膨大な数の文献を読む時間がないとお考えですか。当社のホワイトペーパーは、接続テクノロジにおける重要なテクノロジ、トレンド、当社の製品ラインアップに関する深い知識を実践的かつ明確な形で提供します。

データ通信


シングルペアイーサネット(SPE)用プリント基板用端子台アプリケーション

従来型のプリント基板接続テクノロジによるデータ伝送に関するホワイトペーパー 産業用アプリケーションにおける経済的で堅牢なデータ接続

産業通信においては、信頼性が高く高性能のデータ伝送がますます重要視されています。RJ45やM12などの標準コネクタは広く使用されていますが、スペースの制限と厳しい機械的要件によって、代替ソリューションが必要となる場合も多くなっています。ここで興味深い可能性を提供してくれるのが、プリント基板用端子台です。しかし、シグナルインテグリティ(デジタル信号品質)、伝送速度、電磁両立性についてはどうでしょうか。基本事項、影響を及ぼす要因、実用的なヒントの詳細をご覧ください。

基板対基板コネクタFR 1,27シリーズ

高速基板対基板コネクタ データ伝送への影響を特定し、データ正確性を最適化

世界のネットワーク化により、機器とインターフェースがさらに高速でデータを伝送できることが求められます。ホワイトペーパーでは、インピーダンスを最適化した基板対基板コネクタ、ピンアサイン、対応するプリント基板層の構造で、高いデータ正確性を達成する方法について説明しています。

基板対基板コネクタの公差補正

公差補正のさまざまなモードに関するホワイトペーパー さまざまなコンタクトシステムとそれらの公差補正

基板対基板コネクタはプリント基板を接続します。機器の電気要件および機械要件を満たす必要があります。さまざまな接続システムがそれぞれ異なる要件に適しており、公差補正などの特定の利点を提供します。基板対基板コネクタにとって公差補正が非常に重要である理由について、ホワイトペーパーで説明しています。さまざまなコンタクトシステム、それらの想定されるアプリケーション、リジッドタイプ(固定方式)よりもフローティングタイプ(可動方式)が適している場合について、ご確認ください。

シグナルインテグリティ(デジタル信号品質)向けの製品を持つ従業員

シミュレーションと計測を通してシグナルインテグリティ(デジタル信号品質)を最適化 インダストリー4.0用の一貫したインターフェース

現代的な機器のネットワーク化が進む中で、インターフェースの数も増えています。ゴールは、障害ができるだけ少ないデータ伝送を達成することです。これは、すべてのケーブルおよびコネクタ部品の相互作用に大きく依存します。シグナルインテグリティ(デジタル信号品質)がパフォーマンスに対して果たす役割とコネクタのインピーダンスに影響する要因については、ホワイトペーパーをご覧ください。

光ファイバケーブル

光ファイバケーブル 産業用アプリケーション向け高速データ伝送

光ファイバケーブルは、主に通信エンジニアリングやITの分野のデータ伝送に使用されます。しかしながら、その卓越した特性、寸法の小ささ、柔軟性により、光ファイバによる光データ伝送は、ビルディングインフラからファクトリーオートメーション、データセンターに至るまで、他の産業からも注目されています。産業用アプリケーション向け高速データ伝送の詳細を、当社のホワイトペーパーでご覧ください。

シングルペアイーサネット(SPE)

シングルペアイーサネット(SPE) 世界のデジタル化における主要テクノロジ

SPEは未来志向の通信インフラに大きな付加価値をもたらし、将来のイノベーションや高まる性能要件に対する高性能テクノロジへの投資を代表する存在です。フエニックス・コンタクトは業界を超えた専門知識を誇り、幅広い分野でSPEを実現するための最適な製品ラインアップを擁しています。

 都市とデータフロー

ビルディングオートメーションにおけるシングルペアイーサネット(SPE) 既存インフラのSPEへの利用

エネルギー、資源、部材の節約:既存の建物では、特にライフサイクル全体にわたってエコロジカルフットプリントを低く保つためには、既存のケーブルに着目することが大事です。しかし、既存のビルディングオートメーションインフラはシングルペアイーサネット(SPE)向けにどの程度利用できるのでしょう。このトピックの詳細については、当社のホワイトペーパー「ビルディングオートメーションにおけるシングルペアイーサネット(SPE)」をご覧ください。

ケースソリューション


タッチディスプレイ付きの電子機器用ケース

電子機器用ケース向けのタッチディスプレイ 制御盤およびフィールドアプリケーション向け産業機器用ディスプレイソリューション

プロセスデータの視覚化、情報入力、動作状態の出力など:使いやすく機能的な機器ディスプレイを実装するために、タッチディスプレイは大きな可能性を持っています。このホワイトペーパーでは、さまざまなタッチディスプレイテクノロジの概要と基本的知識をご紹介します。また、ハードウェア制御の要件についても概説します。

アプリケーション


背景にソーラーシステムと風力タービン発電機があるバッテリーモジュールシステム

未来の社会のためのグリーンエネルギー All Electric Societyにおけるバッテリーモジュールシステムの役割

All Electric Society(AES)では、再生可能エネルギーの統合を最大化し、安定した電源を確保することにおいて、バッテリーモジュールシステムが中心的な役割を果たします。このホワイトペーパーは、AESのコア要素としてのバッテリーモジュールシステムの重要性に光を当て、セクターカップリングに適したストレージテクノロジを検討します。さまざまなタイプのバッテリーモジュールの、アプリケーションと市場動向をご説明します。

バッテリーストレージシステム

エネルギー貯蔵システム用接続テクノロジ セクターカップリングの鍵

カーボンニュートラルな社会への変貌においてエネルギー貯蔵システムが果たす役割とは何でしょうか。そして、こうしたシステムの選定、設計、操作にあたって考慮すべき重要な点とは何でしょうか。当社のホワイトペーパーでは、こうした疑問に対する回答や、効率と安全性を達成するための要素である接続テクノロジの詳細についてご確認いただけます。