La cybersécurité de votre production Protégez votre usine de l'atelier jusqu'au cloud : de l'analyse des risques à la mise en œuvre conforme à la norme CEI 62443 en passant par les réseaux sécurisés

La cybersécurité dans la gestion des eaux
 Image d'un écran avec un symbole de bouclier et une coche. À côté, il y a un cadenas avec un trou de serrure

La cybersécurité est une obligation en matière de fabrication

Là où il y avait autrefois des automates isolés, on trouve aujourd'hui des systèmes de production très interconnectés. Les automates, les systèmes API, les machines et les appareils IoT sont reliés entre eux et sont contrôlés par des canaux de communication internes et externes. Cette mise en réseau accroît l'efficacité, mais augmente aussi les possibilités d'attaque.
Une cyberattaque menée avec succès n'entraîne pas seulement une perte de données, mais aussi des pertes de production, des problèmes de qualité, voire l'arrêt complet de la production. C'est pourquoi la cybersécurité appliquée à l'automatisation des usines est aujourd'hui une condition essentielle pour la compétitivité et la sécurité des entreprises.

Sécurité certifiée – aujourd'hui déjà selon les normes de demain

Les cyberattaques comptent aujourd'hui parmi les risques particulièrement importants pour les usines numérisées. Notre offre en matière de cybersécurité vous permet de bénéficier de solutions conformes aux normes, de l'accès à distance sécurisé à la sécurisation de machines individuelles en passant par la segmentation du réseau.
Nos équipes de conseil vous assistent de l'évaluation initiale jusqu'à la mise en œuvre, sur la base des prescriptions de la norme CEI 62443 et du règlement sur les services numériques (DSA EU). Nous proposons également des formations pratiques qui permettent à vos collaborateurs d'identifier et d'éliminer les risques de sécurité à un stade précoce. Dans ce contexte, la cybersécurité n'est pas seulement une mesure de protection, elle ouvre la voie à la transformation numérique de votre production. Découvrez comment la sécurité, la disponibilité des données et la durabilité peuvent être combinées de manière globale au sein de notre projet d'avenir.

Votre plan en cinq étapes pour une fabrication sûre Indépendamment du lieu, global, de la machine individuelle au réseau d'usine global

Icône Analyse de la sécurité
Icône Réseau industriel protégé
Icône Intégration des machines en toute sécurité
Icône data security pour une sécurité des données maximale dans la production
Icône représentant le personnel d'usine et de production
Icône Analyse de la sécurité

Pour analyser l'état actuel de sa propre production et élaborer un concept de sécurité global, il manque souvent le savoir-faire complexe des dispositions légales actuellement en vigueur. À cela s'ajoute le facteur temps et financier.

Analyse des dangers et des risques :
Une analyse des dangers et des risques est effectuée afin de recenser et d'évaluer l'état actuel du réseau de production. Les experts enregistrent toutes les communications au sein de votre production, analysent l'architecture réseau, scannent vos appareils pour détecter les firmwares obsolètes. À partir de là, des points faibles éventuels sont identifiés.

Concept de sécurité à 360°
Avec l'élaboration d'un Blueprint selon la norme CEI 62443, vous obtenez une documentation détaillée pour la mise en place d'une usine sécurisée.

Formations et séminaires individuels
L'analyse de la sécurité de votre réseau est un process récurrent. Afin d'être en mesure d'analyser et de remédier aux menaces futures de manière autonome, nous proposons des formations et des séminaires complets, adaptés individuellement au groupe de participants et au contexte donné. L'accent est toujours mis sur le lien entre la théorie et la pratique actuelle.

Icône Réseau industriel protégé

La mise en réseau croissante des appareils, des machines et des installations s'effectue par le biais de canaux de communication internes et externes toujours plus nombreux. Plus le nombre de ces communications non contrôlées augmente, plus le risque de cyberattaque augmente. Pour répondre aux exigences lors d'accès à des machines par des tiers, quel que soit le lieu, en tenant compte de tous les aspects liés à la sécurité, nous vous proposons :

  • des solutions pour diviser votre usine en zones afin de réduire les risques potentiels ;
  • des approches intelligentes et rapides pour la mise en œuvre d'architectures sécurisées qui vous permettent de gagner du temps ;
  • un service Cloud VPN de sécurité international qui vous permet de relier vos sites en toute sécurité et d'offrir un accès contrôlé aux entreprises extérieures à des fins de maintenance ou de micro-services.

Icône Intégration des machines en toute sécurité

Pour sécuriser les machines et installations individuelles, il est important qu'elles puissent être intégrées de manière flexible et sûre dans l'infrastructure existante. Avec l'importance croissante de l'IoT, de l'Industrie 4.0 et de la taille de lot 1, les systèmes de production doivent être de plus en plus flexibles, tant dans leur structure physique que dans leur communication. Les machines intelligentes, qui peuvent être facilement intégrées ultérieurement, jouent un rôle central dans ce contexte.

Un aspect essentiel de la sécurité est de mettre à disposition un paramétrage du pare-feu simple et intuitif qui n'affecte pas vos mesures de cybersécurité. Vous pouvez ainsi augmenter votre productivité grâce à l'intégration sécurisée de vos machines, tout en assurant la protection de vos équipements.

Icône data security pour une sécurité des données maximale dans la production

Outre le réseau global, il faut également protéger les machines individuelles. En particulier à l'heure de l'IoT, de l'Industrie 4.0 et des lots unitaires, il est essentiel d'intégrer les systèmes de manière flexible et sûre dans les infrastructures existantes.

Mesures de sécurité sans perte de productivité :

• Mise à niveau intelligente des installations existantes
• Paramétrage simple du pare-feu avec une utilisation intuitive
• Intégration flexible de nouvelles machines et de nouveaux appareils IoT

Vos installations restent flexibles tout en bénéficiant d'une protection fiable.

Icône représentant le personnel d'usine et de production

La sécurité repose sur de bonnes connaissances et une certaine routine :

• Formations et ateliers pour les équipes d'OT
• Ateliers pratiques avec des scénarios de menaces actuels
• Développement de compétences à long terme en matière de sécurité

Votre équipe développe ses connaissances à long terme et augmente ainsi la résilience de votre usine.

Graphique avec une croix verte séparant quatre symboles bleus : en haut à gauche, un entonnoir avec trois flèches, en haut à droite, un réseau de carrés reliés avec des flèches directionnelles, en bas à gauche, un panneau avec une coche, en bas à droite, une roue dentée avec la lettre « C ».

Avantages

Une cybersécurité robuste constitue aujourd'hui une condition indispensable à une production sans interruption. L'automatisation des usines en particulier ne se contente pas de concepts abstraits, mais exige des mesures concrètes. Grâce à Phoenix Contact, vous profitez des atouts suivants :

  • Démarrage rapide : avec des solutions de sécurité préconfigurées
  • Conformité à la norme CEI 62443 et utilisation éprouvée dans la pratique
  • Protection contre les ransomwares, les manipulations et le vol de données
  • Disponibilité particulièrement élevée de l'installation grâce à une protection préventive
  • Concepts de sécurité sur mesure pour chaque environnement de production
Quatre symboles sur fond turquoise : un globe, un cadenas, un symbole de base de données et une flèche diagonale

Exigences mondiales et mise en œuvre locale Phoenix Contact apporte son soutien à la mise en œuvre des normes pertinentes dans le monde entier :

  • Europe : CEI 62443, NIS2, loi sur la cyberrésilience
  • Amérique du Nord : cadre de cybersécurité NIST, directives CISA
  • Asie-Pacifique : MLPS 2.0, lignes directrices ICS
  • Proche-Orient et Afrique : SACS-002, POPIA

La sécurité ne connaît pas de frontières, nos solutions non plus.

Tous les éléments en un coup d'œil
Guide consacré à la loi sur la cyberrésilience

Afin d'obtenir toutes les informations importantes sur la loi CRA en un coup d'œil, demandez notre livre blanc « La loi sur la cyberrésilience – l'avenir de la cybersécurité pour les produits numériques ». Ce document contient tous les éléments essentiels concernant le règlement de l'UE et donne également un aperçu de la manière dont nous répondons aux exigences de la loi CRA chez Phoenix Contact.

Télécharger maintenant le livre blanc
Un monde interconnecté avec une serrure de sécurité
Panneau fluo représentant un trou de serrure dans un mur de briques sombres – avec l'inscription « CYBER SECURITY » en dessous.

La cybersécurité, un avantage concurrentiel

La cybersécurité est plus qu'une simple protection, c'est un facteur de réussite
Une entreprise nord-américaine a mis en place des stations d'oxydoréduction automatisées dans le monde entier, dans des environnements où la sécurité est primordiale. Phoenix Contact a fourni à cet effet des solutions de sécurité évolutives conformes aux normes CEI 62443, NIS2 et NIST CSF – avec des composants certifiés, un accès à distance VPN sécurisé et une surveillance centralisée. Résultat : une disponibilité élevée de l'installation, une conformité globale ainsi que la confiance des clients et des partenaires. La sécurité devient ainsi un moteur d'innovation durable et un avantage concurrentiel indéniable.

Sécurité structurée avec la norme CEI 62443
La norme CEI 62443 crée un cadre uniforme pour la sécurité industrielle, avec des responsabilités claires, des processus documentés et des mesures de protection vérifiables.
Phoenix Contact vous accompagne depuis l'analyse du réseau et des risques jusqu'à la mise en œuvre de processus certifiables. Il en résulte une base de sécurité robuste qui renforce la résilience et la confiance dans votre production.

Ensemble vers une usine plus sûre – adoptez notre plan en cinq étapes pour rendre votre usine et votre automatisation plus sûres


Data Security Box

Data Security Box

Prêtes à l'emploi : Data Security Box et Secure Edge Box Sécuriser en toute simplicité : des solutions d'armoires électriques prééquipées pour une mise en service facile, qu'il s'agisse d'une installation existante ou nouvelle

Avec la Data Security Box et la Secure Edge Box, nous vous proposons des solutions d'armoires électriques compactes qui vous permettent de couvrir différentes fonctions et tâches ICS. Outre le zonage, les accès à distance sécurisés, des pare-feux intelligents peuvent aussi être installés rapidement et facilement. Grâce à leur structure modulaire, il est possible de les individualiser facilement en fonction de votre réseau de production, ce qui explique pourquoi elles peuvent être adaptées à chaque cas d'application.

FL MGUARD 1100, 2100 et 4300

FL MGUARD 1100, 2100 et 4300

Une protection globale avec des solutions et des produits intelligents

Routeur de sécurité mGuard
Avec notre gamme de produits mGuard, nous proposons une protection complète, un routage intelligent ainsi qu'une connexion VPN (à distance) contrôlée. Les routeurs de sécurité s'intègrent rapidement et facilement, et sont certifiés conformes à la norme CEI 62443-4-2.

FAQ pour les fabricants de machines et d'installations

Icône représentant un document et un sceau blancs sur fond turquoise, avec l'inscription « CEI 62443 » en dessous.
Icône représentant un document et un sceau blancs sur fond turquoise, avec l'inscription « CEI 62443 » en dessous.
Icône représentant un document et un sceau blancs sur fond turquoise, avec l'inscription « CEI 62443 » en dessous.
Icône représentant un document et un sceau blancs sur fond turquoise, avec l'inscription « CEI 62443 » en dessous.

Avec nos routeurs et pare-feux mGuard, vous créez une connexion sécurisée, segmentée et contrôlée selon la norme CEI 62443.

Icône représentant un document et un sceau blancs sur fond turquoise, avec l'inscription « CEI 62443 » en dessous.

Les services mGuard Secure Cloud permettent un chiffrement, une journalisation et une utilisation dans le monde entier.

Icône représentant un document et un sceau blancs sur fond turquoise, avec l'inscription « CEI 62443 » en dessous.

Elle définit des exigences de sécurité qui doivent être prises en compte dès le développement.

FAQ pour les responsables d'usine et de production

Panneau bleu-vert avec une représentation stylisée d'une personne et d'une roue dentée
Panneau bleu-vert avec une représentation stylisée d'une personne et d'une roue dentée
Panneau bleu-vert avec une représentation stylisée d'une personne et d'une roue dentée
Panneau bleu-vert avec une représentation stylisée d'une personne et d'une roue dentée

Une analyse des dangers et des risques fournit des informations claires sur tous les points faibles.

Panneau bleu-vert avec une représentation stylisée d'une personne et d'une roue dentée

Grâce à la segmentation du réseau, aux pare-feux et au contrôle d'accès sécurisé.

Panneau bleu-vert avec une représentation stylisée d'une personne et d'une roue dentée

Avec un accès VPN contrôlé via le mGuard Secure Cloud.