Récompenses du relais PLC-INTERFACE avec disjoncteur de puissance aux États-Unis

10.06.2025
Relais PLC-INTERFACE avec disjoncteur de puissance et logos des distinctions

Le relais PLC-INTERFACE avec disjoncteur de puissance de Phoenix Contact remporte aux États-Unis la première place aux Control Engineering 2025 Product of the Year Awards ainsi que le titre de « Most Valuable Product » aux Plant Engineering 2025 Product of the Year Awards.

Le « Control Engineering Product of the Year » récompense depuis près de quarante ans les technologies révolutionnaires en matière d'automatisation et de commande. En 2025 aussi, des récompenses sont décernées aux produits qui façonnent l'avenir de l'ingénierie industrielle. Les produits nominés doivent avoir été lancés sur le marché nord-américain entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024. Phoenix Contact reçoit le premier prix dans la catégorie « Power » pour son disjoncteur de puissance PLC-INTERFACE.

Le programme « Plant Engineering Product of the Year » fête cette année ses 37 ans et reste le prix le plus prestigieux décerné aux nouveaux produits les plus innovants et les plus influents dans l'industrie manufacturière et non manufacturière. Ce palmarès annuel établi par les lectrices et les lecteurs met en avant les innovations qui révolutionnent le fonctionnement des installations et font progresser le secteur. Phoenix Contact est ici récompensé par le titre de « Most Valuable Product (MVP) » pour son disjoncteur de puissance PLC-INTERFACE.

Ces distinctions reflètent la volonté de Phoenix Contact d'innover en permanence dans le domaine de la commutation et de l'automatisation industrielle. Le disjoncteur de puissance PLC-INTERFACE est la solution compacte pour la commutation et la protection : il offre la combinaison innovante d'une interface de relais et d'un fusible électronique (disjoncteur de puissance) sur une largeur de seulement 6,2 mm, pour plus de place dans l'armoire électrique. L'intensité nominale (1 à 6 A) et le comportement en coupure peuvent être configurés individuellement par DIP switch sur l'appareil. Une sortie de diagnostic active fournit un message d'état fiable à l'automate de niveau supérieur. Le message d'état optique est délivré par une LED multicolore en vert, jaune et rouge.

Contact presse
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications