Automatización de espacios ¡Experimente virtualmente las soluciones de Building IoT! Descubra el Industry Solution Center del grupo Phoenix Contact en Bad Pyrmont en una vista panorámica de 360º. Muévase virtualmente por el edificio y obtenga una visión general de las posibilidades de nuestra gestión de edificios basada en IoT.

Ejemplo de automatización de espacios
Ejemplo de una digitalización de espacios con un concepto de iluminación inteligente

La automatización integral de los espacios y el concepto de iluminación inteligente garantizan el bienestar individual

Digitalización de los espacios e iluminación inteligente Mucho más que solo encender y apagar la luz

La luz, la temperatura y la humedad del aire influyen enormemente en el bienestar de las personas y se aprecian de diferentes formas en función de la edad, los hábitos y la salud. Por ejemplo, un día gris y lluvioso puede afectar al ánimo de las personas, la luz brillante puede provocar dolor de cabeza y el aire demasiado frío o excesivamente caliente puede hacer que una persona se sienta claramente incómoda.

En los edificios, donde las personas pasan gran parte de su vida privada o profesional, también se percibe de diferente forma si la luz y los factores que incluyen en el clima interior —como la temperatura o la humedad— provocan incomodidad o bienestar y repercuten en la productividad y el rendimiento.

Ejemplo de iluminación y las sombras inteligentes con persianas

La iluminación y las sombras inteligentes logran un buen entorno de trabajo

Nuestra solución Emalytics le ayuda a detectar y a observar los requisitos en los edificios en función del uso de los espacios y del comportamiento de los usuarios. Si se desea continuar siendo productivos a largo plazo y reducir los costes de los servicios, el comportamiento de los usuarios debe integrarse en la automatización de los espacios. Con el sistema de gestión de edificios Emalytics basado en IoT le ofrecemos la base tecnológica para la digitalización individual de sus espacios.

Mediante una automatización integral de los espacios, se combinan la iluminación, la calefacción/refrigeración, la ventilación, la humectación, las persianas y todos los factores externos —como la temperatura exterior, la radiación solar o el uso y el impacto en los usuarios— para lograr un concepto abierto de automatización de espacios. De esta forma, se logra la eficiencia energética durante el uso de los espacios y se alcanza la máxima comodidad de los usuarios.

Con Emalytics, las funcionalidades de su edificio son ilimitadas. Se pueden adaptar continuamente a los cambios de uso. El edificio se puede actualizar y ampliar durante el funcionamiento, lo que permite adaptarlo en cualquier momento.

Visión general de la biblioteca de automatización de espacios

Integración precisa en los drivers de comunicación

  • Convencional
  • KNX
  • Modbus
  • Bacnet
  • DALI (1/2)

Bloque para luz

  • Sobrecarga eléctrica
  • Luz de la escalera
  • Atenuación
  • Regulación de luz diurna
  • Regulación constante de la luz

Bloque para sombras

  • Mando central y local
  • Integración sencilla de máquinas automáticas; los accionamientos se pueden priorizar
  • Máquinas automáticas locales y centrales
  • Corrección de sombras
  • Comunicación: SMI convencional

Bloque para regulación individual de los espacios

  • Consideración de la temperatura ambiente, el control del punto de rocío y el contacto de ventanas
  • Regulador de frío y calor en un bloque
  • Salidas como valor de ajuste (0-100 %) y como señal PWM
  • Comunicación: convencional y comunicativa

Siete buenas razones para el uso de la iluminación inteligente conectada en red

  • Aumento de la comodidad del usuario mediante la personalización de los parámetros del espacio
  • Optimización del consumo de la energía con estrategias de regulación inteligentes
  • Aumento de la seguridad en edificios con la integración sencilla de escenarios de alarma para, por ejemplo, la protección de incendios y la tecnología de seguridad
  • Detección de valores no válidos y su exclusión del cálculo posterior
  • Adaptación sencilla de la iluminación a los cambios de uso de los espacios
  • Control de la iluminación en función de la aplicación con conmutador, portátil o teléfono móvil
  • Integración de aplicaciones multimedia para la iluminación adaptable, en función del uso de los espacios, la luz diurna y la época del año
Sistema de control del sistema de gestión de edificios Emalytics a través de una tablet

Sistema de gestión de edificios Emalytics

Sistema de gestión de edificios Emalytics La base tecnológica para su edificio inteligente

Ya sea en edificios nuevos o en la integración eficiente de los sistemas existentes: con nuestro sistema de gestión de edificios Emalytics basado en IoT puede digitalizar su edificio y aprovechar una ingeniería eficiente y un sistema para cualquier aplicación.