La cochera solar en Bélgica cubre las necesidades energéticas del edificio

Consumo de energía económico y ecológico.
Cochera solar de la filial belga de Phoenix Contact

Objetivo del proyecto

Con una instalación solar en una cochera, la filial belga puede producir una media de 100 kWh de energía al día, con una potencia pico máxima de 40 kWp. De este modo, se puede cubrir todo el consumo energético de un edificio.

Hitos

  • Evaluación de las opciones sin modificar significativamente el paisaje
  • Construcción de una cochera solar

100 kWh

Producción media diaria

40 kWp

Potencia pico máxima

250

Paneles solares instalados

De la idea a la realización en varias fases

El fomento del consumo de energía ecológico y las soluciones ecológicas ocupan un lugar destacado en la agenda de la legislación belga desde hace varios años. Esto ha generado un gran cambio en el panorama energético, que ha traído consigo grandes retos para la infraestructura energética existente. La crisis energética de 2022, en particular, abrió los ojos al público en general sobre el uso ineficiente de la energía.

El exclusivo sistema de gestión energética MINT de Phoenix Contact permite al usuario consumir energía de la forma más económica y ecológica. Este principio anima al usuario incluso a invertir en la generación de energía local (p. ej., energía solar, energía eólica, Power-to-X, etc.) y en el almacenamiento local de energía (p. ej., baterías), que también se han hecho muy populares debido a la crisis energética.

Construcción de la cochera solar de la filial belga

Todos estos aspectos llevaron a la filial belga a la idea y el plan de desarrollar una especie de sala de exposiciones. En ella, los visitantes pueden familiarizarse con el sistema y vivir una especie de demostración de la eficacia de la medida.

La implantación fue más fácil de lo esperado: parte del aparcamiento se convirtió en una pequeña granja solar. En concreto: junto con Enerdeal, una empresa líder en soluciones solares, los belgas crearon una cochera solar de hormigón de aspecto industrial, pero muy fácil de instalar.

Hasta la fecha, la cochera solar ya ha logrado convencer a muchos clientes de los efectos positivos de la producción solar local en la gestión de la energía.

Image for sustainability development goal number 07
Energía asequible y limpia

La cochera solar suministra energía

Con esta instalación solar y todas las demás tecnologías, queremos posicionarnos como innovadores y pioneros técnicos de la transición energética. No para hablar de ello, sino para mostrar cómo funciona.

Frederik Leempoels, Product Manager MINT & Business Development E-Mobility

Su contacto para este proyecto

Frederik Leempoels
Frederik Leempoels
Product Manager MINT & Business Development E-Mobility

Esto también podría interesarle