Leidenschaft verbindet Und die Gebäudeinstallation spielt mit

Mann sitzt in Spielerkabine im Fußballstadion auf einer Bank

Ein kaltes Bierchen, eine heiße Bratwurst, ein packendes Spiel und der bebende Jubel der 27.000 Fans auf der Tribüne: Fußball ist Leidenschaft! Doch was passiert, wenn das Bier warm, die Bratwurst kalt und die SchücoArena dunkel ist? Nur, wenn die Gebäudeinstallation mitspielt, wird Fußball zum berauschenden Erlebnis. Und genau hier kommt unser #Trainstallateur ins Spiel.

Sein Herz schlägt gleichermaßen für Fußball und Elektrotechnik. Als Begleiter unserer Kooperation erfährst du ab jetzt von unserem #Trainstallateur, wie wir gemeinsam die SchücoArena zukunftsfähig machen.

Stephan Volgmann und Stephan Frigge im Fußballstadion von Arminia Bielefeld
Stephan Volgmann und Stephan Frigge im Fußballstadion von Arminia Bielefeld YouTube

Technologiepartnerschaft Gemeinsam anpacken

Wie wir die SchücoArena gemeinsam zukunftssicher machen, erfahrt ihr im Video von Stephan Volgmann, Geschäftsführer bei Phoenix Contact Deutschland sowie Stephan Frigge als Executive Vice President. Klar ist: Was auf dem Platz zählt, hat auch bei großangelegten Retrofits seine Gültigkeit.

Die ersten Schritte zum intelligenten Stadion

Gemeinsam machen wir die SchücoArena fit und modernisieren die Gebäudeinstallation bis hin zur intelligenten Gebäudeautomation, um einen ressourcenschonenden und wirtschaftlichen Betrieb zu sichern. Erste Schritte sind bereits gemacht.
Hier teilen wir die bereits umgesetzten Projekte mit euch. Viel Spaß beim Lesen.

Installateur mit Tablet in der Hand

Temperaturniveau halten bei energieeffizienter Steuerung

Die Kabine ist dunkel, die Belüftung ausgefallen und die Duschen sind kalt? Im nu heißt es 'Elf gegen den Trainstallateur'. Mit uns kann dir das nicht passieren. Der Ausfall der Lüftung, die Störmeldung der Heizung - den technischen Alarm aus der Unterverteilung hast du schon lange auf deinem Smart Device erhalten. Da hat wohl jemand das falsche Gerät abgeschaltet. Kleine Ursache - große Wirkung.
Deshalb haben wir im ersten Schritt die Belüftung und Klimatisierung in den Kabinen und VIP-Räumen automatisiert. Die IoT-basierte Gebäudeautomation macht es möglich, die Raumtemperaturen exakt zu fahren und energieoptimiert zu halten.

Mann steuert Beleuchtung im Stadion über ein Tablet

Beleuchtungssteuerung - von überall steuern

Das Feierabend-Bier ist auf. Und dann kommen die Gedanken: Ist das Licht in der Arena überall aus?
Ja, ich habe alles ausgeschaltet bei meinem täglichen Rundgang. Oder? Eigentlich bin ich sicher. Wirklich sicher? Was jetzt?
Vor der Modernisierung mussten die Kollegen von Arminia jeden Abend durch das gesamte Stadion laufen und kontrollieren, ob das Licht ausgeschaltet ist.
Jetzt können Sie ganz einfach über eine Visualisierung auf dem Smart Device die Beleuchtung der Räume kontrollieren und steuern. Das Stadion schläft seelenruhig, wie die Arminia-Kollegen später auch.

Installateur am Schaltschrank

Exakte Energieabrechnung an den Catering-Ständen

Was tun, wenn es um die Wurst geht bei der Suche nach den passenden Energiezählern? Je nach Verteilungsaufbau und Stromstärken werden manchmal Messwandler benötigt oder auch nicht. Unsere Energiemessmodule gibt es mit und ohne Messwandler.
Dadurch kann bei der Installation je nach Anwendungsfall gewählt werden, welche Art der Strommessung Verwendung findet. Fokus ist immer eine präzise Abrechnung.
Wir haben hier Energiemessgeräte ohne integrierte Wandler verwendet. Der Energieverbrauch der Cateringstände für Bier, Currywurst und Co. können jetzt über die integrierte Energiedatenerfassung der Leitebene minutengenau abgerechnet werden. Volltreffer!

Mann mit Tablet im Fußballstadion

Das Stadion auf einen Blick

„Wir können jetzt die eingebundene Klimatisierung und Beleuchtung von überall via Browser-Anwendung steuern und überwachen. Während des Spieltriebs oder bei Veranstaltungen haben unsere Mitarbeitenden alles im Blick und können bei den kleinsten Auffälligkeiten reagieren, ohne durch das ganze Stadion laufen zu müssen!“ So berichtet, nicht ohne Stolz, Christian Venghaus, Leiter Stadionbetrieb von Arminia.

Komponenten für deine Gebäudeinstallation
Werde auch zum Modernisierer!

Was bei der Modernisierung der SchücoArena funktioniert, kannst auch du ganz einfach in deinen Arbeitsalltag integrieren. Wir haben ein umfassendes Angebot für die Elektroinstallation und Elektronik.

Zur Produktübersicht
Mann mit zweigeteiltem Overall
Newsletter für Elektroinstallateure

Stets auf dem Laufenden bleiben über neue Produkte, Applikationen und Angebote rund um die Elektroinstallation. Jetzt abonnieren und jede Menge Know-how für den Arbeitsalltag mitnehmen.