PLCnext Technology,构建自动化技术的生态系统

全面提升自动化开发方式 ,携手探索开放的自动化世界。
PLCnext

PLCnext Technology为自动化提供独一无二的开放式生态系统,助您从容应对IoT世界的各种挑战。

通过组合开放式控制平台、模块化工程软件和系统云集成,轻松适应不断变化的需求,有效利用现有和未来的软件服务。菲尼克斯电气为PLCnext Community提供用于软件功能交换的PLCnext Store开放式平台。

PLCnext不单指一款硬件产品,而是面向未来开放式控制平台,它由五大部分构成,是实现自动化项目开发的全方位生态系统。

PLCnext Technology由PLCnext Control、PLCnext Engineer、PLCnext Store和PLCnext Community组成。

优势

  • 实现PLC的实时性能和数据一致性,也适用于高级语言和基于模型的代码
  • 可轻松集成开放源软件、应用程序和未来技术,具有无限的调整可能性
  • 融合现有和未来的通信标准,通过云连接实现智能联网
  • 多名开发人员可使用不同的编程语言进行独立开发,快速开发应用
  • 使用熟悉的编程工具,方便工程设计
PLCnext Control

PLCnext Control 开放式控制平台

PLCnext是菲尼克斯电气推出的全新一代开放式控制平台,拥有基于ARM 和 Intel处理器的丰富硬件产品系列。在PLCnext 硬件控制器上,多名不同技术背景的开发人员可以使用各自擅长的编程语言相互独立地共同开发同一个控制程序,同时能够结合传统PLC的优点和PLCnext Technology的开放性和灵活性,快速开发复杂的应用程序。

菲尼克斯电气提供覆盖基于PLCnext Technology控制器产品中端、高端到大型安全以及工业计算机的PLCnext全系列offer。这也是基于菲尼克斯电气传统控制器产品的全面升级迭代。

PLCnext Engineer

PLCnext Engineer 符合IEC 61131-3的工程软件

PLCnext Engineer是为菲尼克斯电气PLCnext Control全新控制器开发的符合IEC 61131-3标准的模块化软件平台。该软件结合了组态、编程、可视化和诊断等所有基本功能。通过使用Add-in功能可以很容易地将附加的功能和接口集成到软件中。该创新软件具有新颖的设计、面向对象编程和友好的用户界面等特点。

PLCnext Store

PLCnext Store 开放式自动化软件商店

2018年11月27日,德国纽伦堡展上菲尼克斯电气重磅发布PLCnext Store,它是PLCnext生态系统中最具想象力的部分。在此平台上菲尼克斯电气或第三方工程师可以将自己know-how经验和技术方案封装成标准App放在Store上分享交易。用户也免去重复开发,下载之后即插即用,从用于加速编程的软件库到完全程序化的Apps,无需任何编程知识也都可以使用,开创了全新的自动化业务模式。

PLCnext Community

PLCnext Community 成为PLCnext Technology的一部分

PLCnext Community提供关于PLCnext Technology的各个方面的信息。例如,了解应用程序示例、使用说明、教程、培训视频和常见问题,以及软件和固件下载。成为用户社区的一员,任何关于PLCnext的问题都可获得来自德国以及全球菲尼克斯电气专家给您带来的技术支持,并与其他用户一起分享您使用PLCnext Technology的个人经验。

SoftPLC

SoftPLC解决方案 借助多种开放式接口满足用户个性化需求

菲尼克斯电气推出了基于PLCnext软件技术的SoftPLC解决方案,全面继承了KW Software的核心竞争力,并融合了数字工业时代的新技术。在数字化转型的浪潮中,菲尼克斯电气通过开放的软件技术,将SoftPLC Runtime / eCLR嵌入到用户硬件中,满足PLC、DCS、工业机器人、数控机床、工业物联网、人工智能等不同产品设备或场景对于IEC61131软件解决方案的要求。PLCnext Software技术将不受专属硬件的限制,可轻松嵌入到用户硬件平台中,通过深入内核层的集成与开发,打造全新的合作模式。借助PLCnext Software技术的开放性,用户的控制器不仅原生支持IEC 61131-3编程语言与C/C++、C#或Matlab® Simulink®等高级语言自由组合编程,并可借助多种开放式接口满足用户个性化需求,可集成用户原有的工艺算法库,加快应用开发的过程,快速稳定的落地于行业应用中。

基于PLCnext软件技术的SoftPLC必将成为值得用户信赖的工业数字化技术底座,借助PLCnext技术的强大的IT/OT融合的能力和开放性,集成开源软件和未来技术,将会打破边界让一切皆有可能,帮助用户轻松应对未来挑战。

联系方式: 梁恩泉
座机: (021) 6407 5533 - 801 ; (025) 5212 1888 - 8600
手机: 13162414687
邮件: liangenquan@phoenixcontact.com.cn

Proficloud

Proficloud

随着数字化的发展,有必要将数据分析集成到公司流程中。例如,要落实物联网的指导原则,全球机器设备必须全面联网,现场设备需要配备附加的云服务。菲尼克斯电气Proficloud为自动化提供了全面、专业的云解决方案——从云设备和合适的云平台到云服务。

Proficloud工业云系统突破了传统的自动化软硬件设备的限制,它基于先进的工业以太网总线协议Profinet,结合了菲尼克斯电气融合IT的自动化系统,搭建了全球范围内跨地域的自动化控制网络。Proficloud的创新,不但体现在可实现跨地域的自动化控制上,还可以结合第三方数据,如天气数据、汇率数据等,为风电、水利设施等生产制造企业用户带来了极大便利。Proficloud的配置也非常简单,可以让Profinet用户在不添加硬件成本的情况下轻松实现安全、快捷的底层设备间的互联互通。