Torna alla panoramica

Monumenti storici

Monumento di Arminio  

LM-S nel monumento di Arminio a Detmold

Questo esempio di applicazione mostra l'impiego del sistema di rilevamento dei fulmini in corrispondenza del monumento di Arminio (Hermannsdenkmal) a Detmold, in Germania. La statua di rame si erge sul basamento in pietra calcarea. Al piedistallo della statua sono collegate tre messe a terra. In tal modo, se la struttura di oltre 53 metri viene colpita da un fulmine, la corrente impulsiva viene deviata a terra. Su queste derivazioni sono montati i sensori. L'unità di valutazione è installata in un armadio di comando all'interno del basamento.

In questa applicazione non è importante il riconoscimento precoce di potenziali danni in un impianto. A causa della posizione esposta e dell'altezza della struttura è necessario fare i conti con fulmini di un certo impatto. Il rilevamento di tale impatto è utile all'analisi statistica dei fulmini e della relativa intensità. Tali applicazioni risultano di particolare interesse per la ricerca sui fulmini.

Rappresentazione del principio di un'applicazione LM-S, ad esempio in un monumento storico

Rappresentazione del principio di un'applicazione LM-S, ad esempio in un monumento storico

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Centralino 02 660591