Torna alla panoramica

Installazione

Custodia del sensore sulla linea di ritorno  

La custodia del sensore è montata saldamente ed ermeticamente sulla linea di ritorno tramite fascette.

In un campo magnetico di forma circolare l'intensità di campo efficace dipende dalla profondità di immersione del sensore nel campo magnetico della linea di ritorno attraversata dalla corrente.

Campo magnetico circolare intorno al sensore  

Campo magnetico circolare intorno al sensore

Die Eintauchtiefe wird in der Berechnung über den Radius definiert. Das heißt, je kleiner der Radius umso größer die Feldstärke. Es ist also vorteilhaft, den Sensor so dicht wie möglich auf die Ableitung zu montieren, damit die wirksame Feldstärke so groß wie möglich ist.

Legende:
H = Feldstärke [A/m]
r = Radius [cm]
I = Strom [A]

Importanza del raggio per la calibrazione del sistema

Custodia del sensore del sistema LM-S  

Il tratto di misura si trova nella parte anteriore della custodia del sensore.

Il raggio è la misura della profondità di immersione del sensore nel campo magnetico e del rilevamento dell'intensità di campo efficace correlata H. Il valore corrisponde alla distanza dalla linea mediana del conduttore al bordo esterno della custodia del sensore.

Il raggio viene determinato in fase di installazione. Tale operazione è importante per la calibrazione del sistema, in quanto assicura condizioni di misurazione analoghe in condizioni di impianto differenti.

PHOENIX CONTACT S.p.a.

Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
02 66 05 91

Questo sito utilizza cookies, continuando la navigazione acconsenti alla nostra Cookie Policy. Consulta la nostra informativa sulla Privacy.

Chiudi