Verdrahtungskanäle einfügen
Verdrahtungskanäle werden aus der Kategorie Verdrahtungskanäle im Einfügezentrum per Drag & Drop eingefügt. Sie können auf Montageplatten platziert oder mit Wallboxen verwendet werden.
Verdrahtungskanal bearbeiten
Sie können einen Verdrahtungskanal wie folgt bearbeiten:
| Um... | Machen Sie folgendes... |
| Länge des Verdrahtungskanal anpassen |
- Setzen Sie den Mauszeiger auf das Ende des Verdrahtungskanals (der Mauszeiger verwandelt sich in einen Doppfelpfeil), und ziehen Sie die Maus bei gedrückter linker Maustaste nach links oder rechts.Oder
- Wählen Sie im Radialmenü des Verdrahtungskanals den Befehl Verdrahtungskanallänge ändern und geben Sie im erscheinenden Dialog die Länge ein.
Die maximale Länge wird durch die Länge der Tragschiene begrenzt. |
| Verdrahtungskanal um 90° drehen | Wählen Sie im Radialmenü des Verdrahtungskanals den Befehl Drehen um 90°. Der Verdrahtungskanal wird im oder gegen den Uhrzeigersinn (je nach aktueller Drehung) um den Mittelpunkt des Kanals gedreht.
Hinweis
Wenn der Platz auf der Montageplatte nicht ausreicht, um den gedrehten Verdrahtungskanal zu platzieren, wird der Verdrahtungskanal an den Mauszeiger angehängt, bis Sie ihn an einer gültigen Position ablegen. |
|