適用於您充電站與家用充電樁的智慧型 EVSE 控制器

您是交流充電基礎設施的製造商、基礎設施規劃師,還是充電專案的專案經理?我們誠摯期待您的洽詢!
CHARX control modular:現代交流充電點的智慧核心

您交流充電點的未來保障核心

透過 EVSE 充電控制器 CHARX control modular,我們為您提供符合規範的交流充電核心控制系統——無論是家用充電樁、公共充電樁或商用充電場皆適用。得益於模組化架構、更新能力以及對現行標準(如 IEC 61851-1 和 ISO 15118-2)的支援,此控制器為電動車充電基礎設施奠定未來適應性的根基,確保始終滿足所有現行法規要求。

為何選擇 CHARX control modular? 我們交流充電控制器的智慧功能,能為您帶來哪些優勢?

提供最高等級的網路安全與標準合規性,以保護電動車充電基礎設施免遭攻擊
充電基礎設施營運商 (CPO) 控制中心的充電場管理
將隨插即用控制模組 CHARX control modular 安裝於 DIN 導軌上
多層停車場內的電動車與充電站
開發人員於螢幕前進行程式編寫
提供最高等級的網路安全與標準合規性,以保護電動車充電基礎設施免遭攻擊

選擇經過驗證的安全性與法規合規性:

  • 網路安全機制:提供最高等級的防護
  • 滿足現行與未來規範:RED、AFIR,並前瞻支援 CRA
  • 防竄改且符合校準法的計費系統

__您的優勢:__法律保障與網路風險防護

充電基礎設施營運商 (CPO) 控制中心的充電場管理

藉由無縫整合充電點的控制器,創造您的優勢:

  • 提供用於連接後端系統、建築管理系統、智慧家庭與電表的介面
  • 支援常見通訊協定:OCPP、MQTT、Modbus/TCP、REST、OpenVPN
  • WLAN 用戶端,實現靈活通訊

__您的優勢:__為計費、負載管理與智慧電網應用提供未來保障

將隨插即用控制模組 CHARX control modular 安裝於 DIN 導軌上

從小規模開始,靈活擴充——我們的模組化解決方案可隨需調整:

  • 輕鬆整合至現有基礎設施
  • 隨插即用模組:可於 DIN 導軌上並列安裝,輕鬆擴充
  • 減少接線與配置作業

__您的優勢:__節省成本的擴充方案,無需複雜改造工程

多層停車場內的電動車與充電站

始終保持最新狀態:

  • 軟體更新以支援新功能與標準
  • 校驗認證不會失效,避免昂貴的重新認證成本
  • 符合 ISO 15118 標準的電力線通訊 (PLC)(隨插即充)

__您的優勢:__投資保障與長期相容性

開發人員於螢幕前進行程式編寫

您的充電點,由您設計——享有完整的設計自主權:

  • 可彈性調整介面、功能與外觀設計
  • 提供基於 Web 的管理平台,便於設定與維護
  • 事件動作:預製功能模組,簡化調整與啟用作業

__您的優勢:__為品牌形象與客戶體驗帶來極大靈活性

參考案例 成功應用我們 EVSE 充電控制器的客戶案例

RZB ENERGY 充電技術
德國巴伐利亞邦班貝格市的新創企業 RZB ENERGY,創新結合照明系統與現代充電技術。其模組化產品由立柱、充電艙體及燈具頂蓋或蓋板組成。常採多個充電站聯網部署模式。符合校準法規的用戶端伺服器聯網架構,最多支援十二個充電點,能有效節省成本。採用菲尼克斯電氣的交流充電控制器與交流充電插座。
來自 PLUON 的充電基礎設施解決方案
PLUON 充電基礎設施解決方案是專為永續交通打造的靈活系統,兼具客製化設計、低碳排與在地生產等優勢。其獲專利的模組化系統透過可替換元件實現長期運作。配備菲尼克斯電氣的交流充電控制器、電能計量表、RFID 閱讀器等元件,無縫整合技術、設計與永續性。
北德最大太陽能充電場,由 Pramux 與航運公司 Frisia 共同打造
北德最大太陽能充電場由 Pramux 建置、Frisia 航運公司營運,專為北海群島遊客提供電動車充電服務。當旅客離島期間,其車輛可透過菲尼克斯電氣智慧充電管理系統,確保返程時車輛已充滿永續生產的太陽能電力。系統整合了交流充電控制器,並實現其與充電場站的上層控制系統及計費系統之間的通訊。
e-RS 電動車充電解決方案
e-RS 是比利時專業電動車充電系統整合商, 專精於集中式管理的充電站整體解決方案。如圖所示專案已建置 120 個充電點,並可擴充至 800 個充電點。該系統採用菲尼克斯電氣的交流充電控制器、開關裝置及功率錶所組成的中央控制櫃,實現高效能監控。

內建網路安全防護 EVSE充電控制器:您充電基礎設施的第一道防線

針對充電基礎設施的網路攻擊持續增加,為營運商、規劃者與製造商帶來全新挑戰。選用 CHARX control modular,即是採用一款從底層架構即為最高安全性打造的電動車充電控制器。其最先進的保護機制、加密通訊與定期軟體更新,能確保您的充電點可靠地防範竄改、資料濫用與系統停擺。同時,這套方案滿足所有現行與未來的法規要求,從而為您打造具備未來適應性且值得信賴的充電基礎設施奠定根基。

常見問答:如何確保交流充電基礎設施的網路安全

常見問答:為何交流充電站的網路安全如此重要?
常見問答:具體存在哪些威脅?
常見問答:適用哪些法規要求?
常見問答:CHARX control modular 如何保護我的充電點?
常見問答:如何確保基礎設施具備未來適應性?
常見問答:身為營運商,我還需注意哪些事項?
常見問答:為何交流充電站的網路安全如此重要?

充電基礎設施屬於關鍵基礎設施,且日益成為網路攻擊的目標。竄改、系統故障、資料濫用或對後端系統的攻擊,可能導致財務損失、形象損害及電網不穩定。

常見問答:具體存在哪些威脅?

最常見的風險包括:阻斷服務攻擊(導致系統停擺)、計費數據遭竄改、釣魚攻擊(例如偽造的 QR 碼)、勒索軟體、資料外洩以及使用者資料遭未經授權存取。

常見問答:適用哪些法規要求?

根據歐洲《網路韌性法案》(CRA) 與《無線電設備指令》(RED),針對如 EVSE 充電控制器等聯網產品的網路安全措施已成為強制性要求。相關標準包括 EN 18031/IEC 62443-4-2 和 ISO 15118。

常見問答:CHARX control modular 如何保護我的充電點?

CHARX control modular ...

  • 遵循「安全設計與預設安全」原則:安全功能出廠即啟用,不安全的介面預設為關閉狀態。
  • 具備強身分驗證、角色權限管理及封閉式通訊埠。
  • 採用 TLS 加密、防火牆、VPN 及簽章韌體更新機制。
  • 完整記錄所有安全性相關事件。

常見問答:如何確保基礎設施具備未來適應性?

CHARX control modular 現已符合 RED 規範,並正為 CRA 法規做準備。定期的軟體更新、弱點管理(包含SBOM 與 PSIRT 流程),以及針對新標準(如 IEC 62443 和 OCPP 2.0.1 安全性)的實作藍圖,共同確保了長期安全。

常見問答:身為營運商,我還需注意哪些事項?

控制器的合規性雖是關鍵要素, 但營運商亦有責任定期針對整座充電基礎設施,進行網路安全與法規要求方面的全面檢查。CHARX control modular 將透過相關文件與指引手冊,為您提供支援。

AFIR、支付與校準法 充電體驗,既符合客戶期待,亦滿足法律要求

透過 CHARX control modular,您可以滿足所有目前及未來對公共充電站的規範要求。由於與現代雲端支付服務商相容,您能提供即時充電與支付服務(隨付即用),支援信用卡/簽帳金融卡/轉帳卡或 QR 碼付款——完全無需應用程式或合約,徹底符合 AFIR 法規。同時,您可以實現透明、防偽的每度電計費,具備防竄改的量測功能,並符合德國校準法規的數位驗證要求。得益於內建的隨插即充功能(支援 ISO 15118 標準),您能為客戶提供極致便利與未來適用性。如此不僅打造舒適的充電體驗,更確保您的營運合規無虞。

常見問答:為何 AFIR、支付方式與校準法對您至關重要

常見問答:為何 AFIR、支付方式與校準法等對您至關重要
常見問答:為何 AFIR、支付方式與校準法等對您至關重要
常見問答:為何 AFIR、支付方式與校準法等對您至關重要
常見問答:為何 AFIR、支付方式與校準法等對您至關重要
常見問答:為何 AFIR、支付方式與校準法等對您至關重要
常見問答:為何 AFIR、支付方式與校準法等對您至關重要
常見問答:為何 AFIR、支付方式與校準法等對您至關重要

《替代燃料基礎設施條例》(AFIR) 是一項自 2024 年 4 月起生效的歐盟法規。該法規要求營運商必須在公共充電站提供隨到即充服務,並支援簡單、無歧視的支付方式(例如使用簽帳金融卡/信用卡或 QR 碼)。此外,自 2026/27 年起,ISO 15118 功能(隨插即充)將成為強制要求——而 CHARX control modular 目前已具備此項合規能力。

常見問答:為何 AFIR、支付方式與校準法等對您至關重要

根據規定,新建置的公共交流充電點必須至少提供一種廣泛使用的非現金支付方式,例如簽帳金融卡/信用卡、轉帳卡,或安全的 QR 碼。支付流程必須無需事先註冊或下載應用程式即可完成。

常見問答:為何 AFIR、支付方式與校準法等對您至關重要

德國校準法(量測和校準法案/量測和校準條例)明確規定:充電點的計費必須以千瓦時 (kWh) 為單位,精確且透明。量測數據與帳單資料必須以可防竄改的方式儲存,並可供客戶查閱。在校準法適用的範圍內,僅允許運作符合校準法標準的充電站。

常見問答:為何 AFIR、支付方式與校準法等對您至關重要

校準法目前僅在德國實施,但其他國家如法國、義大利或西班牙,已著手研擬或部分推行類似的規範。校準法適用於所有需對充電服務進行收費的充電站營運商——亦即任何非免費提供電力的充電場合。唯一例外是純私人使用且無收費行為的情況。

常見問答:為何 AFIR、支付方式與校準法等對您至關重要

隨插即充功能讓電動車主能透過充電線,直接進行自動身分驗證與付款。根據 ISO 15118-2 標準,這項功能是透過電力線通訊(Powerline Communication, PLC)技術實現。此技術利用充電線中的電力線,在電動車與充電點之間傳輸數據。對於新的公共充電點,從 2026 年 1 月開始,將強制要求支援 ISO 15118-2 標準。CHARX control modular 將於 2026 年第一季起,提供此功能。

常見問答:為何 AFIR、支付方式與校準法等對您至關重要

請務必選用具備認證的硬體與軟體,其需滿足所有支付規範、校準法及 ISO 15118 標準要求。CHARX control modular 已為所有現行及未來的規範預做準備,並能協助您順利實現合規。

歐盟分類標準 為企業實現永續交通與能源管理

電動車充電基礎設施符合分類標準,在遵循明確定義的準則下可被視為永續經濟活動。歐盟分類標準的核心要求包括:

  • 對歐盟環境目標(尤其是氣候保護與資源效率)作出可量化的貢獻。
  • 透過智慧化控制、負載管理及整合再生能源,強化您的能源管理效能。
  • 滿足日益嚴格的報告義務與 ESG 準則,從而提升您獲得融資與補助的機會。

CHARX control modular 作為充電基礎設施與能源管理之間的智慧連結樞紐,為您建構智慧永續的整體系統奠定關鍵基礎。此交流充電控制器能最佳整合智慧電網,協助貴企業符合歐盟分類標準,同時將永續電動車的效益轉化為可量化、具未來適應性的優勢。

常見問答:充電控制器選擇如何影響您的歐盟分類標準合規性

常見問答:選擇合適的交流充電控制器如何對您的歐盟分類標準合規性產生正面影響
常見問答:選擇合適的交流充電控制器如何對您的歐盟分類標準合規性產生正面影響
常見問答:選擇合適的交流充電控制器如何對您的歐盟分類標準合規性產生正面影響
常見問答:選擇合適的交流充電控制器如何對您的歐盟分類標準合規性產生正面影響
常見問答:選擇合適的交流充電控制器如何對您的歐盟分類標準合規性產生正面影響
常見問答:選擇合適的交流充電控制器如何對您的歐盟分類標準合規性產生正面影響
常見問答:選擇合適的交流充電控制器如何對您的歐盟分類標準合規性產生正面影響

「符合分類標準」意指電動車充電基礎設施,在遵循歐盟明確定義的準則下可被視為永續經濟活動。這不僅簡化了永續報告流程,亦提升了獲得融資的機會,並使永續發展成效得以量化衡量。

常見問答:選擇合適的交流充電控制器如何對您的歐盟分類標準合規性產生正面影響

CHARX control modular 是充電基礎設施與能源管理之間的智慧連結樞紐。此 EVSE 控制器能實現再生能源整合、高效率負載管理以及與智慧電網的連接。從而為歐盟分類標準的核心要求提供技術支援與可驗證的紀錄。

常見問答:選擇合適的交流充電控制器如何對您的歐盟分類標準合規性產生正面影響

先進的能源管理(例如:透過智慧化控制、動態負載管理以及利用太陽光電系統),有助於實現歐盟分類標準的環境目標。CHARX control modular 能為這些流程提供最佳化的控制與紀錄功能。

常見問答:選擇合適的交流充電控制器如何對您的歐盟分類標準合規性產生正面影響

企業可從中獲得以下益處:提升補助申請資格、享有更優惠的融資條件,並強化永續企業形象。此外,還能確保營運符合未來法規發展,滿足日益提升的 ESG 與報告義務要求。

常見問答:選擇合適的交流充電控制器如何對您的歐盟分類標準合規性產生正面影響

透過 CHARX control modular,可將相關營運數據、能源流動及再生能源整合狀況透明記錄, 使您能向投資者、銀行及主管機關證明符合歐盟分類標準的規範要求。

常見問答:選擇合適的交流充電控制器如何對您的歐盟分類標準合規性產生正面影響

依據歐盟分類標準,智慧化且可控的交流充電基礎設施,主要致力於實現氣候保護、資源效率及推廣再生能源等核心目標。

瞭解 CHARX control modular 1000 系列與 3000 系列的介面與功能特性

互動式影像地圖:CHARX control modular 交流充電控制器:緊湊型 1000 系列與智慧型 3000 系列
I/O
類比輸入:用於透過 Pt-1000 或 PTC 感測器擷取溫度。數位輸入/輸出:具備可配置的功能分配。
RCM
可連接 RCM 感測器,用於偵測直流故障電流。
接觸器
用於驅動充電接觸器之無電位接點。在依據 ISO 15118 通訊時,具備零交越偵測功能。
RFID
具備用於連接 RFID 讀取器的 RS-485 介面,以進行使用者授權。並可透過 LED 指示燈與蜂鳴器,提供使用者操作回饋。
電表
具備用於連接電表的 RS-485 介面,以量測即時充電電流與電能。可連接上層電能量測設備,用於內部負載管理。
充電介面
用於連接充電槍或基礎設施充電插座的介面,具備鎖定控制功能,並能在電壓故障時自動釋放充電槍。可連接訊號接點 CP(控制導引)與 PP(近端導引)。
4G
提供 4G/2G 行動網路介面,用於後端系統連接與遠端存取(僅適用於 CHARX SEC-3100 和 CHARX SEC-3150)。
Linux
開放式 Linux 平台,用於實作上層應用軟體,例如:控制充電流程,或與外部系統進行通訊。
乙太網路
具備兩個獨立的乙太網路介面,可支援 WAN/LAN 或 LAN/LAN 工作模式。可連接 CHARX control modular 系列的其他交流充電控制器。
負載管理
為所連接的充電點提供靜態或動態負載管理 (DLM) 功能。
OCPP
目前支援 OCPP 1.6J 版本以連接後端系統,未來可透過軟體更新升級至 OCPP 2.0.1。
隨插即充
支援 ISO 15118-2 通訊(僅適用於 CHARX SEC-3050 和 CHARX SEC-3150)。
直接前往產品
更多資訊請參閱我們的產品頁面

比較我們的 EVSE 控制器系列型號,深入瞭解各款功能特色、技術規格、合適的附件、應用範例以及支援服務方案。

前往瞭解充電控制器
CHARX control modular 交流充電控制器

您的專屬聯絡人

為您解答關於菲尼克斯電氣產品和解決方案的所有疑問

我非常樂意為您提供關於充電基礎設施專案的建議。
Phoenix Contact E-Mobility 位於德國北萊茵-西發利亞邦的席德爾-施瓦倫貝格

Phoenix Contact E-Mobility 您最堅強可靠的合作夥伴

自 2013 年成立以來,Phoenix Contact E-Mobility 作為菲尼克斯電氣集團旗下的電動車充電技術專家, 在全球擁有超過 800 名員工,在 33,200 m² 的廠區設有 25 條生產線,提供 500 多種產品,用於建置聯網充電基礎設施及各類電動運具的電氣化解決方案。公司通過 IATF 認證,符合汽車行業的嚴苛標準。

電動車協會 CharIN 的標誌

規範和標準的推動者 我們是 CharIN 的初始成員

除了領先的汽車製造商與 TÜV SÜD,我們自 2015 年起便是 Charging Interface Initiative (CharIN) 的創始成員之一。該組織擁有超過 300 名會員,是全球頂尖的協會,致力於推動統一的充電標準,例如:組合充電系統 (Combined Charging System, CCS)、北美充電標準 (North American Charging Standard, NACS) 以及兆瓦級充電系統 (Megawatt Charging System, MCS)。