全面涵蓋您的電動車充電基礎設施需求

立即傳送諮詢請求

您是製造商、系統整合商,或是充電基礎設施的營運商?想要與我們實現尚未解決的專案?歡迎您諮詢我們!



一名女士正在透過一個大功率充電站為其福斯 ID.3 充電

一站式供應創新的充電技術產品

為您的充電點安裝菲尼克斯電氣的 CHARX 產品:我們完備的產品組合從 CCS 充電電纜一直涵蓋到負載管理系統,構成了電動車高性能充電網路的基礎。無論是交流電壁掛式充電座,還是大電流快速充電站 – 我們的專家們都會協助您設計和規劃充電解決方案。

瞭解我們廣泛的充電基礎設施產品組合 作為電動車充電站的元件製造商,我們提供完備的充電站和壁掛式充電座設備

一輛電動車連接在配備菲尼克斯電氣元件的充電站上
交流電充電電纜
CHARX connect – 適用於 26 kW 以內 AC 充電的模式 3 充電電纜 – 符合人體工學、堅固耐用且品質優異
前往交流電充電電纜
交流電充電電纜
操作面板
透過觸控式螢幕操作充電站或設備終端,並使用適合室外使用的 HMI 面板視覺化充電過程
前往 HMI
操作面板
充電和負載管理
CHARX manage – 便利地管理充電點或整個充電場,為負載智慧化配電
前往負載和充電管理
充電和負載管理
電源
為充電站元件可靠供應 24 V 的電源 – 實現穩定營運
前往電源
電源
功率錶
使用獲得 MID 認證的設備對能源負載進行量測,以便精準計算充電費用
前往功率錶
功率錶
交流電充電座
CHARX connect – 適用於可攜式模式 3 充電電纜的充電插座 – 配備發光二極體狀態指示器和溫度量測功能
前往交流電充電座
交流電充電座
突波保護
CHARX protect – 保護充電點和車輛免遭雷擊和開關操作所引起的損害影響
前往突波保護
突波保護
標記材料
清晰地標識充電站、元件和導線 – 提高安全性和導向性
前往標記材料
標記材料
重載連接器
行動式充電站實現隨插即用 – 在一個連接器中傳輸訊號、資料和電力功率
前往重載連接器
重載連接器
面向設備製造商的元件
適用於設備製造的優質創新電子元件外殼、PCB 接線端子和 PCB 連接器
前往設備元件
面向設備製造商的元件
直流電充電控制器
CHARX control professional – 用於現代化 CHAdeMO 和 CCS 充電站的高性能充電控制器
前往直流電充電控制器
直流電充電控制器
交流電充電控制器
CHARX control modular – 極其小巧且可隨意擴展的模式 3 充電控制器,具備開放式 Linux 平台
前往交流電充電控制器
交流電充電控制器
通訊技術
聯網充電站、連接管理系統和後端系統,並保護免遭網路攻擊
前往通訊技術
通訊技術
直流電充電電纜
CHARX connect – GB/T 和 CCS 充電槍,適用於以不超過 500 kW 的快速充電(大功率充電)
前往直流電充電電纜
直流電充電電纜
安裝和組裝材料
安全且省時地固定和接線所有元件 – 提高充電站的整潔度
前往安裝材料
安裝和組裝材料
組合式端子
用於饋送以及內部電位和訊號分配 – 可自由選擇連接技術
前往組合式端子
組合式端子
冷卻單元
我們為我們的大功率充電電纜提供了一個配套的冷卻單元,確保冷卻循環高效且安全的運行
前往冷卻單元
冷卻單元
直流功率電子設備
CHARX power – 可擴展的功率模組,用於高效地為快速充電站供應直流電源
前往直流功率電子設備
直流功率電子設備
關於電動車產品的諮詢談話

即刻前往定制的充電基礎設施解決方案 一站式供應所有產品和專家諮詢

我們協助您開發您的充電解決方案:完備的產品組合、針對產品選擇和工程規劃的專業諮詢、實際應用範例以及專業知識。必要時,我們也會開發客製化解決方案或新的技術。我們遍佈全球,伴您左右。

充電站的安裝和接線

易於安裝、試運轉和維護充電站 為您節省時間、空間和成本

得益於統一的模組化產品設計和免工具的 Push-in 拔插式連接技術,您可以快速、便利地接線充電站中的元件,並節省空間。特製的面板貫通進線實現輕鬆安裝大功率充電電纜。產品元件易於保養且可更換,為您節省了維修期間的時間和成本。

透過大功率充電技術 (HPC),數分鐘內完成電動車充電

快速、安全且高度可用的電動車充電站 確保您的充電點全天候可用

作為快速充電技術的先驅,我們開發出諸如大功率充電 (HPC) 之類的劃時代技術,從而確保充電時間足够短,足以滿足日常使用的需求。可靠的充電插接系統和控制器以及高性能的電源、保護裝置和網路保全產品均能確保您的充電基礎設施可以全天候安全且經濟地營運。

在控制中心進行充電場管理

智慧化充電管理和最大透明度 聯網並控制您的充電場

借助可通訊的產品、開放的標準協定和已建立的介面聯網您的充電點,比如:Modbus/TCP、REST、MQTT 或 OCPP(開放充電協定)。為您實現便捷控制和透明化監控您的充電場,包括動態負載管理以及無線接入樓宇管理系統和後端系統。充電槍的狀態和使用資料還允許依據磨損情況提前安排維護。

提供大量充電點的停車庫

面向未來的投資,可靈活擴展 讓您依需投資

依據您充電點的數量、充電功率和功能範圍,從我們可擴展的產品組合中選出適當的產品。模組化的充電控制和功率電子設備、分層專有軟體許可和 OTA 空中下載更新功能讓您充分準備好應對充電場的未來發展和擴展。

純電動車是實現全電氣社會的關鍵所在。要想實現便捷且碳中和的充電管道,不僅需要為電動汽車構建快速充電網路,還要與其他部門合作。我們高性能的智慧型 CHARX 產品讓您能够應對未來的電動車需求 – 永續發展、聯網且實用。

Joachim Pucker, 菲尼克斯電氣電動車公司的基礎設施細分市場高級總監
Joachim Pucker

我們瞭解您的應用 使用我們可擴展的產品組合實現各種充電解決方案 – 從壁掛式充電座一直到快速充電場

充電基礎設施的典型應用領域
公司
為員工、訪客和車隊提供的充電方法 – 整合到樓宇和能源管理系統中
更多資訊
公司
市區和鄉鎮
大面積覆蓋的充電網路不僅降低了排放量,還維持了智慧城市的生活品質
更多資訊
市區和鄉鎮
旅館、商店和餐廳
充電可能性不僅為客人創造附加價值,還能吸引客戶
更多資訊
旅館、商店和餐廳
租房
為租戶提供帶有負載分配和簡單計費功能的充電站
更多資訊
租房
自住房
適用於車庫和車棚的簡易款壁掛式充電座
更多資訊
自住房
停車場和停車庫
帶有計費功能的多個充電點,必要時可能配有中央終端設備
更多資訊
停車場和停車庫
車隊
為公共汽車、計程車和運輸公司提供的充電解決方案
更多資訊
車隊
加油站和休息站
透過大功率在數分鐘內完成快速直流充電
更多資訊
加油站和休息站

典型應用及其要求 每個充電基礎設施應用都對充電功率和功能範圍提出了特殊要求

典型應用及其要求

自住房

租房

旅館、商店和餐廳

公司

AC 充電 是,11 kW 是,11 kW 是,11 kW 是,22 kW
直流充電 可選用,22 kW 可選用,22 kW 可選用,50 kW 是,50 kW
透過觸控式螢幕或按鈕操作 是,中央終端設備上配備
使用者授權,比如透過 RFID
負載管理
透過 OCPP 計費 可選用 可選用
透過 DSL 或行動電話網路進行遠端維護 可選用
整合到樓宇或能源管理系統中 可選用 可選用 可選用 可選用

典型應用及其要求

市區和鄉鎮

停車場和停車庫

車隊

加油站和休息站

AC 充電 是,22 kW 是,22 kW 是,22 kW 是,22 kW
直流充電 可選用,150 kW 可選用,22 kW 是,500 kW 大功率充電 是,500 kW 大功率充電
透過觸控式螢幕或按鈕操作 每個充電站均可選用 是,中央終端設備上配備 是,每個充電站均配備 是,每個充電站均配備
使用者授權,比如透過 RFID
負載管理
透過 OCPP 計費 可選用
透過 DSL 或行動電話網路進行遠端維護
整合到樓宇或能源管理系統中

給出的充電功率和功能是按照典型應用給出的建議;在個別情况下必須依照客戶要求重新評估。

快速充電達到一個新的維度
大功率充電
充電 3 至 5 分鐘,實現 100 km 的續航里程:我們的大功率充電技術 (HPC) 讓快速充電技術發生了翻天覆地的變化。電動汽車的長時間充電因而成為了歷史。瞭解更多關於這項技術的運作資訊。
更多關於大功率充電的資訊
大功率充電場和電動汽車
帶客戶標誌的交流電充電枪

為您提供支援,我們樂意至極 我們的服務和支援範圍總覽

我們不僅提供各個元件,還協助您開發您專屬的充電基礎設施專案:

  • 在選擇產品和工程規劃期間提供諮詢
  • 提供典型電動車充電站的實際範例檔案
  • 協助您接入後端系統、樓宇管理系統和能源管理系統;協助您整合網路;協助您使用可再生能源,實現環保充電
  • 生產帶多個充電頭的充電電纜、預製充電電纜和緊湊型充電電纜,還能在充電槍上刻印客戶標誌
  • 需要時,還能開發客製化解決方案或新的技術
菲尼克斯電氣電動車公司坐落於德國北萊茵-威斯特法倫州的席德爾-施瓦倫貝格

關於菲尼克斯電氣電動車公司 我們是電動車領域的充電技術研究中心

菲尼克斯電氣電動車公司成立於 2013 年,屬於菲尼克斯電氣集團(菲尼克斯電氣集團在工業自動化和電氣工程領域佔據全球市場領先者的地位,在全球擁有 20,300 名員工)。菲尼克斯電氣電動車公司自成立以來,總部一直設在位於北萊茵-威斯特法倫州的席德爾-施瓦倫貝格,距離位於布隆博格的菲尼克斯電氣集團總部很近。現如今,這家獲得 IATF 認證的公司擁有 300 多名員工。Michael Heinemann 和 Ralf Döhre 担任執行副總裁。

對於快速增長的電動車市場,菲尼克斯電氣電動車公司提供廣泛的充電技術產品組合,既包括車上的充電介面,也包括充電基礎設施。在我們客戶以及菲尼克斯電氣集團眾多元件的協助下,我們為環保且永續發展的電動車開發出了聯網的整體解決方案。

這家公司最出名的當屬 CCS 充電電纜(全稱:Combined Charging System)以及液冷型大功率充電技術 (High Power Charging),後者只需數分鐘就能實現超快速充電。