電動車充電站元件

立即傳送諮詢請求

您是製造商、系統整合商,或是充電基礎設施的營運商?
我們願助您一臂之力!


福斯汽車公司生產的 ID. Buzz 正在配備菲尼克斯電氣元件的大功率充電站上充電

一站式供應創新的充電技術產品

為您的充電位配備菲尼克斯電氣 CHARX 系列產品:身為零組件製造商,我們可為您的充電基礎設施提供所有設備,無論是交流家用充電樁、直流快速充電站還是 HPC 充電場,無論是採用 PCB、DIN 導軌還是 19 英吋機架安裝方式。我們開發有完備的產品組合,從 CCS 充電電纜一直涵蓋到負載管理系統,構成了電動車高性能充電網路的基礎。

瞭解我們全面的產品組合 我們的產品涵蓋了現代化充電站的所有功能範圍

互動式影像地圖:充電技術產品組合
控制和監控
怎樣以最優的方式控制和監控充電過程?
前往瞭解產品
充電
如何絕對安全、盡可能快速、溫和地為車輛充電?
前往瞭解產品
供電和保護
如何為充電站可靠供電並防止發生故障?
前往瞭解產品
聯網和通訊
如何將充電站與各種裝置聯網?
前往瞭解產品
安裝和標記
如何最佳化充電站的安裝步驟,並確保整潔有序、一目了然?
前往瞭解產品
連接
如何有效連接充電站的所有元件?
前往瞭解產品

純電動車是實現全電氣社會的關鍵所在。要想實現便捷且碳中和的充電管道,不僅需要為電動汽車構建快速充電網路,還要與其他部門合作。我們高性能的智慧型 CHARX 產品讓您能够應對未來的電動車需求 – 永續發展、聯網且實用。

Joachim Pucker, 菲尼克斯電氣電動車公司的基礎設施細分市場高級總監
Joachim Pucker
用於為功能單元充電的產品

充電

關於在各種日常情況下安全、便捷地為電動車充電的產品建議:

用於監控和控制功能單元的產品

控制和監控

關於對充電過程進行最佳控制,並出於安全和計費目的對電氣參數進行監控的產品建議:

使功能單元互聯和通訊的產品

聯網和通訊

針對實現充電站與使用者、營運商和後端供應商之間可靠、安全通訊的產品建議:

為功能單元提供電源和保護的產品

供電和保護

對於保護充電站免受故障影響,並確保為 12 V 和 24 V 元件提供可靠電源的產品建議:

用於安裝和標記功能單元的產品

安裝和標記

針對最佳化安裝步驟,並提高充電站的整潔度和清晰度的產品建議:

一個人使用 NACS 充電電纜透過家用充電樁為其特斯拉電動車充電

NACS 面市 - 我們有幸參與其中 第一批 NACS 充電電纜將於 2024 年第 4 季上市

北美充電標準 (NACS) 不斷發展,從長遠來看將取代 CCS Type 1 充電標準。因此,NACS 標準將在運輸業電氣化和北美充電基礎設施建設中發揮核心作用。

身為電動車充電技術領域的專家,我們自然希望滿足客戶不斷變化的需求。為此,我們提供符合 SAE 標準且獲得 UL 認證的 NACS 充電電纜,以滿足超高要求。

一名女士和一名男士手持充電電纜站在電動車和家用充電樁之間

PCB 連接技術 適用於您的充電站和家用充電樁

透過我們直覺的充電站和家用充電樁 PCB 連接技術,您可以快速連接電源、充電電纜和訊號線,輕鬆完成現場安裝。

安裝快速、連接持久穩固且維護成本低,可提高充電基礎設施的可用性和成本效益。

即刻閱讀電子文件瞭解
新的電動車手冊
該手冊共計 160 多頁,介紹了我們全面的電動車和充電基礎設施充電技術產品組合。此外,您還可以瞭解到關於我們公司的所有重要資訊,並學習充電技術的基本知識。
閱讀電子文件
印刷版和平板電腦上的電子版電動車手冊

您的優勢 選擇菲尼克斯電氣的理由

關於電動車產品的諮詢談話
充電站的安裝和接線
電動車正在進行大功率充電
在控制中心進行充電場管理
提供大量充電位的停車場
關於電動車產品的諮詢談話

我們可協助您開發充電基礎設施:完備的產品組合、針對產品選擇和工程規劃的專業建議、實際應用範例以及專業知識。必要時,我們也會開發客製化解決方案,甚至新的技術。我們遍佈全球,伴您左右。

服務和聯絡人
充電站的安裝和接線

菲尼克斯電氣提供統一的模組化產品設計以及免工具的 Push-in 和 Push-X 等連接技術,協助您快速、便利地安裝和連接充電站中的元件,並節省空間。特製的面板貫通進線元件可輕鬆安裝大功率充電電纜。產品元件易於保養且可更換,為您節省了維修時間和成本。

電動車正在進行大功率充電

身為快速充電技術的先驅,我們開發出諸如大功率充電 (HPC) 之類的劃時代技術,縮短充電時間,滿足日常使用的需求。可靠的充電插接系統和充電控制器以及高性能的電源、保護裝置和網路保全產品,確保您的充電基礎設施可以全天候安全且經濟地營運。

在控制中心進行充電場管理

使用支援通訊的產品、開放標準協定和既定介面連接您的充電位,比如:Modbus/TCP、REST、MQTT 或 OCPP(開放式充電點協定)。實現對充電站的便利控制和透明監控,包括負載管理以及與樓宇管理和後端系統的無縫連接。根據提供的充電槍狀態和使用資料,還能依據磨損情況提前安排維護。

提供大量充電位的停車場

依據充電位的數量、充電功率和功能範圍,從我們可擴展的產品組合中選出適當的產品。模組化的充電控制器和功率電子設備、分層軟體授權和無線更新功能,助您充分準備好應對充電場的未來發展和擴建。

我們最新的廣告影片

從家用充電樁到快速充電場 利用我們可擴展的產品組合,實現各種充電解決方案

互動式影像地圖:包含充電基礎設施典型應用領域的景觀
公司
為員工、客戶和車隊提供的充電設施需要進行負載管理,並且通常會整合到樓宇和能源管理系統中。在這種情況下,典型的充電功率為 22 kW AC 和 150 kW DC。這些充電設施的操作通常在經過使用者授權的情況下由中央終端進行。此外,還可選擇對充電過程進行計費,並對充電站實施遠端維護。
市區和鄉鎮
城市地區的綜合充電網路有助於減少排放,從而提高人們的生活品質。在這種情況下,典型的充電功率為 22 kW AC 和 150 kW DC。需要對充電位進行使用者授權、充電過程計費和遠端維護。還可選擇在充電樁中整合觸控面板或按鈕以便進行操作。
旅館、商店和餐廳
充電設施可為顧客提供附加值,提高顧客忠誠度,尤其是在免費提供充電服務時。由於顧客逗留時間較長,此時通常使用 11 或 22 kW 交流電進行充電。如果顧客趕時間,則可選擇用例如 50 kW 的直流充電。需要對多個充電位進行負載管理。營運商還可選擇各種計費裝置和遠端維護服務,以及與樓宇管理系統的整合,從而完善充電解決方案。
租房
租戶充電站通常提供的是 11 kW 交流電。為了避免房屋連接超負荷,在有多個充電站時會使用能源管理系統。如果是透過單獨的功率錶讀取耗電量,並透過年度水電費帳單收費,則無需對單個充電過程進行直接計費。然而,為了防止竊電,有必要實施存取限製或使用者授權。
自住房
適用於車庫和車棚的家用充電樁通常提供的是 11 kW 交流電。不過,功率為 22 kW 的直流家用充電樁也很常見,它們可以利用光伏發電系統的直流電,而且轉換損失極小。或者,也可將家用充電樁整合到智慧家居系統中,光伏發電系統和儲能系統也與該系統相連。這樣就能實現智慧充電,並充分利用光伏發電系統。
停車場和停車庫
在這些場所,在狹小的空間內設有許多充電位,還有一個供使用者授權的操作終端。通常提供的是 11 至 22 kW AC,也可選擇直流充電。動態負載管理、充電過程精確計費以及故障情況下的遠端維護等功能對於順利運轉至關重要。如果樓宇內有其他耗電負載或屋頂上有光伏發電系統,那麼將其整合到能源管理系統中也很有必要。
車隊
在為乘用車、運輸車和商用車進行快速充電時,客戶的核心訴求在於經濟效益,由此提高車輛的利用率並縮短循環週期。這就要求縮短充電時間,以大充電功率充電(通常為 22 kW AC 和 400 kW DC)。使用者授權、負載管理、遠端維護和樓宇整合是確保安全、可靠和智慧運作所必需的功能。
快速充電場、加油站和休息區
這些公共充電站通常位於高速公路旁和主交通路口處,提供高達 400 kW DC 的大功率充電 (HPC) 功能,只需幾分鐘車輛即可充滿電並繼續前行。每個充電樁都自帶顯示螢幕,便於操作。授權和計費透過應用程式、充值卡或信用卡進行。動態負載管理和遠端診斷,對於安全可靠的全天候運作至關重要。

成功實現客戶專案 歡迎您在此瞭解我們與客戶和合作夥伴攜手實施各種激動人心的專案的過程

GP Joule – 配備智慧負載管理系統的充電場
配備智慧化負載管理系統的充電場:德國公司 GP Joule 是再生能源領域的專家,為自有充電場配備了負載和能源管理系統。目標:充分利用自產沼氣和太陽能,為公司自有的 28 輛電動車充電。所有元件統一由配備菲尼克斯電氣交流充電控制器、功率錶和軟體的中央控制櫃進行控制。
Evtec – 用於雙向充電的家用充電樁
用於雙向充電的直流家用充電樁:瑞士公司 Evtec 的新建充電站採用雙向充電技術。這樣一來,電動車就可以使用自產太陽能充電,並在夜間將電力回饋給建築物。在此過程中,需要利用我們的 CCS 充電電纜 CHARX connect compact,這種電纜專為家庭直流充電而開發,充電功率較低,最高 80 kW。
Hesotec electrify – 採用永續設計的不鏽鋼充電樁
採用永續設計的不鏽鋼充電樁:德國家族企業 hesotec electrify 不僅十分重視品質和設計,還追求實現永續發展。該公司的充電站採用不鏽鋼製成,設計經典耐看,同時還滿足多種視覺和技術上的複雜要求,屬於可回收交流充電解決方案。在這些充電站中,採用了屢次獲獎的菲尼克斯電氣 CHARX connect comfort 充電電纜和 CHARX connect modular 充電插座。
Ingeteam – 南歐最大的 HPC 充電場
南歐最大的 HPC 充電場:Ingeteam 公司成立於西班牙,十二年來一直致力於實現永續未來的電氣化,是電動車領域的先驅。在西班牙南部的一個轉運站,標稱功率為 4 MW 的 Ingeteam 快速充電站可在五分鐘左右為一輛電動車充滿電。在該快速充電站中,采用了菲尼克斯電氣生產的大功率充電電纜 CHARX connect professional。
FastCharge – 大功率充電槍
研究專案實現超快速充電:作為 FastCharge 研究專案的一部分,菲尼克斯電氣與 BMW、保時捷、西門子和 Allego 公司合作,成功開發並推出了全球首個充電功率達到 450 kW 的大功率充電站。為了推動普及電動車,該專案展示了超快速充電的實際效果。為此,我們提供了液冷型大功率充電電纜 CHARX connect professional 以及控制技術。
E-GAP – 首項行動按需快速充電服務
首項行動按需快速充電服務:義大利公司 E-GAP 致力於在歐洲各地為所有人提供綠色能源,公司在歐洲多個大城市設有辦公室,透過應用程式為電動車車主提供所需的能源。E-GAP 行動電源車上的模組化充電系統包含交流和直流充電所需的所有元件,可以最大 80 kW 的功率為電動車充電,並配備了菲尼克斯電氣的充電技術產品、功率錶和連接技術產品。
Velocity – 實現二氧化碳平衡的充電站
實現二氧化碳平衡的充電站:Velocity 是一家德國車輛系統供應商,主營租賃業務,它與 Pion Technology 合作,為其電動腳踏車和電動汽車實施充電解決方案。充電樁外殼由混凝土製成,可以過濾環境空氣中的微塵,因此對生態環境影響特別小。除了交流充電技術和電源,Pion Technology 還使用我們的通訊技術進行基於雲端的計費。

有了 CHARX,我們能夠在充電場各種不同的環境中靈活地應用我們的充電解決方案。如此一來,我們就能夠為我們不斷增長的客戶群提供完整的解決方案,從分析到規劃,再到實施,直到最後的投入營運。

Jonas Elbroend 和 Piet Gömpel, GP Joule GmbH 公司產品開發員
GP Joule 公司員工 Jonas Elbroend 和 Piet Gömpel
快速充電達到一個新的維度
大功率充電
充電 3 至 5 分鐘,實現 100 km 的續航里程:我們的大功率充電技術 (HPC) 讓快速充電技術發生了翻天覆地的變化。電動汽車的長時間充電因而成為了歷史。瞭解更多關於這項技術的運作資訊。
更多關於大功率充電的資訊
大功率充電場和電動汽車
電動車客戶洽談會,平板電腦上顯示有三維產品視圖

為您提供支援,我們樂意至極 我們的服務和支援範圍總覽

  • 在選擇產品和工程規劃期間提供專業諮詢
  • 提供典型充電站的實際範例文件
  • 協助您接入後端系統、樓宇管理系統和能源管理系統
  • 協助您整合網路,協助您使用再生能源,實現環保充電
  • 可按需提供客戶公司標誌的客製化設計,實現充電站一致的品牌文宣
  • 根據您的要求逐步切割、組裝或壓實充電電纜
  • 需要時,還能開發客製化解決方案或新的技術

您的專屬聯絡人

為您解答關於菲尼克斯電氣產品和解決方案的所有疑問

我非常樂意為您提供關於充電基礎設施專案的建議。
菲尼克斯電氣電動車公司坐落於德國北萊茵-西伐利亞邦的席德爾-施瓦倫貝格

菲尼克斯電氣電動車公司 強大且可靠的合作夥伴

自 2013 年成立以來,公司的定位就是菲尼克斯電氣集團內部的電動車充電技術專家。我們在全球擁有 1,000 多名員工,25 條生產線,佔地面積 33,200 m²,可提供 500 多種產品,用於建立聯網充電基礎設施和實現各種車輛的電氣化。身為一家已獲得 IATF 認證的公司,我們能夠滿足汽車行業的高要求。