员工在平板电脑上使用云计算技术

云计算 行业前景

早在2017年,就出现“世界上最有价值的资源不再是石油,而是数据”这句名言。而在2021年,情况更是如此。各行各业每天都会产生大量数据,但多数情况下,这些数据均未能利用起来。Proficloud.io可让此类数据发挥作用。Proficloud.io为中小型企业提供了参与其行业数字化转型、利用积累数据从而优化自身流程、节约成本和加速运转的机会。

通过云端连接各种接口的云计算示意图

何为云计算?

过去,任何想使用算力的人都不得不自备服务器。人们必须计算和采购所需资源、安装更新、设置备份,还要确保服务器的可用性。结果就是,公司要么耗费大量资源(人力和财力),要么不得不接受性能降低。

得益于云服务的出现,这些问题已成为往事。专业运营的数据中心,即云服务,正在取代先前部署在公司内部的服务器。数据中心将随时以几乎无上限量的方式提供算力或内存容量等资源。此类资源可迅速投入应用,甚至可以平衡峰值负载。诸如软件更新或创建备份等问题则由相应云平台的运营商处理。依托云服务,企业无需耗费太多成本或精力即可实现数字化转型。

云计算技术示意图

云服务背后技术是什么?

在云服务所用的各项技术中,MQTT无疑值得一提。MQTT是一种主要用于机器间通信的协议。具体到我司应用中,该协议则负责处理现场云功能设备与Proficloud.io之间的通信。为此,MQTT可同时发挥多项优势, 如低算力要求、低开销以及通过TLS加密的安全通信。

使用云和平板电脑来说明云计算特性的图标

特性

云系统类型各不相同,但都拥有以下共性:

  • 不同用户共享现有硬件。该设计在降低成本的同时,还能保持数据分离。
  • 所需性能可在短时间内扩大或缩小。因此可快速响应情况变更。
  • 用户不必购买云服务,可选择租用。每个云系统都需要运营商的持续投入,这是确定相关成本的唯一方式。这为客户提供了一大优势,即启动成本 (CAPEX) 较低,而且能够将可预见成本平摊到更长的时间跨度内 (OPEX)。
  • 云服务的运营和维护费用由运营商承担,因此对客户而言,其使用成本较低。客户可直接集中精力于自身的实际利益所在。
示意云计算风险的图标

风险

使用Proficloud.io进行云计算:

  • 菲尼克斯电气的用户数据均存储在德国法兰克福的数据中心。
  • 我司符合GDPR标准要求。
  • 设备、客户和Proficloud.io之间的数据传输始终采用TLS加密。
  • 数据在任何情况下均不会对外共享。菲尼克斯电气始终将客户数据视为客户的资产,而非自有数据。

Proficloud.io和智能服务

企业如何从云服务优势中获益的这一根本问题始终存在。换言之,您如何开始使用Proficloud.io?Proficloud.io由一系列智能服务组成,其负责不同用例,因此可广泛应用于众多不同类型的企业。
智能服务概览如下: