能源和电力数据分析

能源和电力数据分析

菲尼克斯电气产品提供直观的用户界面、简洁设计和一系列灵活功能。工业物联网平台的EMMA智能服务搭配EMpro电能监测设备即可满足上述要求。该套件助力完成电能与功率数据的监测、分析、评估,支持通过自定义控制面板实现数据可视化。EMMA代表能源、监测、管理和分析,可根据国际能源管理体系标准ISO 50001的规定,在PDCA循环的检查步骤中为能源经理提供相应支持。

更多信息

优势

  • 直接连接Proficloud.io,无需使用额外的物联网网关
  • 依托Proficloud.io智能服务实现灵活访问,不受地点限制
  • 采用TLS加密,确保安全通信
  • 通过动态IT资源轻松扩展

只需几步即可实现智能电能监测 即插即用的云端功能

无需物联网网关,即可在世界上的任何地方访问测量和组件数据。无论是聚合数据,还是在本地网络协议与物联网协议之间转换或加密,均无需物联网网关。EMpro电能监测设备支持物联网,通过路由器即可直接将数据安全传输至云端。

交互式图像映射:基于物联网的能源管理应用示例
Proficloud.io
菲尼克斯电气的Proficloud.io工业物联网平台会自动存储支持物联网的EMpro电能监测设备数据。
传输层安全 (TLS)
通过TLS加密协议安全传输数据。
轻松连接
支持物联网的EMpro电能监测设备通过以太网接口直接连接至交换机或互联网路由器,无需额外使用物联网网关。
EMMA服务
通过网络浏览器随时随地获取能源和电力数据。Proficloud.io的EMMA服务轻松实现智能数据可视化和分析。
轻松监控分布式监测点
具备物联网功能的EMpro电能监测设备可便捷连接至互联网,数据将通过MQTT协议自动传输至Proficloud.io,因此用户无需具备行业相关传输协议的专业知识。
相关人员在PC机上通过Proficloud.io配置EMpro电能监测设备

从硬件到云端 6步轻松集成

EMpro电能监测设备具有易于使用的web用户界面,只需六个简单步骤,即可配置并集成到Proficloud.io工业物联网平台和EMMA服务。缩短能源管理实施所需时间,涵盖安装到基于云的监控和报告。

  1. 通过EMpro电能监测设备内置的Web服务器配置云连接
  2. 创建免费Proficloud.io账户
  3. 使用小组件创建控制面板
  4. 通过服务商店预订EMMA服务订阅
  5. 将随附硬件添加到EMMA服务订阅
  6. 将硬件添加到设备管理服务

支持能源和电力数据分析的智能服务 受益于工业应用中的数字化联网电能监测

屏幕上的EMpro设备和EMMA服务
EMpro EMMA系统总体概念控制面板
屏幕上的EMMA服务
身着西装的男子手持发光连环
屏幕上的EMpro设备和EMMA服务

电能监控、管理、分析:EMMA服务和支持物联网的EMpro电能监测设备为未来的电能管理系统提供支持。使用EMpro电能监测设备直接进入物联网,基于云的数据收集和直观、灵活的功能可实现有针对性的、信息丰富的可视化服务。

有关EMMA服务的更多信息
EMpro EMMA系统总体概念控制面板

易于使用的控制面板和小组件
只需点击数下,即可获得有关数据和能耗的初步状态信息。按需设置控制面板,其上提供多种可视化选项以供使用,如饼图、条形图、折线图等。
使用上述小组件比较各个产线、系统或时间段,发掘节能潜力。

有关EMMA服务的更多信息
屏幕上的EMMA服务

  • 可集成外部数据源以提高数据透明度
  • 导出数据,供其他系统使用
  • 直接在智能服务中警告即将超过或低于限值
  • 使用报告功能显示能源绩效指标 (EnPI) 可视化

有关EMMA服务功能的更多信息
身着西装的男子手持发光连环

持续以用户为中心进行开发,不断提高能源数据分析的价值。负责智能服务的团队响应快速,紧跟客户和市场需求,应对瞬息万变的挑战。

产品手册
能源和电力数据分析快速入门指南
通过EMpro立即开始基于云的数据收集,EMMA服务中有针对性的、信息丰富的可视化服务可让人受益匪浅。亲身体验便捷的EMpro电能监测设备设置操作和Proficloud.io账户创建过程。
下载手册
按下PDF图标的男子
显示着Proficloud.io设备管理服务的屏幕

设备管理服务

通过设备管理服务,可管理和监测支持物联网的菲尼克斯 电气电能监测设备和其他智能设备。数字化铭牌可让用户直接了解设备概况,比如设备类型、序列号以及已安装的固件和硬件版本。此外,还可随时轻松查看设备的寿命状况和连接状态。

显示时序数据服务截图的屏幕

时序数据服务

时序数据服务作为Proficloud.io工业物联网平台的智能服务之一,可随时随地访问生产数据。 
时序数据服务的其他优势:

  • 规划停机时间和工作量
  • 通过数据提高产品质量
  • 通过智能服务的直接警告或电子邮件指明即将发生的问题
  • 所有员工均可了解专业知识
智能电能监测
能源管理产品和服务
菲尼克斯电气推出创新型传感器和测量技术产品配套组合,可轻松采集能量数据,能源管理更便捷。通过面向未来的通信解决方案和数字化服务,可轻松集成、管理和处理数据。
产品手册
电能监测手册放置在显示着电子文档的平板电脑上
价格和许可证
轻松使用EMMA服务
设计直观,功能灵活多样,随时随地监测、分析和评估能源及电力数据。通过EMMA服务,可以做出更快、更明智的决策,并且可以通过远程监控简化工作流程。我们提供的模型可节省时间和成本。
跳转至商店
在三个屏幕上显示的Emma服务