设备制造商白皮书 您的连接技术知识库:阅读白皮书,了解前沿技术和趋势。

平板电脑上的白皮书

您是否想要随时了解前沿信息,但又没有充裕时间查阅大量专业文献?菲尼克斯电气白皮书深入介绍了重点技术、趋势以及连接产品系列,内容实用易懂。

数据通信


SPE固定式连接器应用

有关使用传统PCB连接技术进行数据传输的白皮书 面向工业应用的经济耐用型数据连接

可靠的高性能数据传输在工业通信中变得越来越重要。RJ45和M12等标准化连接器虽应用广泛,但有限空间和严苛的机械要求往往需要替代解决方案。固定式连接器在此方面可发挥作用。但信号完整性、传输速度和电磁兼容性又该如何处理?了解有关基础知识、影响因素和实用技巧的更多信息。

FR 1,27系列板对板连接器

高速板对板连接器 确认数据传输影响因素,优化数据完整性

网络化社会需要数据传输速率更快的设备和接口。白皮书介绍了如何通过阻抗优化型板对板连接器及其引脚分配和相应PCB层级架构实现高水平的数据完整性。

板对板连接器的公差补偿

关于不同公差补偿模式的白皮书 不同的连接系统及其公差补偿

板对板连接器连接印刷电路板。它们必须满足设备的电气和机械要求。不同的连接器系统适用于不同的要求,并具有特定的优势,如公差补偿。白皮书解释了为何公差补偿对于板对板连接器如此重要。探索各类连接系统和可能的应用场景,以及浮动式设计相较于刚性设计的优势所在。

手持信号完整性产品的员工

通过模拟和测量优化信号完整性 适用于工业4.0的统一接口

随着现代化设备联网程度的不断提升,接口数量也在增长。目标是尽可能提高数据传输的完整性。这很大程度上取决于各电缆与连接组件间的配合程度。阅读白皮书,了解信号完整性在性能上的作用以及影响连接器阻抗的因素。

光纤

光纤 工业应用的高速数据传输

光纤主要用于通信工程和IT领域的数据传输。但其优良特性、小巧尺寸和灵活性也使得基于光纤的光数据传输十分适用于其他行业,如楼宇基础设施、工厂自动化以及数据中心。查看白皮书,了解有关工业应用高速数据传输的更多信息。

单对以太网

单对以太网 推动社会数字化转型的关键技术

单对以太网为面向未来的通信基础设施带来可观附加值,体现了对高性能技术的投资,可满足未来创新和日益提高的性能要求。菲尼克斯电气拥有跨行业专业知识和理想产品组合,助力单对以太网的多领域应用。

 带有数据流的城市

楼宇自动化中的单对以太网 单对以太网可用于现有基础设施

节约能源、资源和材料:现有楼宇要想实现贯穿整个生命周期的低生态足迹,需重点关注所用电缆。但现有楼宇的自动化基础设施能够在多大程度上可重复铺设单对以太网 (SPE)?更多相关信息请查看楼宇自动化单对以太网白皮书。

壳体解决方案


集成触摸屏的电子模块壳体

电子模块壳体触摸屏 面向控制柜和现场应用的工业级显示屏解决方案

过程数据、输入信息、输出运行状态以及更多内容的可视化:触摸屏在打造用户友好型且功能强大的设备显示方面展现出巨大潜力。该白皮书可为您提供各种触摸屏技术的概述和基础知识。同时还阐述了硬件控制的要求。

应用


背景为太阳能系统和风电发电机的储能系统

面向未来社会的绿色能源 储能系统在全电气社会中的作用

储能系统将成为全电气社会(AES)的核心要素,助力实现可再生能源的高效整合,并确保电力供应的稳定与可靠。该白皮书阐明了储能系统作为全电气社会核心部分的重要性,并探讨了适用于行业耦合的储能技术。了解有关各类储能系统应用及市场发展的更多信息。

电池储能系统

适用于储能系统的连接技术 行业耦合的关键

储能模块系统在向碳中和社会转型的过程中发挥了怎样的作用?以及在选择、设计和操作此类系统时需要注意哪些重要事项?查看白皮书,了解更多相关信息以及影响效率和安全的连接技术。