依托工业以太网轻松利用现场数据

2022-05-19(年-月-日)
工业PC机

人工智能在工业领域的应用正变得愈发常见。菲尼克斯电气的第三代Valueline工业PC机系列正是满足此类需求的理想之选。 

Valueline工业PC机采用Intel Tiger Lake UP3系列,现亦搭载第11代Intel Core i7/i5/i3和Celeron处理器以便用于工业应用。在稳健性和可靠性方面,我司仅选用可确保工业PC机在-20°C到50°C温度下正常运行的组件。   在连接方面,即便是基础版Valueline产品也设有诸多常用通信接口。若现有接口无法满足需求,则可通过集成的I/O扩展模块轻松配置附加接口。配置为面板式PC机时,产品集成了先进的触控驱动程序,即使在潮湿或戴手套的情况下也能操作。全高清显示器尺寸在15.6英寸到21.5英寸之间(1920 x 1080像素),为简单工序和复杂生产过程提供充足的可视化空间。   

媒体联系方式
Eva von der Weppen | Corporate Communications