主动式冗余模块采用ACB技术,实现端到端冗余

2022-06-27(年-月-日)
采用ACB技术的QUINT ORING冗余模块

采用ACB技术的新款QUINT ORING冗余模块现可根据应用配置电涌保护,并配有两个输出以确保高系统可用性。 

主动式冗余模块支持监测整个冗余系统,如输入电压、退耦路径、接线和负载电流。模块可及早检测到临界工作状态。由此即可实现故障定位和冗余恢复。通过持续监控输入电压、输出电流和退耦路径实现预诊断功能监控,优势众多。模块配有两路正极和负极输出端子,确保直至负载端的持续冗余供电。此外,ACB(自动电流平衡)技术保证负载电流自动平均分配到两路电源,延长冗余电源的使用寿命,进而大幅降低系统成本。先进的MOSFET技术不仅可提高效率,还能节约70%的能耗。输出端集成的电涌保护(过电压保护)也可保护所连用电设备和负载免受过电压影响,有效保障运行安全。

产品率先实现基于应用需求的电涌保护配置和个性化订购(过电压保护级别:26.5 V、28.8 V、30 V和32 V)。此外,模块还支持-40到 +70°C的宽温范围,已获ATEX、IECEx和UL HazLoc认证,在极端环境条件下也可使用。

媒体联系方式
Eva von der Weppen | Corporate Communications