技术创新成就宜居世界

目前,我们社会目前面临的两大问题:应对气候变化和亿万人民对美好生活的向往,两者似乎相互矛盾且不可调和。挑战在于,既要允许消费,同时又要保护气候。全电气社会是从技术层面上解决这两大问题的一种可行方案。它的目标是:以经济和可持续的方式通过可再生能源充分满足全世界的能源需求。

面对严峻的全球挑战,德国主要的技术企业尤其需要将可持续性作为商业模式的核心要素。这正是全电气社会的愿景——解决我们当前时代所有重大问题的愿景。作为一家全球性技术公司,菲尼克斯电气提供电气化、网络化和自动化产品、解决方案和服务,助力行业和社会实现可持续性目标。

Frank Stührenberg, 菲尼克斯电气首席执行官
Frank Stührenberg

全电气社会

全电气社会为我们勾画了这样一个愿景:在我们生活的这个世界上,可再生能源价格经济实惠、供应充足。除了生产和使用可再生能源,通过提高能源利用效率和创建智能化和网络化系统降低对一次能源的需求,也是实现可持续性未来的关键因素。
为实现可再生能源的按需使用,需要驱动行业耦合的电气化、网络化和自动化解决方案和技术。

行业耦合

发电、配电、储存和消费在行业耦合中被视为一个整体系统。各个行业之间相互交换能源,确保在需要时有适当形式的能源可用。通过收集和评估能源消耗和生产数据,可以优化能源流的控制。

这就要求行业之间不仅要实现性能网络化,通信也同样要网络化。不同网络间的通信传输协议实现标准化后,可跨越系统边界实现必要的通信。行业耦合的方法适用于小规模实施,例 如公司内部以及公司之间。菲尼克斯电气为能源、工业、基础设施和交通行业提供电气化、网络化和自动化产品、解决方案和服务。 

体验行业耦合
全电气社会在线体验
通过我们的全电气社会在线体验,了解行业耦合的运行方式,以及电气化、网络化和自动化在这个过程中发挥的作用。
了解行业耦合
使用笔记本电脑的男士,在全电气社会在线体验后倍感振奋

电气化关键技术

海上风电场

可靠的电源解决方案防止联网系统出现故障 实现高系统可用性

随着各行业的电气化、网络化和自动化程度不断提高,人们愈发依赖可靠的电源解决方案。为实现可靠供电和行业耦合,我们将提供适合各类应用场合的解决方案,包括电涌保护器、不间断电源、冗余模块和兼容型设备断路器。

在比较一件产品及其数字孪生的男士

高效的控制柜制造可加速行业耦合 没有智慧生产解决方案,电气化进程将会放缓。

基础设施正在经历大规模的改扩建,以配电和储存通过去中心化方式生产的可再生能源,与此同时各个行业也都在大力推进电气化进程,在此背景下,市场对开关设备的需求激增。然而传统的生产方式无力满足这一激增的市场需求。这需要高效工程设计和智慧生产解决方案。在提升控制柜制造效率方面,它们可以发挥决定性的作用,进而推动更快速地实现行业耦合。

网络化关键技术

汽车制造业焊装车间

单对以太网实现直达现场层的无缝工业物联网通信 资源节约型高性能数据传输

自动化是提高各行业能效的关键。随之而来的是通过连接机器、设备、传感器和执行器构建的工业物联网。单对以太网 (SPE) 确保实现一致的以太网通信。SPE代表高性能的并行数据和电力传输。仅需单对导线即可将传感器连接至云端,节省大量资源。

大城市的5G天线杆

5G成就可靠无线通信 各行业内外的有效联网

可靠联网是行业耦合的基础要求。5G
宽带技术为各行业内外的无线通信奠定了基础,其具备高数据传输速度、高设备接入量以及低延时等特性。从生产到物流,机械设备与应用间的智能5G通信确保过程更为自主和高效。

自动化关键技术

生产中的设备

开放式控制技术打造面向未来的自动化解决方案 充分利用IT和OT专家的集体智慧

为实现各行业的全面自动化,控制技术必须能够跨应用领域共同发展。诸如PLCnext Technology生态系统等开放式控制技术摆脱了硬件和编程语言限制,可助力实现上述目标。此外,该系统还集成了IT和OT专家的集体智慧,可快速实施并持续开发各个解决方案。

能源领域解决方案

光伏发电场的太阳能面板鸟瞰图

经认证的馈入控制器降低能源变革的门槛 快速连接光伏系统电网

分布式光伏系统为全电气社会的可靠供电做出了显著贡献。菲尼克斯电气的经认证馈入控制器可将新系统快速接入电网,无需苦等电网合规认证,省去繁琐手续。 这有助于简化、甚至推动能源变革进程。

工业解决方案

生产规划中的人员

中心数据访问可简化数字化工厂的管理 安全的云解决方案有助于提升跨区域效率

完善的数据采集和评估是行业耦合和经济生产的基础。从机器使用时间到能源管理,数据评估结果可提高各个领域的生产效率。安全的云解决方案可实现数据的集中记录,进而优化工厂乃至整个行业网络的发电、储存和消费平衡。提高生产效率。

基础设施行业解决方案

暮色下灯火通明的城市建筑和街道

高效的基础设施始于正确的数据 降低智能建筑和运输路线的能耗

屋顶光伏系统、位于地下的热电联产电厂以及门前的充电站,行业耦合早已落地于现代楼宇。此外,照明灯可以根据天气和自然光状况以及道路使用情况调整照明强度。为让这些系统实现节能高效的自动化运行,就必须有丰富的通用数据,无论是来自系统还是传感器。

交通行业解决方案

设有电动汽车充电站的停车场

车电互联将车队打造为盈利储能模块系统 使用电动汽车电池作为电流缓冲器

CHARX  control模块化电动汽车充电控制器助力汽车电池智能充电。此外,控制器还可在必要时将电力馈回电网。这一操作背后所采用的技术即为车电互联。ISO 15118标准阐述了相关技术要求和基本条件。CHARX control模块化控制器不仅满足该标准,还可用于车电互联。