Phoenix Contact’ın Meksika’nın Querétaro kentindeki yeni üretim tesisinin inşaatının ilk aşaması resmen açıldı

2026-03-24
Phoenix Contact’ın Meksika’daki üretiminin açılışı

Phoenix Contact, küresel üretim ağını stratejik olarak genişletmek, tedarik zincirlerini iyileştirmek ve hedef pazarlara daha da yakın olmak amacıyla Amerika kıtasındaki üretim ağını genişletti. İnşaatın ilk aşamasının bir parçası olarak Meksika'nın Querétaro kentindeki sahada üretime başlandı.

Yeni inşa edilen üretim tesisinin inşaatının ilk aşaması yaklaşık 12.500 m²'lik bir alanı kapsıyor ve bu tesis, Phoenix Contact'ta Yapı Bilgi Modellemesi yöntemi kullanılarak planlanan ve inşa edilen ilk bina oldu. İnşaat projelerinden, üretimden ve lojistikten elde edilen deneyimler planlama ve geliştirmeye dahil edildi. Querétaro bölgesinin gelişiminde uluslararası etki en başından beri belirgindi. ABD, Almanya, Çin, İspanya ve Meksika'dan gelen çalışanlar masaya farklı profesyonel ve kültürel bakış açıları getirdi ve karmaşık sorunların çözümünde birbirlerini destekledi. Phoenix Contact Mali İşler Direktörü Axel Wachholz “Bugün, yoğun bir geliştirme aşamasının başarıyla tamamlandığına ve aynı zamanda Querétaro tesisimizde yeni bir dönemin başladığına tanıklık ettik. Bugüne kadar atılan her adımı mümkün kılan tüm uluslararası ekibe teşekkürlerimizi sunuyoruz” diyor ve memnuniyetini dile getiriyor.

Güç kaynakları için örnek üretim 2026 yılının başında start aldı. Gelecekte üretim, kontrol panosu imalatı için elektrikli ve elektronik bileşenleri içerecek şekilde genişletilecek. Querétaro’daki üretim tesisi uzun vadeli olarak tasarlanmış olup, gelecekteki büyüme ve burada üretim faaliyetleri kuracak ilave Phoenix Contact iş birimleri için alan sağlamaktadır. Ayrıca, toplam alanı 20.000 m²'nin üzerine çıkaracak bir genişletme planı da bulunmaktadır. Uzun vadeli hedef, tesisi 2032 yılına kadar yaklaşık 700 çalışana ulaştırmak ve küresel üretim ağının ayrılmaz, stratejik bir parçası haline getirmektir.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim