Phoenix Contact ve Symcon açık bina otomasyonu için teknoloji ortaklığı kurdu

2026-03-19
Phoenix Contact ve Symcon yeni teknoloji ortaklıklarını Light + Building 2026'da sergileyecek.

Açık, birlikte çalışabilir bina otomasyonunu daha da ilerletmek için Phoenix Contact ve Symcon bir teknoloji ortaklığı kurdu. Bu işbirliğinin amacı, planlamacılara, sistem entegratörlerine ve tecrübeli elektrikçilere donanımdan yazılıma ve devam eden işletime kadar etkili bir yol sağlamaktır.

Odak noktası, donanım ve yazılım bileşenlerinin sorunsuz entegrasyonunun yanı sıra basitleştirilmiş mühendislik süreçleridir. Arayüzlerin ve entegrasyon yollarının ortaklaşa geliştirilmesi sayesinde kullanıcılar, üretici sınırlarından bağımsız olarak gelecekte tamamen işlevsel otomasyon çözümlerine daha hızlı bir şekilde erişebilecekler. Bu ortaklık Symcon'un yazılım geliştirme konusundaki uzmanlığını Phoenix Contact'ın otomasyon ve bağlantı konusundaki uzmanlığıyla birleştiriyor. Her iki şirket de açık standartları teşvik etmeyi, sistemler arası kopuklukları azaltmayı ve entegrasyon maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeyi hedefliyor. Bu ortaklık, bina otomasyonunun uygulama odaklı, ölçeklenebilir ve birlikte çalışabilir olmasını sürekli kılmayı amaçlayan stratejinin bir diğer yapı taşıdır.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim