Emalytics bina yönetim sistemi, tesis yönetiminde dijital dönüşümün anahtarıdır

2026-03-19
Emalytics bina yönetim sistemi

Uzun vadeli hedef, tüm bina verilerini tüm yaşam döngüsü boyunca merkezi ve tutarlı bir şekilde kullanılabilir hale getirmektir. Bu, bilgilerin yalnızca bir kez girildiği, yapılandırılmış bir şekilde depolandığı ve sistemler arasında işlendiği tamamen dijitalleştirilmiş bir mühendislik süreci gerektirir.

Bu mühendislik iş akışının merkezinde, TBU'nun (teknik bina yardımcı programları) toplam düzeyde dijital bir ikizi olarak hizmet veren BACtwin yer alır. BACtwin, bir bina sisteminin işlevsel yapısını dijital olarak haritalandırır. Dijital ikiz, sadece devre şemalarının oluşturulmasını basitleştirmekle kalmayıp aynı zamanda Emalytics'te daha sonraki programlama ve görselleştirme için zemin hazırlayan dijital bir araç seti olarak hizmet verir.
Phoenix Contact'ın IoT tabanlı bir bina yönetim sistemi olan Emalytics, kontrol, otomasyon, görselleştirme ve bulut bağlantısını tek bir entegre platformda birleştiriyor. Binadaki merkezi kontrol sistemi rolüyle Emalytics, TBU'nun tüm işlemlerinin akıllı bir şekilde networke bağlanmasını sağlar. Bina yönetim sistemi, binada dijitalleşme için mükemmel bir teknolojik temel sağlar. Çeşitli veri kaynaklarından gelen verilerin merkezi bir veri modeline entegre edilmesi ve standartlaştırılması, sistem genelinde yüksek düzeyde veri tutarlılığı sağlar. Verilerin ek meta bilgilerle zenginleştirilmesi, veri erişim seçeneklerini iyileştirir. Bu, binadaki teknik sistemlerin hassas bir şekilde izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlar. Çerçevenin açık mimarisi basit sistem entegrasyonu sağlar ve akıllı binalar için idealdir. Emalytics ile bina bir veri merkezi ve dolayısıyla tesis yönetiminde dijital dönüşümün anahtarı haline geliyor.

Basın İletişim
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Kurumsal İletişim