Fütüristik komut merkezi

Tünel uygulamaları için endüstriyel network teknolojisi Uyumlu ve esnek network entegrasyonu

Tüneller ancak güvenilir bir network'e entegreyse sorunsuz şekilde çalışabilir ve sürekli olarak izlenebilir. Tüneller gibi kritik altyapılarda, aydınlatma, havalandırma, haberleşme ve güç beslemesi dahil tüm uygulamalardan verilerin güvenli bir şekilde aktarılması kesinlikle zorunludur.

Phoenix Contact, siber güvenliğe yüksek önem veren çok sayıda güçlü network komponentleri sağlar. Tünel uygulamanız için yüksek erişimli Ethernet network'leri gerçekleştirin.

Server panosu

Endüstriyel Ethernet Tünel uygulamaları için oturmuş teknoloji

Bir tünel, çok sayıda farklı uygulamanın karmaşık bir kombinasyonunu içerir. Güvenilirlik, arızaya karşı emniyet performansı ve sürdürülebilirlik sağlamak için, tüm uygulamalarla haberleşme mutlak bir gerekliliktir. Network'le ilgili doğru ekipman kullanılması, tüm uygulamaların kontrol edilmesi ve izlenmesinde kritik bir rol oynar. Bir tünel altyapısı için network, arızaya karşı emniyetli bir yedekli tasarım yoluyla emniyet ve bant genişliği gerekliliklerini dikkate almak suretiyle tüm haberleşme ihtiyaçlarını karşılamalıdır. Phoenix Contact, network teknolojisi için uygun komponentlerin eksiksiz bir ürün portföyünü sağlar.

Uygulamalarınız için çözümlerimiz

Server panolu network panosu
RFC 460R – fiber-optik kablolu yedek kontrolör
Trafik network'ünde güvenlik kamera sistemi
Server panolu network panosu

Geleneksel bilgi teknolojisi ile operasyonel haberleşme teknolojisi arasındaki geçişler de tünellerde sorunsuz olmalıdır. Kesintisiz haberleşme, tüm ilgili protokollerin gerçek zamanlı olarak iletilmesi ve görselleştirmeye entegre edilebilen anlamlı diyagnostikler bunun için çok önemlidir.

Phoenix Contact, network bileşenleri fiber optik, bakır ve kablosuz gibi tüm ortamlar için bağlantılar sağlar.

RFC 460R – fiber-optik kablolu yedek kontrolör

Kısmi sistem arızaları olduğunda bile verilerin aktarılmaya devam etmesini sağlamak için yedeklilik gereklidir. Yüksek süreklilikli sistemlerde altyapı bileşenlerini planlar ve kurarken tek arıza noktalarından kaçınılır.

Phoenix Contact'ın akıllı network ve kontrol teknolojisi, otomatik hata tespiti ve düzeltme için seçenekler sağlar. Yedeklilik mekanizmaları, yanlışlıkla döngüler oluşsa veya cihazlar arızalansa bile kararlı haberleşme sağlar.

Trafik network'ünde güvenlik kamera sistemi

Yüksek performanslı ana haberleşme arterlerinin yanı sıra, yerel uygulamalar için çok çeşitli bileşenler de mevcuttur. Telefonlar ve kameralar gibi bağlı bileşenler aynı kablo yoluyla çalışma gerilimi ile beslenir.

Bu Power over Ethernet (PoE) bileşenleri ayrıca istek üzerine bir entegre koruma işleviyle de temin edilebilir. Ayrıca, veri paketlerini dağıtmak için çok çeşitli switch'ler sunuyoruz.

Tünellerde güvenlik kamera sistemi hakkında daha fazla bilgi

Tümüyle yedekli tünel network'ü

Tüm tünel uygulamalarını güvenilir şekilde bağlamak için tünel network'ünün çeşitli yedeklilik düzeylerine sahip olması gerekir. Switch düzeyinde, tüm uç uygulamalar RSTP veya MRP gibi yedeklilik protokolleriyle yedekli bir fiber optik omurgası üzerinden kesintisiz şekilde entegre edilir. Router seviyesinde, yedekli layer 3 switch'leri ayarlamak için VRRP kullanıyoruz. Switch'ler, OSPF veya PIM gibi IT seviyesinin haberleşme algoritmalarını endüstriyel haberleşmenin özel gereksinimleriyle birleştirir.

Topoloji: Tümüyle yedekli tünel network'ü

Avantajlarınız

  • Akıllı bileşenler sayesinde hatasız veri aktarımı
  • Yedekli network yapılarıyla güvenilir haberleşme
  • PoE özellikli nihai cihazlarla daha az kablolama işçiliği
  • Tüm uygulamaların uzun mesafeler üzerinden fiber optik teknolojisi ile entegrasyonu
Cholfirst Tüneli

Daha yüksek emniyet ve kullanılabilirlik için yönetilebilir switch'ler

Cholfirst Tüneline monte edilen işletim ve güvenlik ekipmanı, normal olarak trafiğin düzgün şekilde akmasını sağlar. Fakat bir yangın veya kaza durumunda, bu teknik sistemler aynı zamanda hayat da kurtarabilir.
Ticos Engineering & Software AG, İsviçre tünelinin güvenliğini artırmak için kontrol mühendisliği teknolojisinin dönüşümü ve modernizasyonuyla görevlendirildi. Sistem kontrolörü ve birkaç yerel PLC değiştirildi. Sistem entegratörü aynı zamanda sahada ve kontrol düzeyinde bir Ethernet-tabanlı haberleşme sistemi de kurdu. Ticos, altyapı komponentleri olarak Phoenix Contact FL SWITCH 22xx serisinin yönetilebilir switch'lerini seçti.

Sizin için oradayız
Birlikte bir çözüm bulalım
Modernizasyon veya genişletme projenizde size yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız. Uzun yıllara dayanan tecrübemizden ve çok kapsamlı hizmetlerimizden yararlanın.
Bizi hemen arayın!
Bir tünelde çalışan teknisyen