Güçlü Yenilik: Batarya depolama sistemlerinden ekonomik şarj akımı

Power Innovation GmbH batarya depolama sistemleri

Şarj süreci batarya depolama sistemi tarafından pik zamanlarda optimize edilir

Genel bakış

  • Power Innovation GmbH anahtarlamalı güç kaynakları konusunda lider üreticidir.
  • Şarj parklarındaki enerji stratejisini ve kaynak dağıtımını optimize etmek için, firma şarj istasyonlarının batarya depolama sistemlerine bağlanmasına odaklanmaktadır.
  • Şarj parklarındaki enerji talebinde kısa süreli bir yükselme enerji depolama sistemleri sayesinde kolayca karşılanabilir.
  • Böylece Yüksek Güçlü Şarj (HPC), günlük kullanıma yönelik şarj istasyonları için başarılı şekilde uygulanabilir.
Yüks. Müh. Bernhard Böden, Power Innovation Stromversorgungstechnik GmbH'ta Genel Müdür

Yüks. Müh. Bernhard Böden, Genel Müdür

Müşteri profili

Power Innovation Stromversorgungstechnik GmbH şirketinin genel müdürü mühendis Bernhard Böden: “Yenilenebilir enerjinin devreye girmesi sayesinde, enerji depolama sistemlerimize bağlı daha az yük var” diyor ve ekliyor: "Böylece şarj parklarına enerji temini pik zamanlarda akılcı bir yolla gerçekleşiyor"

Kontrol panosu

Modüler ve akıllı bağlantılı güç elektronikleri

Uygulama

E-mobilitenin başarılı olması için, elektrikli araçların yakın bir zamanda daha hızlı şarj edilmesi gerekecektir. Bu amaç için gerekli bağlı yük her yerde mevcut olmadığından, genellikle çok yüksek maliyetlere neden olacak şekilde uyarlanması gerekir. İlginç bir alternatif ise, bataryaların enerji depolama amaçlı kullanılmasıdır.

İstenilen bağlı yükün sağlanması ile ilgili maliyetler azaltılmalıdır, böylece şarj altyapısını geliştirmek uygun hale gelir.

Böden: “Bu amaçla, bataryalarımız enerji depolama sistemleri olarak kullanılabilir" diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Batarya depolama sistemi öncelikle AC güç kaynağı için tasarlanmıştır ve şarj istasyonlarına sekonder tarafta doğru akım sağlar.” Bu nedenle depolama sistemi şarj işlemi için gereken gücü sağlar ve düşük primer güç değeriyle tekrar tam kapasiteye kadar şarj edilir.

CHARX control professional

CHARX control professional, şarj istasyonu haberleşmesi ve kontrolü için ana unsurdur.

Çözüm

Bir batarya depolama sisteminin bir anahtarlama cihazına göre avantajı, süregelen elektrik maliyetlerinde yatmaktadır. Anahtarlama cihazının bağlı olduğu büyük yük için daha yüksek bir baz fiyat ödenirken, kWh fiyatı düşüktür. Batarya depolama sistemine bağlı daha küçük bir yükte ise baz fiyat daha ucuzdur, ancak kWh maliyeti yüksektir. Böden bu konuda şunları söylüyor: “Yine de, aynı yatırım maliyetlerine sahip olan depolama versiyonu işletme için daha ekonomik olduğunu kanıtlıyor, çünkü orta gerilim sisteminden doğrudan tedarik etmeye göre finansmanı karşılamak için daha yüksek değerler elde etmek mümkündür”.

Yüksek güç değerlerine sahip bir şarj altyapısı çeşitli şekillerde entegre edilebilir ve yönetilebilir. Her şarj noktası, mevcut enerjinin bağlı yüke göre dağıtılacağı şekilde kontrol edilebilir. CCS (Kombine Şarj Sistemi) elektrikli araçlar tarafından iki şarj noktası kullanırken, diğer iki şarj noktası CCS HPC (Yüksek Güçlü Şarj) araçlarının hızlı şarj edilmesinde kullanılırsa, güç eşit olmayan şekilde dağılır.

Bu durumda ölçeklenebilir güç elektronikleri birçok modülden oluşan bir çözüm sunar. Bu, örneğin her biri 75 kW çıkışa sahip 15 ünite olabilir. CCS araçlı iki şarj noktasına her biri 75 kW'lık bir modül atanır, bu da kalan 13 modülün araçları hızlı şarj etmek için kullanılabileceği anlamına gelir. Akıllı bir matris daha sonra altı ila bir şarj noktasını ve geri kalan yedi modülü diğer şarj noktasına atayacaktır.

Bu tip bir enerji tahsisi, Phoenix Contact E-Mobility GmbH tarafından geliştirilen, üretilen ve pazarlanan DC şarj kontrol cihazı CHARX control professional gibi akıllı iletişim elemanları gerektirir. Böyle bir şarj altyapısının ana unsuru budur ve batarya depolama sistemi ve güç elektroniği gibi elemanlarla haberleşir.

Özet

Bataryayı mevcut bir güneş enerjisi sistemine veya rüzgâr türbinine bağlamak, işletme maliyetleri üzerinde daha da olumlu bir etkiye sahiptir. Standart şarj istasyonları için Yüksek Güçlü Şarjın artık ütopik bir konsept olmadığını belirtmekte fayda var. Batarya depolama sistemi, güç elektroniği ve kontrol teknolojisi gibi diğer bileşenlerle pratik bir şarj altyapısı içine entegre edilmişse ve mümkünse yenilenebilir enerji kaynaklarıyla birleştirildiğinde, HPC şarj istasyonları veya park alanları, e-mobilitenin kullanılmasının pratik olmasını sağlar.

Kontakt (tr)
İletişim
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
+90 216 225 4300