Yeşil bir kır manzarasında rüzgâr türbini jeneratörleri

Rüzgâr gücü Sisteminiz için bir nefes temiz hava

Sert çevre koşulları ve uzun işletme ömrü – rüzgâr türbinleri (WTG'ler) elektrik mühendisliğini zorlamaktadır. Uzun yılların tecrübesine dayanan bilgi ve donanımlarıyla uzmanlarımız, uzun vadede sistemlerinizin verimliliğini garantilemek amacıyla karşılaştığınız zorluklara çözüm üretmek için hazırdır.

Yenilikçi sistemler oluşturmak için akıllı şekilde birleştirilen mükemmel ürünler, çözümlerimizin tam merkezindedir. Sektöre özgü işlevlerle genişletilmiş, mühendislik, servis ve eğitim hizmetleriyle tamamlanan çözümler geliştiriyoruz. Rüzgâr türbini jeneratörünüz (WTG) için sofistike teknolojiden yararlanın – karada ve denizde

Dijitalleşme rüzgâr enerjisi endüstrisine ulaştı ve gelecekte ayrılmaz bir bileşeni olacak. Phoenix Contact dijitalleşme konusunu benimsedi ve geleceğe yönelik çözüm ve sistemleri sizinle tartışmaya hazır.

Andre Köhnke - Phoenix Contact, Global Endüstri Yönetimi Rüzgâr Enerjisi Yöneticisi
Andre Köhnke

Durum izleme için çözümler

Rüzgâr türbini jeneratörlerinin sürekli izlenmesi ve analiz edilmesi zorunludur. Durum izleme; dişli sistemi ve jeneratör gibi belirli zorlanmalara maruz kalan parçalar üzerine odaklanmaktadır. Artan türbin boyutlarıyla birlikte, rotor kanatlarının izlenmesi de giderek daha önemli hale gelmektedir. Hasarı erken bir aşamada tespit etmek için, her bir yeni rotor kanadı çeşitli sensörlerle teçhiz edilir. Durum izleme sistemleri, bakım ve onarım işleri için duruş sürelerinin asgariye düşürülmesi nedeniyle jeneratörlerin çok daha verimli çalıştırılmasını sağlar.

Grafik elemanlarla birlikte fırtına bulutları fonuna karşı rüzgâr türbini jeneratörü

Modüler rotor kanadının izlenmesi Optimize edilmiş sistem işletimi için çözümümüz

Rotor kanatları büyük yüklere maruz kalır. Yıpranma ve hasar görme potansiyelleri yüksektir. Phoenix Contact, ihtiyaçlar temelinde rotor kanadı izleme için özel bir çözüm kombinasyonu sağlar. Blade Intelligence çözümümüzün modüler tasarımı, özel sistemlerin bir kombinasyonuna sahiptir.

Sistem otomasyonu

Phoenix Contact; alt uygulamaları, komple WTG'leri ve dahası bir rüzgâr santralini verimli şekilde otomatikleştirmek için kullanabileceğiniz akıllı çözümler sunmaktadır. Phoenix Contact kontrol ve yazılım çözümleri, rekabetçi kalmanızı ve dinamik olarak değişen koşullara esnek şekilde yanıt vermenizi sağlar.

Monitörlerin önünde tabletten sistem sürekliliğini kontrol eden bir çalışan

Alt sistemlerin entegrasyonu Rüzgâr türbini jeneratörleriniz için yüksek süreklilik

Çok çekirdekli işlemci ile kontrol çözümümüzü kullanarak sistem sürekliliğinizi arttırın. Donanım sistemleri için ayrı bir veri işleme kontrolörünün ortadan kaldırılmasıyla, donanım giderlerinizi azaltırsınız.

Monitörün önünde, Matlab Simulink'te bir rüzgâr türbini jeneratörü modelleyen çalışan

Etkin sistem geliştirme Model bazlı sistem geliştirme

Rüzgâr türbini jeneratörünüzü Matlab Simulink'te modelleyin ve modüler yazılım platformumuzda Matlab lisansı olmadan hata ayıklama dahil olmak üzere modellerinizde tanılama yapın.

Bu yazılım platformu, kullanıcıya-özel otomasyon modüllerinin ve nesne odaklı programlamanın yeniden kullanılabilirliği sayesinde mühendislik sürecinizi hızlandırır.

Açık deniz rüzgâr çiftliğinin önündeki ekranda Proficloud.io panosu

Bir bakışta tüm veriler Verileri istediğiniz zaman alın ve izleyin

Phoenix Contact'ın Proficloud.io IIoT platformunun Time Series Data Service'ındaki gösterge tabloları, rüzgâr türbini jeneratörlerini izlemek için kapsamlı, bulut tabanlı bir çözümdür. Rüzgâr türbini jeneratörlerinizin durumunu istediğiniz zaman çevrimiçi olarak kontrol edebilirsiniz. Hasarı önlemek için gerekli tedbirleri doğrudan alabilirsiniz.

Teknoloji

Açık kontrol platformumuz olan PLCnext Teknolojisi sayesinde, yüksek seviyeli dillerde geliştirilen uygulamaları tüm sisteminize kolayca entegre edebilirsiniz. Bireysel modüller çalışma sırasında bile güncellenebilir veya korunabilir. Program dizilerinin hangi çekirdekte çalıştırıldığını ve hangi görevle senkronize edildiğini belirlersiniz.

PLCnext Technology

PLCnext Technology, Phoenix Contact'ın yeni, açık kontrol platformunun temelidir. Tünel teknolojisi için kapsamlı, uyumlu bir ürün portföyü sunarak hızlı ve güvenilir mühendisliği mümkün kılar. Aynı zamanda, açık kaynak kodlu yazılımın, uygulamaların ve gelecek teknolojilerinin entegrasyonu sayesinde operatörlerin özel gereksinimlerine kolay adaptasyon mümkündür.

Bulut tabanlı hizmetlere ve veri tabanlarına doğrudan bağlantı yoluyla yeni IoT-tabanlı iş modelleri uygulayabilirsiniz.

Ürünler

Phoenix Contact, rüzgâr türbininiz veya tüm rüzgâr santraliniz için yenilikçi otomasyon ve bağlantı teknolojisi sağlar. Birçok ürün, rüzgâr sektörü için özel olarak geliştirilmiş olup çok sağlam yapıları ve akıllı fonksiyonlarıyla öne çıkarlar. Doğal olarak kullanıcı dostu işletim ve mükemmel entegrasyon sağlarlar. Rüzgâr enerjisi sektörüne yönelik ürün çözümlerimizi deneyimleyin.

Rüzgâr enerjisi projeniz için servis ve destek

Sistemlerin işletimi, planlaması, üretimi veya bakımında hizmetlerimiz, özel ihtiyaçlarınıza uygun güvenilir destek sağlar.

Bir proje sırasında gerçekleştirilen görüşme

Proje desteği Projenizin önemli aşamalarında size eşlik ediyoruz

Rüzgâr enerjisi uzmanlarımız proje döngünüzün her aşamasında size önerilerde bulunur ve gerektiğinde rüzgâr türbini jeneratörünüzün mühendisliğini de yapar. Rüzgâr türbini jeneratörünüz için tüm Phoenix Contact komponentleri, bağımsız ve akredite Phoenix Testlab'da yoğun testlere tabi tutulur. Kontrol panosu çözümleri, gerekli standart ve direktiflere uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Bu, tamamlanmış çözüm ürünlerimizin en sıkı endüstri gerekliliklerini karşılamasını garantiler. Satış-sonrası hizmetimiz, Phoenix Contact rüzgâr enerjisi çözümünüzün kurulumu ve işletmeye alınması sırasında dilediğiniz zaman size destek verir.

Çalışanlar makine ve sistemlerin emniyet hizmetleri hakkında tartışıyor

Rüzgâr türbini jeneratörünüzü koruyun Makine ve sistemlerinizin güvenliği için uzmanlığımızdan yararlanın

Fonksiyonel emniyet komponentlerine ek olarak proses mühendisliği sistemlerinin güvenli çalışması için kişisel hizmetler sunuyoruz. Ürün ne olursa olsun, endüstri uzmanlarımız EN 61511'e göre emniyet yaşam döngüsünü ve aynı zamanda proses kontrol mühendisliği emniyet ekipmanını planlamanıza ve uygulamanıza yardımcı olur.

Ayrıca makinelerin proses sistemlerine entegrasyonu Makine Yönetmeliğinin uygulanmasını gerektirebilir. EN 13849'a uygun hizmetlerimizle size bu konuda destek oluyoruz.

Çalışanlar bir rüzgâr enerjisi sektörü eğitim toplantısında

Rüzgâr enerjisi sektöründe çözümlerimiz için eğitim Sizin niteliklerinize uygun çalıştaylar

Phoenix Contact, rüzgâr enerjisi sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübesi ve yoğun müşteri ilişkileri temelinde çalışanlarınızın özel ihtiyaçlarına uygun bir eğitim konsepti geliştirmiştir.

Proje aşamasına, hedef gruba ve bilgi seviyesine göre sizin için bir teklif hazırlarız.

Kişisel irtibat
Şimdi özel bir çözüm talep edin!
Size tavsiyede bulunmaktan ve projenize özel ihtiyaçlarınızı sizinle paylaşmaktan mutluluk duyacağız.
Bizimle irtibata geçin
Bir kış manzarasında rüzgâr türbini jeneratörlerinin önünde duran Phoenix Contact rüzgâr ekibi